在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新品发布
 
 
 

Modicon Quantum以太网架构解决方案

 
 

 

产品介绍

Modicon Quantum 以太网I/O 模块主要被设计用于工厂自动化和过程自动化系统,属于PlantStruxure系统的一个重要组成部分,该模块不仅支持远程I/O架构,而且对于将来的升级改造能带来更多的便利。以 Quantum PLC 产品为中心,将Ethernet 作为主干,并将 Quantum 本地机架连接到远程 I/O 子站。该功能称为Quantum Ethernet I/O 或 Quantum EIO。
Modicon Quantum以太网I/O解决方案为过程自动化而设计,采用Ethernet作为主干网络。

 

 

产品参数

  • 140CRP31200: E/IP 以太网IO 处理器接口模块
    • 设备网络口:2个RJ45端口,提供RIO和菊花链环的连接。
    • Service 端口:提供以太网端口的诊断,以及对外部工具和设备的访问(HMI, Unity Pro, 交换机)。
    • InterLink 端口:可提供到DIO的连接,端口须连接到NOE模块,以混合DIO和RIO在同一根电缆上。
  • 140CRP31200: E/IP 以太网IO 站适配器模块
    • 设备网络口:2个RJ45端口,提供RIO和菊花链环的连接。
    • Service 端口:连接HMI,Unity PC。
 

产品特性

  • 以太网IO架构拥有更好的灵活性:以太网拓扑可以灵活地采用菊花链环,主环,子环和星型等结构。
  • 开放、标准和长期技术:Eth/IP通讯协议,旨在用于过程控制和工业自动化应用,被ODVA组织全球推广,在未来的以太网背板上更快的开发新的模块,以太网CRP/CRA模块上有更好MTBF,和标准的ODVA产品保持一致性。前面板诊断标准适合维护,基于标准以太网和ODVA规则的培训方式。
  • 以太网IO架构更少的限制:IO扫描提供更好的数据交换,这样IO子站可插入更多的模拟量模块。
  • 更好的性能:更好的ART应用程序响应时间。

产品优势

  • 标准:以太网是工业系统解决方案的标准。
  • 可扩展性:QEIO解决方案无需大量的修改满足项目的整个生命周期的需求。
  • 高可靠性:Quantum双机热备和菊花链环型结构,保证过程运行在最低故障率
  • 灵活:以太网拓扑可以灵活地采用菊花链环、主环、子环和星型等结构。
  • 简单:所有的IO通过唯一的组态软件-Unity Pro来管理。
  • 无限制:每个子站400字入/400字出。

目标行业

  • 水处理: 自来水处理,污水处理
  • MMM:
    • 冶金:中型高炉,烧结,原料,焦化等;
    • 水泥:水泥生产线等;
    • 矿业:洗选煤等
  • O&G:石油管线,化工,天然气,油罐等
  • 火电:水处理,输煤,除灰等
  • 水电:主控LCU,辅控系统等
  • 食品饮料:油脂加工,牛奶生产线等
  • 交通:BAS系统,隧道,iMCC