在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
Quantum以太网架构解决方案
 
 
 

Quantum以太网架构解决方案

显著挖掘您的自动化架构的全部潜能

 
 

介绍

2011年,施耐德电气推出了Quantum以太网架构解决方案,增强了PlantStruxure以太网架构的整体性能。Quantum以太网I/O最大的变化是把以太网引入了Quantum PLC的通讯架构,使远程Quantum机架可以通过以太网和主PLC通讯。

现在,新的产品使您的Quantum PLC过程控制和现场布线更加完整,应用灵活,并符合标准化。

2012年新产品

2012年9月,施耐德电气推出新的Quantum X80 IO以太网架构解决方案,也是2012年推出的PlantStruxure以太网架构的一部分。此新产品最大的特点是M340机架可以作为远程IO,通过以太网方式和Quantum PLC连接。这样可以使我们的以太网解决方案更有价格竞争力。

 

由于Modicon X80是新产品,我们会逐渐开发新的IO模块,给客户提供可持续发展的控制系统。同时我们也希望客户已有的Quantum PLC系统可以平稳地升级到现在的以太网结构系统。

Quantum X80 IO新特性

  • 相对Quantum分站,X80分站更紧凑
  • X80 I/O 具备相关行业证书,包括:海事,而且符合IEC61850-3标准的EMC部分
  • X80分站提供了一个完整和灵活的解决方案:
    -特别是现场总线,X80分站兼容Modbus串口协议(Quantum分站不支持)
    -低成本的机架式光纤解决方案(用Quantum分站的话要配置昂贵的140NRP模块)
  • X80支持高级应用:强制位,设备DDT,时标模块,以降低工程成本,特别是能源管理市场(将在2012年10月推出);Quantum分站没有。(需要配置新的X80ERT模块+Citect软件+OPC服务功能)
  • 新的以太网NOC模块可以使以太网架构具备透明就绪能力,并带路由功能。
  • 新的以太网NOC模块可以管理EtherNet/IP或ModbusTCP分布式IO(DIO),一个机架最多放4个NOC模块(QEIO 1.0 只支持1个NOC模块/机架)。
  • 高可靠性的冗余ConneXium管理型交换机DRS:提高系统环网主环和子环的可靠性。(QEIO 1.0 只支持单环)
  • 平稳地升级:S908总线和以太网RIO混合应用。(QEIO 1.0 不支持S908和以太网RIO混合应用)
  • UnityPro软件平台V7的采用,保证现场实施、维护保养和运行操作成本低。使用DTM配置施耐德电气的设备,配置标准化的EthernetIP,CANopen,PROFIBUS或Modbus串行通讯。