在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
矿业解决方案
mining solution image
 
 
 

矿业解决方案

 
 
 
 
 
矿业解决方案
 
 

施耐德电气,您的矿业解决方案专家

面临的挑战

  • 如何提升矿物产能?
  • 如何低厂矿运行成本?
  • 如何延长矿体的采掘寿命?
  • 如何确保人员、设备安全?
  • 如何减少对自然环境的污染?

施耐德电气矿业解决方案

  • 实现基于时间使用模型的停机分析,将原矿产能提升25%
  • 对矿石粒度/化学成分进行实时分析,确保产品质量
  • 对矿石和其他原材料在厂矿范围内的加工转运进行监控,提升生产连续性
  • 实现生产监控画面、设备控制与生产工艺的标准化封装,降低自动化系统的风险
  • 通过变频解决方案将厂矿的电能消耗降低30%
  • 为厂矿提供安全可靠的电力供应,并通过改善功率因数减少运行成本
  • 提升厂矿的安全管理水平

矿业解决方案架构

矿业解决方案构架 

矿业成功案例

  • Eramet加蓬电解锰与硅锰DCS系统
  • 敏东煤矿煤炭自动化系统
  • 华晋焦煤王家岭选煤厂
 
 
 

关键下载

采矿时所有生产活动的源头。通过有效地开发和使用,矿物和金属能够极大的提高人们的生活品质。 施耐德电气将为您提供战胜挑战的全面的解决方案。