在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
火电行业解决方案
Water solution image
 
 
 

火电行业解决方案

 
 
 
 
 
 
 

智能火电,领先动力

面临的挑战

  • 如何提高生产效率?
  • 如何达到主辅一体化?
  • 如何降低运营成本?

PlantStruxure 助您高效生产确保安全适宜的工作环境

  • 过程控制系统 - 为您的过程应用度身定做
    • 兼顾现场控制和集中控制的需求
    • 为您的复杂应用提供高级过程控制功能
    • 高可用性和维护简便性
  • 能源管理系统 - 通过施耐德电气定义的4步法实现整个项目周期的能源管理
  • 安全仪表系统 - 确保在紧急状况下完成安全停机
    • 符合IEC61508和IEC61511功能性安全标准
    • 得到TÜV莱茵认证,适用于安全等级为SIL3的应用
    • 基于1oo2热修复容错构架

火电解决方案架构

火电行业解决方案架构

 

 

成功案例

  • 彭城电厂
  • 玉环电厂
 
 
 

关键下载

施耐德电气保障了能源的供给,让你坐享其成。