在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
PlantStruxure PES 施耐德电气创新的DCS解决方案
 
 
 

PlantStruxure PES 施耐德电气创新的DCS解决方案

 
 

过程和控制解决方案 

PES 系统介绍:

PES 是施耐德电气最新推出的创新型过程自动化系统。通过融合一流的PLC/SCADA和DCS,能够满足当今的生产设备的要求,同时也实现了对日益增长的能源管理的需求。

PES 特点:

  • 紧凑整合的系统可以保证从设计到生产运行时的效率-现场设计师可以进行更快和更加精确的配置;操作人员可以通过输入获得所有现场数据,实现更好的进行数据的观察和过程的优化;维护人员也可以更快的发现故障和进行故障处理,降低设备停机的时间。
  • PES 可以帮助你在正确的时间做出正确的决定,延长平台正常工作的时间,工厂产能增加。
  • PES 产品整合了能源管理的特性,在平台生命周期内实现更大的价值。

PES 系统架构:

架构