在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业工程设计解决方案
 
 
 

工业工程设计解决方案

 
 

方案概述

SoCollaborative Engineering 工程设计系统帮助您加速您的控制系统配置,极大地缩短工程设计时间,最大限度地降低项目风险。

方案特性

  • 缩短项目规划时间
    结合单一数据输入、功能丰富的对象库和第三方过程设计软件协同,实现工程最佳实践的标准化和重复使用,极大地减少系统的设计、工程、安装和调试时间。
  • 最低的项目风险
    本系统提供基于对象的配置方法,并且包含大量专门针对过程行业的功能丰富的应用库。
  • 集成过程设计软件
    SoCollaborative Engineering 工程设计系统的开放性使您能够轻松地与第三方应用程序和远程工程设计团队交换过程和系统设计数据,而不需要重新配置系统。

SoCollaborative 软件支持协同工作,提高工程设计、运行和维护团队的效率。

 

架构

 

性能特性

  • 先进的设计和配置软件
    • Unity Pro 轻松配置Modicon 控制器
      Unity Pro 用于Modicon M340、Premium 和 Quantum 可编程自动化控制器的 IEC61131-3 编程、调试和运行。
    • Vijeo Citect 设计系统的运行环境
      可靠、灵活、高性能的监控和数据采集(SCADA)系统
    • Web Designer 设计基于Web 的诊断和监控应用程序
      为 Modicon PAC 内置Web 服务器设计易用、直观的Web-based 诊断和监控应用程序。
  • 集中式系统管理
    选择与您的工程设计工作流相匹配的系统配置工具,可以缩短您的工程设计时间。
    • UAG 完全按照过程规划设计项目
    • sg² 基于对象的系统配置
  • 集成诊断、访问控制和操作员操作记录功能
    工程师可以直接调用对象库,也可以利用它们的可扩展性进行修改以满足特定的标准。用户定义的对象创建完成之后,可以在同一个应用中重复使用,也可以用于以后的应用,从而节省开发时间,并且降低项目风险。