在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
高可用性解决方案
 
 
 

高可用性解决方案

 
 

方案概述

PlantStruxure为了满足您特定的需求,提供了灵活的分级冗余系统。从操作员站,服务器,控制器到网络,分级的冗余系统可以在系统构架的任何级别实现冗余。

方案特性

对于那些需要全天24小时,全年365天不间断运行,严禁任何系统停机状况的应用,PlantStruxure将为您提供完善的解决方案。

  • 在线配置修改
    为了确保系统不间断运行,PlantStruxure为控制器提供了在线配置修改功能。您可以在不停止当前生产过程的情况下,便捷安全地完成配置和程序更新。当采用了冗余服务器构架时,您可以对系统配置进行修改,并且在系统未达到更改预期效果时取消之前的修改。而这一切操作都不会对您的系统产生丝毫影响。
    为了简化系统维护工作,控制系统的CPU模块,通讯模块,输入输出模块和电源模块都支持“热插拔”功能。
  • 无需改变使用习惯
    • 采用配置单机系统的方式,您就可以完成对冗余系统的配置。
    • 在配置冗余控制器时无需进行任何特殊编程。冗余网络和服务器配置仅需几秒钟就可以在向导工具的帮助下完成。
  • 自动无扰切换
    控制器,服务器和网络的冗余构架保证当主单元发生故障时自动无扰地切换到备用单元。而这一切换过程对于操作员是完全透明的,过程控制系统也依旧正常运行。但是,冗余特性会被集成并体现在报警系统中,当发生故障进行切换时,操作员会收到系统自动报警提示。

架构