在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
Modicon M580 可编程自动化控制器
 
 
 

Modicon M580 可编程自动化控制器

 
 

m580 

性能描述:

  • 全新的 Modicon M580 是业界第一款真正做到“ E 网到底”的PAC,被命名为 ePAC。
  • Modicon M580是施耐德电气协同自动化系统 ——PlantStruxure的核心组成部份。
  • Modicon M580完全基于工业以太网实现连接和通讯,能够使工厂的设计、实施以及运行达到前所未有的灵活性、透明化和安全性。Modicon M580的发布引领了下一代PAC技术的发展方向,开创了自动化控制的全新时代。

产品优势:

  • 实现真正意义的开放网络
    Modicon M580的核心优势在于通过最先进的ARM架构微处理器将标准的以太网嵌入自动化控制器,并且将它应用到现场总线、控制总线和内部的背板总线等所有的通讯中,以及所有的设备和模块,例如配电、低压回路、能源管理功能等,从而形成一个完整的、真正意义上的开放网络,实现无缝的连接和通讯的优化。
    无论远程的、分布式的、或标准的设备都可以通过软件集成到以太网络中,信息可以在控制器、现场设备、HMI/SCADA系统、工程工作站、资产管理系统以及其他智能设备间实时共享,保证系统的实施性和时间一致性。授权的用户可以在与系统平台连接的任何设备上进行配置和调整参数,在无需停机的情况下增加模块、改变架构,甚至修改应用。此外,由于M580和成熟的Modicon X80和Modicon Premium平台完全相容,用户不用在布线、软件开发以及人员培训上额外投资,只要微调即可在现有基础上实现到Modicon M580的升级。
  • 有效应对病毒攻击维护网络安全
    Modicon M580  提供了一个开放并且安全的系统,先进的网络安全功能能够最大限度减少病毒攻击事件的发生,有效增强网络信息安全防护能力,满足中国用户提升工业系统信息安全的迫切需要。工业信息安全性能将继续作为施耐德后续发布的PLC产品的基本性能之一。
    Modicon M580符合《工业过程测量、控制和自动化网络与系统信息安全》标准(IEC 62443 / ISA 99 ),并通过了Achilles level2 网络安全认证。每个Modicon M580为每个应用提供加密的登录名和密码保护,可以禁用不必要的服务,并能通过检查来验证控制器的编程工具、固件以及系统本身的运行是否安全。其超强性能的ARM双核处理器除了提供极高的计算能力和连接性,还使得控制器具有安全功能,提高抵御病毒攻击的能力。
  • 能效管理的有力助手
    Modicon M580是施耐德电气PlantStruxure™协同自动化控制系统可选择使用的一款自动化控制器。PlantStruxure™结合M580 ePAC共同使用,将过程管理和能源管理融合到同一个系统中,用户可以管理流程、仪器仪表,实时了解能源数据,提高工厂的运营效率,同时减少能耗。这种简便、高效的过程控制和能源管理解决方案,扩大了过程行业终端用户的选择。

产品应用:

  • 水行业
  • 食品饮料行业
  • 水泥行业
  • 水电
  • 基础设施