在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
监控与运行解决方案
 
 
 

监控与运行解决方案

 
 

方案概述

Vijeo Citect 隶属于SoCollaborative 体系,是PlantStruxure架构中实现操作和监控功能的软件。得益于其强大的显示功能和易于操作的特性,用户将得到更多生产现场的细节,更快更好地应对生产中的各类问题,从而大大提高了生产效率。

方案特性

  • 智能决策
    如何搭建透明工厂?您需要强大的图形显示功能来简化操作,直观的操作界面来提高效率,实时的数据分析来辅助决策,远程监控与诊断机制来方便维护。 简而言之,您需要PlantStruxure体系带给您的最新技术和最优产品来保障您的投资。
  • 优化生产
    我们的解决方案帮助您更合理更高效地筹划和运营生产过程。PlantStruxure 可以大大提高制造企业的生产效率,通过更高的产能,更低的消耗,提升企业的盈利能力。
  • 应用拓展
    Vijeo Citect 可提供完整的移动,方便用户实现移动应用。

独有功能

方便快捷地分析影响生产的各类因素

 

“过程分析器”可将报警及趋势数据显示在同一个分析页面中。 在 PlantStruxure 架构里,用户可以方便地定制画面,实现个性化的操作环境。事实证明,这将大大降低误操作率,简化数据分析方式,提高生产效率。

 

架构

 


主要特性

 

  • 简单易用的导航
    PlantStruxure 操作界面的设计非常直观,方便操作人员快速地进入系统的所有操作页面。
  • 集成摄像机
    Pelco(派尔高)摄像机可以方便地集成在PlantStruxure 架构中,为用户提供现场实时画面。用户可方便地控制摄像机,从而提高生产现场的可视化程度和安全等级。
  • 安全机制
    PlantStruxure监控系统的安全机制是用户定制化的,每一个系统用户都拥有独立的用户名和密码。
  • 趋势分析
    用户可以任意选择预定义的趋势画面,这些画面将提供的清晰的数据,并可方便快捷地对数据进行分析。
  • 报警和事件
    PlantStruxure 报警系统快速而可靠,随时提供生产现场的运营情况。
  • 网络接口
    WebGate 功能可让用户使用Magelis系列HMI显示终端访问Vijeo Citect 画面数据。