在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
Triconex 过程安全解决方案
banner
 
 
 

Triconex 过程安全与关键解决方案

 
 

Triconex 解决方案帮助世界上先进的过程工厂安全运行已经超过了10 亿小时。作为全球领先的过程安全系统供应商我们已有超过30 年的历史,目前在全球已有超过80 个国家、14300 多套系统、650 位的Triconex 专家。

Triconex 超越了一般意义上的功能安全系统,为工厂提供全套的安全关键解决方案和全生命周期安全管理理念与服务,贯穿于整个装置和企业,保持企业安全可靠稳定运行与盈利增效的同步。

 

获得验证的安全平台

TRICONEX®过程安全可搭载三款获得TUV认证的安全控制平台:Tricon、Trident、Tri-GP,以灵活多样的过程安全解决方案来应对不断变化的情形,包括不断增加的复杂性,不断出现的各种威胁,及对风险的有效控制和降低。

 
Tricon™ 安全平台  
  Tricon安全平台是基于业界领先的TMR三重冗余技术,对于基于SILs1,2或者3安全级别的要求任务是理想的选择对象,同时满足多项标准认证体系,可应用在苛刻环境如防腐认证,防爆认证,核安全要求等,该安全平台提供高的可用性,支持热插拔并且提供强大的自诊断,无单点故障,系统可以识别和补偿控制元件的故障,并允许在继续完成指定任务的同时,对故障元件进行修复,无需中断过程控制。便于用户的现场操作和维护。

 

Trident™ 安全平台  
  Trident基于TMR技术,获得SIL3认证,紧凑设计,适合中型、小型应用需求,具有先进的自诊断能力。。Trident 保证工厂的安全和可靠生产。最大限度的提高生产输出,降低风险和伤害,减少非计划停车,提高工厂的商业总价值。

 

 

Tri-GP 安全平台  
  Triconex® GP 系统是在2011年获得TUV认证的SIL2级别的安全平台,给Triconex TMR安全产品线市场提供了高性价比的一款安全产品。Triconex 产品线允许客户依据特定的需求优化选择安全平台或者是关键控制平台。使他们能够满足新的安全标准,Tri-GP通过降低投资和生命周期成本,应对全球竞争和成本压力。

 

 

Triconex®过程安全系列产品提供灵活的,可扩展的,高可用性的架构,其三重模件冗余(TMR)结构是最先进的容错控制器,极大地提高了系统及工艺过程的安全性和可用性。

 

TRICONEX®过程安全解决方案广泛应用在对安全要求较高,较为苛刻行业,如石油、化工、煤化工、天然气、电力、轨道交通和核电等。在工业领域的关键安全和控制应用方面,典型的系统应用有:

 

 

安全仪表控制系统(SIS)
系统可对核电站、炼油、石化、化工和其它过程工业的安全和关键单元提供连续的安全联锁和保护,工艺监视,并在必要时安全停车。

 

火与气体系统保护(F&G)
免于火灾和有毒、有害及可燃气体的威胁,系统还可以提供火气保护和紧急关断功能。内置的诊断功能自动检测各个模件、现场信号线、传感器执行机构的故障,从而确保设备安全并提供最大可用性。

 

高完整性压力保护系统(HIPPS)
高完整性压力保护系统(HIPPS) 是特殊设计的安全系统,是避免高风险和危急情况发生的最后一道防线,在易燃、易爆、危险或有毒的化学物质过程系统超压的最后一级安全保护中采用高压保护系统(HIPPS),起到保护设备,保证人员安全,防止环境污染的作用。

 

燃烧器管理系统(BMS)
实现锅炉启动、停止的安全联锁及各种扰动下的保护,在确保锅炉安全运行前提下提高运行效率。

 

涡轮机控制和保护(TMC)
将机组的各种(速度、抽汽、喘振、负荷等)控制、机组联锁保护和监测报警等功能集成在一个得到安全认证的高性能系统中,从而确保设备安全并提供最大可用性。

 

关键流程/ 批次控制
采用安全系统对关键流程/批次过程进行控制,在安全前提下提高整体效率和生产率。

 

 

Triconex 过程安全应用包含过程安全管理的三个基本元素

> 值得信赖的技术,它是组成各种过程安全的基石

> 信息丰富的运行,时刻留意潜在的危险活动,超出了传统的安全系统的功能范围;得信赖的技术,它是组成各种过程安全的基石

 

> 生命周期管理,在安全系统整个生命周期内持续监视和管理过程风险和收益,实现安全和收益的统一。

 

tricinx