在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          22/11/2012

          电气设备保驾护航新作--施耐德电气推出全新在线式不间断电源Smart-UPS新品

          news

          中国(北京),2012年11月22日——近日,全球领先的关键电源与制冷服务商施耐德电气旗下的APC推出全新设计的Smart-UPS On-Line RC系列两款在线式不间断电源(UPS)新品SRC2000UXICH2和SRC2000ICH,以更具价格竞争力的领先优势为商业、工业等环境的电气设备保驾护航。

          目前,中国用户往往面对严苛的市电环境,其挑战之一是供电中断导致业务停滞,特别是在电力紧缺、实行错峰用电的时期或地区;挑战之二是市电不洁净,浪涌或瞬间过载影响硬件设备的使用寿命,甚至直接造成设备损坏。针对以上情况,施耐德电气旗下的APC专为中国市场研发设计功率段从1到10KV的Smart-UPS On-Line RC系列机型,是用于严苛市电环境的经济型纯在线产品,具有广泛的输入电压范围以及严格而精准的输出电压,在IT及工业环境具有优异表现。

          全新推出的这两款产品是继SRC1000UXICH2和SRC1000ICH之后,施耐德电气旗下的APC推出的2KVA新机型,由上海HBN研发设计。新品秉承了1KAV机型的特点,采用纯塔式设计和人性化的外置内部电池连接器,但其2000VA/1600W的功率可提供更大负载能力,确保服务器、数据网络、语音、网络布线间、服务器机房、医疗健康、能源、政府、教育、银行以及工业控制等领域的设备正常运转。频率调节、内置自动旁路以及输入功率因数校正电路等功能以及 4个国标输出插口和过载及短路保护可复位按钮的设计更是满足甚至超越用户的需求。

          此外,新机型还为用户提供了更智能、更绿色、更便捷的使用体验。用户可以通过直观的显示详细地了解UPS的运行状况;易于操作的导航按键可以帮助用户快捷设定和掌控UPS关键指标,有力地支撑关键业务的系统运行;当用户的关键业务系统需要长时间运行时,还可以配置电池组。新机型还具备温度补偿电池充电功能,可以保护电池,延长其使用寿命。基于SNMP协议的网络管理卡或随机附送的PowerChute管理软件,可在无人值守的情况下安全关闭操作系统。

          施耐德电气全球高级副总裁、APC大中华区总裁黄陈宏表示:“作为全球领先的电源保护品牌以及推出全球第一台智能UPS的公司,25年来施耐德电气旗下的APC一直引领UPS技术的发展,并牢牢占据着全球UPS市场份额第一的位置。此次,全新推出的SRC2000UXICH2和SRC2000ICH两款机型以超高的性价比为特点,不仅丰富了Smart-UPS On-Line系列产品线,更针对广大中国用户的切实需求,提供可靠、智能、绿色和便捷的使用体验,为他们的宝贵数据和硬件设备保驾护航”。
          news
           

          关于施耐德电气旗下的APC
          施耐德电气旗下的APC(简称APC)是全球领先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户、办公场所、数据中心以及生产制造应用环境提供业内领先的产品、软件及系统。施耐德电气旗下的APC以持续创新为己任,致力于为关键技术和工业应用提供创新型能效解决方案,在整个服务生命周期内能够实现周全的计划、无缝的安装,并进行定期维护。APC解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及规划和管理软件,其中也包括业内最全面的涵盖电源、制冷与管理的整体解决方案——APC InfraStruxure™架构。

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com