在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          18/12/2012

          施耐德电气浪涌保护插座带来安全便捷新体验

          news

          中国(北京),2012年12月18日——近日,全球领先的关键电源与制冷服务商施耐德电气旗下的APC首次推出带有可插拔USB充电模块的两款创新型浪涌保护插座P6U-CN和P10U-CN,为家用和商用环境的电气电子设备创造安全洁净的电源环境。

          目前中国的市电环境比较严苛,电涌、尖峰电流、电气连接过载、缺少相应保护装置等情况不仅会造成电气设备的性能下降、寿命削减甚至直接损坏,还可能酿成火灾等事故。据消防部门统计,我国每年平均有13万至16万起火灾,其中电力引发的火灾占全部火灾的40%,而插座质量不佳常常成为起火的直接原因。另一方面,随着手持移动设备越来越广泛地普及到人们的生活和工作之中,更为便捷的充电方式成为人们的重要需求。插座这类在生活和工作中必不可少的设备,不仅肩负着确保用电环境安全的重任,也需要提供更加便捷的使用体验。

          施耐德电气旗下的APC此次发布的两款新品P6U-CN和P10U-CN在延续了优良的浪涌保护功能之基础上,还增加了一个可拆装的USB充电模块,是安全性、实用性及高品质的完美结合。

          优势一:安全性
          P6U-CN和P10U-CN延续“安全之星”系列产品的电源净化功能,利用精良设计的MOV浪涌电路滤掉输入市电中的浪涌过电压,可有效保护家用和商用电气电子设备。高达600焦耳的防浪涌能力可以保护连接设备免受浪涌、尖峰电压甚至雷电的干扰破坏。即便发生灾难事故,领先的“fail safe”安全保护输出设计也可确保浪涌不会流向连接设备。USB充电模块具备过载保护功能,可以保证总输出电流不高于1A。

          优势二:实用性
          P6U-CN和P10U-CN可为各类手机以及其他使用USB充电的电子设备进行安全充电。其创新型的可插拔设计和小巧、易携带的外型设计为外出办公或旅行人士提供了极大便利。拆卸下USB充电模块后,插座主体又多出一个两孔插口。

          优势三:高品质
          P6U-CN和P10U-CN采用高级工程防火塑料,坚固耐用,阻燃温度可达750摄氏度。插座内部电路使用整根铜条设计,发热量小,更加安全。而且,两款新品均通过CCC认证,是符合新国标的合格放心产品。

          不论是居家或旅行,还是在办公室或其他商用环境,消费者都能凭借P6U-CN和P10U-CN来保护各种电气电子设备,如家庭影音设备、网络设备、冰箱、饮水机、办公电气等,不必为电压不稳、过载或雷击而担忧,大大降低甚至杜绝火灾隐患。消费者还可以通过USB充电模块灵活地为iPhone等各种手机和平板电脑充电,而无需争抢电脑上有限的USB接口。外出旅行时,只需将小巧的USB充电模块摘下来,便可实现自由的充电。

          施耐德电气全球高级副总裁、APC大中华区总裁黄陈宏表示:“施耐德电气在电源保护领域拥有很多领先、独特的解决方案,安全性、实用性与高品质是我们衡量自身产品的主要标准。在平板电脑与智能手机广泛普及的今天,为用户提供安全、便捷的高品质产品,是APC追求的价值。”

          P6U-CN

          P6U-CN

          P10U-CN

          P10U-CN



          关于施耐德电气旗下的APC
          施耐德电气旗下的APC(简称APC)是全球领先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户、办公场所、数据中心以及生产制造应用环境提供业内领先的产品、软件及系统。施耐德电气旗下的APC以持续创新为己任,致力于为关键技术和工业应用提供创新型能效解决方案,在整个服务生命周期内能够实现周全的计划、无缝的安装,并进行定期维护。APC解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及规划和管理软件,其中也包括业内最全面的涵盖电源、制冷与管理的整体解决方案——APC InfraStruxure™架构。

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com