在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          10/07/2013

          APC 发布MGE Galaxy 300i UPS系统-为关键任务应用提供可靠电源

          news

          中国北京,2013年7月10日——全球能效管理专家施耐德电气今日发布了MGE Galaxy 300i UPS 系统。
          Galaxy300i为保护中小型企业、商业楼宇和技术设施而设计了一套精简、可靠的解决方案,以极高的性价比提供了可靠的电源保护,同时具有易于安装、稳固耐用的特点。

          Galaxy 300i作为三相UPS产品,完全符合欧盟提出的《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(RoHS)》这一强制性标准。该产品的电源效率在使用输出变压器情况下高达90.5%,远高于与其性能相似的同类产品。同时,从中长期角度来看,这一电源效率也能够有效降低运营与制冷成本。
          news 
          MGE Galaxy 300i UPS 系统正面图
          news 
          MGE Galaxy 300i UPS 系统背面图

          该UPS系统使用了在线双转换拓扑结构,能够提供可靠稳定的电源。与此同时,为提高电源可用性水平,Galaxy 300i还提供了内置变压器与内部机械旁路,结合Galaxy 300i紧凑的设计和安装的简易性,充分满足了消费者对功率范围在10-40kVA内的三相UPS的要求。

          施耐德电气全球高级副总裁,APC大中华区总裁黄陈宏博士表示:“从合作伙伴和核心客户的反馈来看,电源的可用性、可靠性、可管理性和便利性是UPS系统需要为中低端电源客户解决的核心问题。我们在设计新的Galaxy 300i系统时,将这些需求牢记在脑海中,力求推出易于安装、操作简便、性价比高的UPS系统。这样的UPS系统对于首次购买三相UPS的消费者来讲是非常理想的。”
          通过简单的web/SNMP网络管理卡,和包含18种语言的用户友好界面,用户可以轻松实现本地与远程的电源需求监控和管理。

          在简易配电方面,Galaxy 300i可提供“3:3”及“3:1”的配置。此外,该产品可以全正面维护,在密闭空间内也可以轻松维修,极大增强了Galaxy 300i的维修能力。

           

          关于施耐德电气旗下的APC
          施耐德电气旗下的APC(简称APC)是全球领先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户、办公场所、数据中心以及生产制造应用环境提供业内领先的产品、软件及系统。施耐德电气旗下的APC以持续创新为己任,致力于为关键技术和工业应用提供创新型能效解决方案,在整个服务生命周期内能够实现周全的计划、无缝的安装,并进行定期维护。APC解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及规划和管理软件,其中也包括业内最全面的涵盖电源、制冷与管理的整体解决方案——APC InfraStruxure™架构。

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2012年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过140,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com