在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          07/07/2014

          施耐德电气携手Vigilent 集成动态制冷管理与StruxureWare™

          news

          中国北京,2014年7月7日–全球能效管理专家施耐德电气近日宣布与动态制冷管理系统领导厂商Vigilent合作推出针对数据中心运营的制冷优化模块(Data Center Operation: Cooling Optimize),做为施耐德电气数据中心基础设施管理(DCIM) 产品StruxureWare™ for Data Centers的附加模块。此次性能提升利用了闭环控制以及先进的监控与分析能力,实现了数据中心对于温度和空气流量的自动纠正,为管理者提供了更先进的运营控制。

          施耐德电气企业管理和软件副总裁Soeren Jensen 表示:“越来越多的数据中心管理者在寻找机会,想要在数据中心收集到的信息中做一些文章。通过利用Vigilent的行业领先技术,我们对数据中心的制冷提供了先进的洞见和更好的控制,为可操作智能提供设备和IT支持,进而实现在整个数据中心生命周期内高可用性和高能效间的完美平衡。”

          Vigilent首席执行官Dave Hudson表示:“许多数据中心管理者在制冷方面正面临着过量供应和温度控制问题的挑战,这可能导致任务遭受重挫以及过高的能耗成本。制冷优化模板将Vigilent技术与施耐德电气市场领先的DCIM套件相结合,实时自动地解决这些挑战。”

          通过匹配制冷设备与地面高热量位置,自学习制冷优化(Cooling Optimize)模块是DCIM系统中最为精密复杂的代表,旨在弥合设备与IT之间的差距。该模块采用Vigilent的先进软件,能随时根据环境条件变化而调整制冷。对温度影响的情况,如设备移动、升级或IT负载波动,制冷模块所作出的实时响应不仅能够稳定气流,还解决了制冷资源分配的复杂难题。

          制冷优化模块的主要优势包括:

          • 实时获取结果:自系统开始运作之时,立刻进行动态制冷控制,改善散热条件以及节约能源。
          • 降低风险:95%的热点将被自动解析,其数据将被提供给设备管理人员,帮助他们诊断棘手问题。此外,该系统包括强大的故障安全和预警功能。
          • 节约成本:以最少的能量消耗提供所有必要的制冷功能,从而降低40%的制冷成本。
          • 增加容量:滞留的制冷能力将被识别和解锁,使设备可以处理增加的IT负载。
          • 延长设备的生命周期:由于制冷设备的使用能够更有效且高效,其生命周期会更长,需要的维修也更少。

          施耐德电气的端对端DCIM软件套件实现了数据中心的监测、操作、分析,以及电源、制冷、安全性能和能源的优化。针对数据中心运营的制冷优化模块将于2014年11月通过施耐德电气、Vigilent和其他合作伙伴出售。点击这里查看更多信息。

           

           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com

          关于Vigilent
          Vigilent是动态制冷管理系统的领导厂商,提供针对数据中心基础设施管理(DCIM)的重要解决方案。Vigilent公司采用先进的智能分析技术以满足数据中心、主机托管提供商、电信设施和大型建筑物的实时能源需求。Vigilent保护正常运行时间,同时通过全天候对关键任务设备的监测和控制,直接减少制冷能源成本和碳排放量。Vigilent是一家位于加利福尼亚州奥克兰的私有公司,致力于提供减少能源使用的绿色能源解决方案,共建可持续地球。