在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          06/08/2014

          全球数据中心建设发展主流趋势-数据中心产品化蜕变

          news

          中国北京,2014年8月6日——2014年3月29日,深圳云基地暨中国首个预制模块化数据中心正式启用。该数据中心一期工程从2013年9月设备进场到2014年1月整个项目顺利完工,用时不到4个月,其中最让人津津乐道的就是一个“快”字,而这个“快”字正好高度概括了预制模块化数据中心的优势。

          工厂预制可行

          预制模块化数据中心遵循模块化的数据中心设计和建设思路,而模块化的部署方式毫无疑问是当今数据中心建设的主流方式;其次,它采用工厂预制的方式,即在工厂完成数据中心相关基础设施的组装、连接和测试,尽量减少在数据中心现场的工程量,从而缩短数据中心的建设周期,提升工程质量,也可以更大地降低成本。

          位于深圳市盐田港集团现代物流中心内的深圳云基地数据中心,据称是中国首个采用底座式工厂预制方法建设的大型数据中心。该数据中心的总建筑面积达6万平方米,计划在几年内分三期完成。目前已经建成的第一期工程,总面积为5000平方米,现有机柜为680个,另外还预留了158个。

          底座式工厂预制方法是指将一个大型数据中心分割成为适当的模块,在工厂里把每个模块组装在底座上并进行测试,然后再将这些模块运至数据中心施工现场,进行拼接和安装。传统的数据中心建设是一项庞大的现场工程,往往需要不同工种的几十甚至几百人交叉工作,才能完成数据中心的搭建。而底座式工厂预制方法将一个很难驾驭的数据中心工程变成了预制化的产品,不仅加快了数据中心的建设速度,提升了质量,而且有效地降低了建设成本。

          深圳前海天云数据中心科技有限公司(以下简称天云数据中心科技)首席执行官胡寅表示:“数据中心建设从工程化向产品化的转变是当前全球数据中心建设的一个主要发展趋势。盐田港数据中心是预制模块化数据中心的一个标杆。它的成功建设向世人证明,通过工厂预制这种方式完全可以建造一个能够满足大型数据中心用户全方位需求的高等级的数据中心。它给广大的数据中心用户和数据中心的设计者、建造者提供了借鉴与启迪。”

          深圳盐田港数据中心一期项目已投入运行,数据中心业务的运作由云基地旗下的专业服务公司负责,据说已经有企业客户租用了该数据中心。深圳盐田港数据中心无异于那个“吃螃蟹的人”,它的启用表明,已经在国外逐渐流行的预制模块化数据中心也能满足中国用户的需求。

          数据中心工程产品化

          快速部署、灵活扩展、高可用和低成本一直是用户在设计和部署数据中心的核心需求。在云计算、大数据高速发展的今日中国,上述需求更加突出,而模块化、工厂预制等方式显然可以更好地满足这些需求。

          其实,工厂预制并不是数据中心产业的专利。胡寅介绍说,在制药行业,一些大型的制药企业在构建生产线和厂房时采用的也是工厂预制这种方式,即事先将产品线需要的设备或模组生产好,然后到现场进行安装。在可再生建筑领域同样如此。远大空调的几大核心业务中有一项就是可再生建筑,其在上海世博会期间15天内在园区内建起一座楼,得益于工厂预制的方式,即所有部件都在工厂生产好,然后到施工现场再进行装配。工厂预制的方式可以大大加快一个项目的建设速度,同时降低成本,因此在许多行业都得到了应用。由于有一些特殊的应用需求,数据中心行业在采用工厂预制这种方式时相比其他行业可能会复杂一些。

          在国外,预制模块化数据中心也是近两三年才开始流行的。通过深入研究,特别是过去一年的实践,胡寅对预制模块化数据中心有了更深刻的认识。他将预制模块化数据中心的优势概括为以下四个方面。

          第一,数据中心工程产品化。这是预制模块化数据中心给数据中心产业带来的最深刻的影响和改变。盐田港预制模块化数据中心将机房工程建设转变为定制化产品,产品外部材质的选择、内部设备的选用和组装方式都要经过反复的优化设计、技术评估和系统测试,确保向用户交付可靠、安全且具有极高可用性的数据中心产品。产品化的模块化数据中心,其内外部的固件均采用标准化结构,主要包括消防、照明、维护插座、设备支撑结构体等。这些部件全部在工厂生产线上进行生产、组装。一项本来十分复杂的需要分布实施的机房工程现在变得像插积木一样简单,施工难度大大降低,建设周期也更短。通常情况下,一个大型数据中心的建设周期为一年半到两年,而盐田港预制模块化数据中心的建设周期只有三个半月,这足以让胡寅和他的团队自豪。

          第二,功能模块化。模块化数据中心产品是将数据中心基础设施体系中相对独立的单元进行分离,并进行模块化的重新整合,模块内部自成体系,通过体系内的各种设备冗余、备份和容错,确保每个模块可以稳定地输出。这些已封装好的模块通过有限的线缆、管路进行连接,从而构成一个完整的数据中心体系。预制模块化的理念,让盐田港数据中心的部署更灵活,扩展更方便,运行更经济。

          生产标准化的模组正是施耐德电气的强项。施耐德电气可以提供模块化数据中心所必需的制冷、供配电等模组。施耐德电气是盐田港数据中心最主要的设备供应商,包括机柜、配电柜、UPS机组和电池、精密空调、密集母线和中压开关等在内的设备全是由施耐德电气提供的。胡寅表示:“施耐德电气是我们在预制模块化数据中心方面最主要的供货商。”

          第三,部署更快捷。数据中心通常包括9大系统,即建筑、装修、电气、制冷、安防、消防、新风、运维和管理。传统数据中心在设计阶段,每个系统都要经过详细设计、合理研究才能确定最后的实施方案,设计周期至少占数据中心整体建设周期的1/3,再加上设备选型、工程实施前的多次评审等,进一步延长了数据中心的建设周期。盐田港数据中心采用已通过优化、测试和评估的模块化产品,大幅简化设计环节,缩短了建设周期。

          第四,绿色化运行。盐田港数据中心在设计过程中就将绿色节能作为关键因素来考量。有时候,机房的关键设备,比如电气、制冷等设备得不到充分利用,这种由低负载带来的低效率正是传统数据中心能源效率低下的主要原因。遵循模块化的设计理念,盐田港数据中心在将各个模块组成一个完整数据中心的同时,摒弃了传统规划理念中预留3~5年容量的做法,实现了随需扩容,从而提高了电气设备和机械设备的使用效率,降低了整体能耗。

          盐田港数据中心还在局部已经实现了热通道封闭的环境中,创新性地使用了天云数据中心科技开发的制冷系统——冷墙。“在热通道封闭的环境中,采用冷墙可以降低风速,提升制冷效率,甚至可以取代精密空调。国外的一些大型互联网企业都已经采用了冷墙这种系统。”胡寅介绍说,“不像标准化的精密空调,冷墙不是标准化的产品,它必须针对每个数据中心项目的不同需求进行定制。在第四代数据中心里,冷墙正逐渐成为标配,可以有效降低PUE值。”
          news

          news

          news

          预制工厂做后盾

          以前,天云数据中心科技的主打产品是集装箱数据中心。但是目前的中国集装箱数据中心市场还不成熟,需求也不旺盛。胡寅去年接手天云数据中心科技后,果断地进行了业务调整,集装箱数据中心作为一条产品线被保留了下来,而整个公司的业务重心则转向了建设大型数据中心。盐田港数据中心是天云数据中心科技业务转型后利用先进的工厂预制方式构建的第一个T3+等级的数据中心。在此次成功实践的基础上,天云数据中心科技还准备将此方法用于宁夏云基地数据中心的建设。这个基地在建成后将迎来像亚马逊AWS这样的国际大客户。

          有市场分析公司预测,未来5年,全球一半以上的数据中心,尤其是大型数据中心都会采用工厂预制的方式进行建设。“我们现在的想法就是顺势而为,将建设大型数据中心作为自己的核心业务。大型互联网企业和IDC是我们的目标客户。”胡寅表示,“工厂预制数据中心并没有客户群的限制,既可用于建设互联网企业的云数据中心,也适用于商业企业的数据中心。工厂预制数据中心的精髓就是将数据中心工程变成一个数据中心产品。在这方面,施耐德电气做得更极致,要把所有组件都变成标准化的模块。除了标准化的部件以外,有时我们也必须根据客户的具体需求提供定制化的解决方案。”

          工厂预制方式与模块化的数据中心设计思路相得益彰。数据中心的各个模块都是相互独立的,即使某一个模块出现问题,模块间也不会相互影响。在第四代数据中心里,工厂预制的方式与模块化的建设思路已经被接纳。“我们发现,数据中心的模块有越来越小的趋势,比如腾讯在上海建设的一个数据中心就采用了微模块。施耐德电气在微模块方面也具有非常强的实力。”胡寅表示,“工厂预制这种方式非常适合数据中心的滚动式发展,数据中心在升级和扩容的过程中,可以随时增加新的模块,十几个机柜被安装在一个底座上,一次性推入机房即可。”

          天云数据中心科技还在扬州建设了国内首个、国际领先的新一代模块化数据中心预制工厂。该工厂已于近日正式投产,在为模块化数据中心生产预制部件之外,也会生产集装箱数据中心。天云数据中心科技希望多招聘一些专业技术工人和研究、测试人员,争取几年内达到500人的规模。到那时,这个工厂将成为全球最大的模块化数据中心预制工厂。“我们瞄准的其实并不是国内市场,而是国际市场。我们现在还处于积累技术、人才和经验的阶段。我们先要拥有成功的工厂预制模块化数据中心样板,比如盐田港数据中心,然后就是建设好模块化数据中心预制工厂,将有丰富数据中心建设经验的专业人才团结在一起,走出一条属于自己的发展道路。”胡寅表示。

          谈到为什么会把预制工厂建在扬州,胡寅介绍说:“最开始,我们准备与施耐德电气共同建设这个预制工厂。后来因为种种原因,我们还是决定自己建设这个工厂。之所以把工厂建在扬州主要是因为扬州得天独厚的地理位置优势。扬州位于长三角地带,一方面,这里的数据中心建设需求非常旺盛,另一方面,扬州交通发达,又靠近港口,对于我们今后开展国际业务非常有利。对于数据中心工程产品化来说,成本是非常重要的因素。我们的制造成本只是美国的一半。”

          找到突破口

          对于广大的中国用户来说,工厂预制这种方式还比较新,用户接受起来有一个过程。对于施耐德电气、天云数据中心科技这种想在预制模块化数据中心领域有所作为的厂商来说,当务之急是摸清用户的需求,同时要找准行业的突破口,多找一些样板客户,让客户去说服客户。施耐德电气收购的AST已经发展多年,在预制模块化数据中心领域积累了丰富的经验和广泛的客户群,涉及军队、IT服务、房地产、化工、政府、制造、银行等众多行业。尽管如此,若想将工厂预制这种方式引入中国,还要注意是否有水土不服的情况出现。施耐德电气已在尝试与中国的大型互联网企业在预制模块化数据中心方面进行合作。

          盐田港工厂预制大型高端数据中心是天云数据中心科技与施耐德电气战略合作的最新成果。胡寅认为,该数据中心的建设过程就极具说服力,它用工厂预制的方式满足了企业级客户的需求,建设速度快、成本低,质量也有保证。据说在数据中心建成后,许多同行都来参观,并给予了充分肯定。“工厂预制的方式适用于新建的数据中心,但不适合旧数据中心的改造。我们虽然力推工厂预制这种方式,但并不是说所有数据中心的建设都必须采用这种方式。我们只想用盐田港数据中心的例子表明,今天数据中心的建设已经有了一条更好的道路可以选择。”胡寅表示。

          盐田港数据中心是施耐德电气与天云数据中心科技强强合作、优势互补的一个典范。胡寅介绍说:“我们与施耐德电气的合作属于战略层面的合作,具体到每一个项目中,合作会有所不同。在盐田港数据中心这个项目中,最初我们做过联合设计,机房内的主要设备也都是施耐德电气提供的。”

           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com