在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          20/08/2014

          移动机房新观念,你懂么?

          news

          中国北京,2014年8月20日——移动互联的迅速普及,不仅加速演变着我们每个人的工作、生活,更在不为人知地背后,推动了企业计算架构的重大变革。特别是当越来越多的企业,将业务信息系统迁移至“云”端后,一场企业计算基础设施架构的颠覆性裂变正在悄然蔓延,你感受到了么?
          news  
          来自云端的魅惑:企业,根本挡不住

          的确,随着云技术的逐渐成熟,无论是成熟的大、中型企业,还是新兴的小、微企业,甚至是一些个体的创业团队,越来越多的企业深刻地体会到了来自“云”端服务的便捷、高效、实惠、可靠。

          在我们日常的采访中,也有很多企业主都明确表示:以前要提供基于Web的业务运营,不仅要购买、管理、维护包括服务器、交换机、UPS等在内的一大堆复杂、且昂贵的硬件设备,要建设或租用IDC的机房,技术人员还要为各种软/硬件故障、负载压力造成的硬件资源不足(CPU、内存、硬盘、网络带宽等)而7*24小时待命,随时准备冲到机房去进行重体力劳动(硬件更换)。劳民伤财,不堪回首。

          尤其是在移动互联的时代大势下,移动Web服务的蓬勃发展更对企业信息系统后台架构提出了纷繁复杂、且变化莫测的全新挑战。这也让很多传统企业机房运营模式不堪重负。

          解决问题的办法,其实很简单。只要将你企业的信息系统迁移至云端,所有问题就迎刃而解。所有硬件、机房方面的问题,都交给云来处理,需要多少资源,就用多少,随时增加或简化。不仅硬件资源的利用率大幅增加,而且即时生效,成本效益明显提高。

          云的力量,推动企业基础架构变革

          随着企业信息系统入驻云端,企业内部的基础设置架构,也正发生着巨大变革。上海中智科技应用发展公司IT部 部门经理 曹赟介绍说:虽然传统的机房设施正逐渐转移到云端,企业内部的机房硬件架构正得到大幅简化。越来越多的企业,已经不再需要大规模地投入建设专门的数据中心机房空间,但作为企业内部互联网接入端的一些基础网络、安全和计算设备,仍必须保留在本地。这最终会导致企业内部集中式的中心机房将日趋减少,而更多分散在各楼层、各办公区域、各部门或分支机构中的接入层设备,则又将成为企业主们必须需要关注的新课题。
          news
          而就曹经理近年来帮各种规模企业环境规划、架设基础设施架构的经验来看,越来越多的中、小企业或大企业分支机构,会将这些接入层的网络计算设备,架设在开放式的工作环境中。比如很多小公司就会直接将交换机、路由器堆放在办公室的打印机桌下面。即便是有些企业稍微重视一点,准备了一个独立空间存放这些设备,甚至购置了专用机柜,但往往也都是开放式的环境,空间里同时还充斥着其他很多东西,比如兼作堆货的库房,或者保安监控室等。

          这样的基础设施环境,自然存在着很大的安全性隐患。比如谁无意间从交换机旁经过,踢到了宽带接入的网线,就直接导致公司的网络中断。更极端的一个例子是:某公司在每天晚上6点左右的时候,总是频繁断网。几经检查,最后发现是保安每天晚上会在公司交换机配线架的电源插口中接上电热炉来煮泡面,导致该配线架经常跳闸,影响到全公司的网络业务正常运营。这些问题无疑都将推动企业内部信息系统基础设施架构进行重新规划。

          移动机房,带你解脱企业困境

          其实,针对这类问题,业界早已经有了更为灵活、可靠的解决方案——APC Mini-英飞移动机房解决方案。有关这个方案的详细规划,我们在3月刊的《微商务的“私人定制”时代》企业方案推荐时也曾重点给大家剖析过,这里就不再赘述。

          这套简洁、灵活且适用性很强的基础设施解决方案主要包含2个组件:NetShelter CX多功能机柜与在线式智能UPS(Smart-UPS)。其最大的特点就是可以将前面提到的企业内部接入层基础设施设备,统统封闭在一个貌似办公书柜的小型机箱中,并能提供出色的可管理性和安全性,且能够很好地融入各种开放式办公环境,美观时尚、实施简单。不仅不会造成噪音污染问题,还能很好地利用环境温度,对机柜内的基础设备进行自然散热,节能环保效益也很高。
          news
          为此,曹经理还特别介绍了2个很经典的案例。一个是无锡某制作二氧化硅的企业,以往交换机、服务器都直接堆放在一个开放的环境中。但由于企业内部环境充满了二氧化硅粉尘,因而导致其IT设备故障率非常高。后经曹经理介绍,将这些IT设备统一塞进NetShelter CX多功能机柜,不仅工作环境立马整齐干净了,最重要的是,凭借该机柜良好的空气过滤系统,彻底隔离了粉尘对这些IT设备的影响,终于根治了该企业IT业务系统不稳定的顽疾。

          而另一家IT企业,由于办公空间紧张,没有建设独立机房,只是将内部业务服务器、交换机堆在办公室的一个角落。问题就出来了,老板发现,没有人愿意坐在靠近这个角落的几个工位中。因为员工反应,那里太吵、太热,根本没法工作。这令原本空间紧张的办公室,雪上加霜,又白白空着几个工位。后来借助NetShelter CX多功能机柜,不仅解决了噪音和散热问题,其内放置的UPS还即一步确保了其内IT设备的持续工作能力。老板感叹说,“就省这几个工位一年的租金,我就赚了!”

          实际上不仅这些案例,我们在日常工作中也能发现很多开放环境下,杂乱摆放的IT设备。或许现在很多企业没体会到将这些设备封闭起来的好处,还会认为花一笔钱去搞个专用机柜把它们装起来,有些浪费。但正如曹经理让我们看到的,APC Mini-英飞移动机房解决方案看似只是一个小型机柜+一台UPS,很简单的组合,实际上确是通过一个精心打造的一个封闭式基础设施环境框架,让你企业内部的信息系统更安全、更可靠。其实,即便不算本文中讲述的这些典型案例所表现的实际效益,但从移动机房对你业务系统持续性所作出的贡献,就足以给你带来不可忽视的综合价值了。

          所以,还在固守传统机房和信息系统构建模式的各位企业IT主管们,咱是不是也该换换移动时代的新观念了呢?

           

           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com