在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          19/11/2014

          施耐德电气发布APC移动电源-为智能手机和USB接口充电设备提供外部电池

          news

          从你的手机获得更多——拓展线上社交和游戏生活,以及工作时间!

          中国北京,2014年11月19日——全球能效管理专家施耐德电气推出大容量、高性能的外部电池APC移动电源。APC移动电源适用于所有智能手机、平板电脑及任何可以通过USB数据线充电的设备提供移动充电而设计。这款新上市的轻薄外部电源,可令包括使用定位服务和GPS功能的耗电应用在内的更多应用能够使用更长时间。

          施耐德电气IT事业部单相UPS业务拓展经理王玫林表示:“在居家、旅行或工作中,我们常常会需要延长电池使用时间。无论是下载电子邮件和文档、浏览网页、登录游戏账户还是在活动上传照片和视频,APC移动电源确保我们能够随时使用所需的应用。APC移动电源意味着你不用再因为手机的高分辨率屏幕而小心翼翼盯着电池电量指示了。”

          APC移动电源分为两个型号:MPB5000W(5000毫安)和MPB10000W(10,000毫安)。较小的MPB5000W重142克,尺寸不大于108mm x 65mm x 15mm,储存的电量能为普通智能手机充电两次。MPB10000W重243克,尺寸不大于147mm x 89mm x 14mm,能提供一台平板电脑或四台智能手机所需电量。

          具有时代感的光泽白和黑色烤漆令APC移动电源看起来就像是家里的现代智能装备,它利用充电次数是锂离子两倍的锂聚合物电池技术来保证移动电源更持久可靠的工作寿命。APC移动电源设有两个USB输出连接口,能够同时给两部设备充电,并配备4-LED电池容量指示灯。

          电源本身由配备的微型USB连接器充电,MPB5000W 和MPB10000W 的充电时间分别为4小时和8小时。两款外部电源都能高效储存电能,放在电脑包、手袋、旅行袋中几周都不会有明显的电量损失。使用时,APC移动电源能够让你的设备启动并稳定运行。MPB5000W 和MPB10000W 工作时作为主要电力供应为设备的内置电源供电。

          施耐德电气也有内置保护功能来保障APC移动电源长久安全的运行。Nils  Horstbrink还表示:“市场上很多低成本的外部电源都没有对像过度充电、过度放电或高温这样的常见问题进行控制。极端条件下的过热、甚至是熔化都能导致电池提早退化。APC移动电源的电路保护模块能够避免上述问题,同时还能避免单元电流过载、USB过载或短路和超低暗电流。”

           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com