在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          26/11/2014

          施耐德电气Mini-英飞解决方案助力大消费时代

          news

          中国北京,11月26日——大消费时代中,各行各业的企业都需要无限的“正能量”的推进以更好的完善自身的发展。因全民旅游热潮而引发的在全国范围迅速崛起大大小小、林林总总的酒店,全民抢购狂潮而带来的在大街小巷间野蛮滋生的商场、超市,甚至是虚拟的网络世界的电商,均需不断完善和投资自身信息系统建设以满足消费者的需求和用户体验交付的高标准要求。施耐德电气旗下APC Mini-英飞基础设施解决方案凭借强大的可配置性和伸缩性,可灵活的适应各种行业、各种环境对数据中心基础设施建设的多样要求,为各企业的信息系统提供着源源不断动力,最终满足其发展的需求。

          广泛运用无处不在

          除了咖啡厅、酒吧、茶社、办公室、KTV、SPA等小型应用环境以外,Mini-英飞基础设施解决方案凭借其极强的伸缩性,几乎可以适应各种当下流行的企业应用环境,这其中就包括正在高速发展的酒店行业。得益于国人对旅游、度假之狂热,国内的酒店行业近几年呈迅猛崛起的态势。而几乎所有的酒店都拥有或计划建立自己的Wi-Fi系统、酒店管理系统,甚至各种信息服务系统。而在这些信息系统的背后,APC Mini-英飞基础设施在发挥着不可替代的作用。

          如今的现代化酒店建设,一般都会为其整体信息服务系统准备一个专用本地机房,以确保酒店信息服务的7×24小时稳定运营。该机房面积大约在20m2左右,可以容纳2~3个机柜, 以便放置不断扩增的网络设备、服务器、防火墙及UPS等。考虑到酒店业务持续性和负载能力的重要程度,一般都需要对UPS、机柜负载电流及机房温/湿度做一定的网络监控,以确保整个酒店内信息系统长期稳定地运营。在这种大环境下,APC Mini-英飞基础设施解决方案则对应提供了一套由NetShelter SX机柜(AR3100)、APC Smart-UPS RT在线灵巧型UPS (SURT10000UXICH)、InRow RD空气制冷器(ACRD101)以及带电流显示的机架PDU(AP8858) 组成的酒店基础设施解决方案:

          • NetShelter SX机柜AR3100拥有专业的机柜重载结构设计,动态承重1022Kg、静态承重1363Kg,并通过了UL认证和国际ISTA组织的振动测试。它采用特殊的钢板材料和13道前处理流程,能有效杜绝锌须的产生,显著提高数据中心的可用性和服务器寿命。
          • A P C  S m a r t - U P S R T 在线灵巧型U P S SURT10000UXICH可以支持10000VA/8000W的负荷, 可以满足一般酒店机房的服务器、网络设备负载需求。其纯在线式结构、精准的电压和频率输出、灵活的安装方式以及塔式/机架可转换的高密度电源,适用于几乎所有IT负载,也为其在不同酒店机房环境中的快速部署,提供了较强的适应性。
          •  InRow RD空气制冷器(ACRD101)它具备主动响应控制设计,支持实时制冷量显示,并可通过热插拔EC风机,控制机柜的进风温度,同时支持网络管理和远程监控,便于酒店整体监管。
          • AP8858 PDU具有主动计量功能, 能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值能通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载隐患,从而最大限度地降低企业信息系统中的能源风险问题。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员更好地进行负载平衡操控,对IT环境规模作出明智的决策,从而降低酒店信息系统总体拥有成本。


          强大伸缩性,广阔发展前景

          伸缩性是APC Mini-英飞解决方案最大的特色之一,适用于任何企业、任何应用环境,或是任何有需要提供基础设施服务的信息系统。

          对于连锁超市行业,除了服务器、存储、网络设备等关键信息系统,收银区的收银设备及票据打印机也都是业务持续运营必须的保障。因此对UPS负载能力和延时时间有更高的要求,需要提供大约1小时的断电保护时间。Mini-英飞解决方案可以提供世界上第一台模块化大容量UPS APC Symmetra LX(SYA12K16RMICH),以12KVA/8.4KW负荷满足连锁超市特定环境的特殊需求。而且考虑到超市机房多为非高架地板,Mini-英飞解决方案也为这种典型的应用环境在机柜设计中增加了气流循环设备,以为关键信息系统提供稳定、可靠的运营环境。

          而对于电商来说, 考虑到企业应用环境的差异,Mini-英飞解决方案则可提供了专为中国设计的、性价比更高的APC Smart-UPS RC在线灵巧UPS(SRC5000UXICH),搭配NetShelter SX机柜(AR2400)和相应空气制冷器,组合使用更为灵活, 适应性也更强。

          Mini-英飞解决方案,助力信息时代

          在全民都在疯狂消费、购物、旅游的大时代里,各行各业都在信息化大势的推动下,迸发着巨大的经济活力。而在这一切的背后,APC Mini-英飞解决方案正在为整个信息时代的持续前行提供着前所未有的“正能量”。无论是大型企业环境,还是小型商务场合,这个百变普适的基础设施解决方案,都能为企业信息系统提供一个专业可靠的基础运行平台,确保业务运营始终不会间断,成为推动各个企业发展最坚实可靠的动力。

           

           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com