在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          21/04/2015

          施耐德电气推出高性价比SP系列全新UPS

          news

          中国北京,4月21日——全球能效管理专家施耐德电气宣布:4月底将推出一款专为中国市场设计打造的高性价比SP系列1-20KVA 小型纯在线式UPS。

          news

          随着中国引领全球经济发展的能力日益增强,中国市场在施耐德电气全球战略中的作用也愈加突出,针对工业配套和IT配套及关键电源应用领域的中国本土客户需求,施耐德电气特别开发全新的SP 1-20KVA UPS,以满足中国客户对质量、品牌、性能和性价比的差异化需求。

          SP 1~20KVA在线式UPS适用于任何恶劣的用电环境,满足客户对长延时的需求,同时提供纯净的正弦波电压输出,为工业控制、交通、医疗、电信、金融、能源、教育等各个行业,工控及IT负载,提供稳定、持续的供电。该系列产品类型丰富,便于消费者选择。功率段1-20KVA UPS。有1-20KVA塔式机,1-10KVA 机架式UPS;并有标机和长延机可以选择,同时15KVA,20KVA两个机型有三相输出和单相输出可以选择。SP系列UPS丰富的产品类型,一定可以满足中国区消费者的需求。

          除了优异的产品性能,SP 1~20KVA系列同时具有极高的性价比。100-300VAC的输入电压范围,可以适应任何苛刻的用电环境;极高的功率密度,6KVA 机架式UPS只有2U高度,10KVA机架式UPS只有3U高度, 大大减少了占地空间;支持SNMP,Modbus,干接点,环境接口卡监控,方便用户监控与维护;配置液晶屏,实时监控产品运行情况;高达90%以上的效率,5%以下的输入谐波,99%的输入功率功率因数,相比同类型的产品,SP是一款真正的绿色产品。

          施耐德电气拥有完善的售后服务网络,通过遍布全国任何省会城市的办事处,可以为客户提供无可比拟的服务:这一系列产品售出2年内提供上门换机服务,以出色的服务网络和服务水平,保证消费者购买产品无后顾之忧。      

           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的多个市场提供整体解决方案,其中在楼宇与住宅市场、工业与机械制造、公共事业与基础设施建设以及数据中心与网络等市场居于世界领先地位。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com