在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          24/06/2015

          施耐德电气发布适用于边界计算应用的小微数据中心解决方案-新的解决方案可以解决连接设备和数据应用增长中延迟和处理速度问题

          news

          2015年6月24日,北京——全球能效管理专家施耐德电气近日发布新款小微数据中心解决方案组合。该解决方案组合可在安全、易于管理的环境下为用户解决延迟问题并迅速增加产能。新款小微数据中心解决方案的优势在于可以实现集电力、制冷、管理软件通过单机柜交付支持自有的、安全的计算环境。

          施耐德电气高级副总裁,IT事业部大中华区负责人丁伟庆表示:“施耐德电气这一全新解决方案的推出,可以帮助正面临着连接设备的增长和数据应用难题的客户解决延迟、带宽和处理速度等问题。我们已经看到边界应用在零售和工业应用中崭露头角,并且相信边界计算将从物联网扩展到商业应用中去。”

          施耐德电气的小微数据中心物理基础设施解决方案包括机柜、不间断电源(UPS)、配电、管理软件(DCIM)、环境监测、制冷和安防,所有的测试、组装都是在工厂环境中完成的。

          解决方案包括:
           SmartBunker SX: 适用于传统的IT机房
           SmartBunker CX: 针对办公环境优化
           SmartBunker FX: 对任何环境的加固
           SmartShelter : 对任何环境的多机架加固

          解决方案的主要优势包括:
           简化管理
           高安全等级
           优化安装和运营成本
           最短的时间内完成配置、交付和安装
           通过标准化及工厂测试保证可靠性

          业内分析师认为,小微数据中心采用统一的方法将允许企业采用更多的无缝对接的运用。知名分析师兼Gartner副总裁、基础设施研究团队负责人David Cappuccio表示:“本地化或小微数据中心已经出现在我们的生活中,而通过应用一个独立、可扩展和支持远程管理的解决方案和流程,CIO们可以降低成本、提高敏捷性、达到新的合规水准并实现服务连续性。在创建小微数据中心方面有些公司已经有了多年的尝试,但往往都是以一种特设的方式。通过与供应商合作,创建一个具有持续性的标准化架构,企业可以重新掌握关键资产,并提升快速推出站点相关服务的能力,同时降低风险和运营成本,提高服务水平。”

          新型小微数据中心解决方案已经在北美上市,并将于2015年在全球范围内推广。每个解决方案都有特定的选项,可以根据不同进行定制。点击这里,了解更多信息。

          1.Gartner,《小微数据中心的独立解决方案》,David Cappuccio,2015年1月26日,文档编号:G00268769。

           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的多个市场提供整体解决方案,其中在楼宇与住宅市场、工业与机械制造、公共事业与基础设施建设以及数据中心与网络等市场居于世界领先地位。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneider-electric.com