在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          05/01/2016

          施耐德电气圣路易斯技术中心: 连接数据中心现实与未来

          weilai

          中国北京,2016年1月5日——位于美国圣路易斯市以西的圣路易斯技术中心是施耐德电气在北美的一个重要的技术发源地。其地位与其所在的圣路易斯市有几分相似。圣路易斯市是美国东西部繁荣的一个交汇点,当年,圣路易斯是美国西部大开发的起点——西部大开发结束了美国西部蛮荒时代,举世闻名的圣路易士大拱门正是为此而建。而施耐德电气圣路易斯技术中心则是一个连接数据中心现实和未来的桥梁,施耐德电气众多数据中心最新技术在这里被研发、被验证,最后被推广到世界各地的数据中心,惠及全球大众。

          1


          独一无二的探索之旅

          施耐德电气圣路易斯技术中心建成于5年以前,位于圣路易斯市以西的O’Fallon镇。作为施耐德电气在美国中部一个重要的技术中心,它被赋予了三大功能:

          第一,为施耐德电气公司北美地区的分支机构和分公司提供数据中心服务支持,简而言之就是一个标准的数据中心。

          第二,技术研发和验证。施耐德电气所研发的各种数据中心产品,包括UPS、配电、制冷及相关监控、管理、分析软件都要在这里进行技术验证和测试。值得一提的是,这里测试不是简单的加电测试,而是模拟真实场景。

          第三,客户体验中心。在这里客户可以参观世界一流的实验室和数据中心,看到所有施耐德电气产品和解决方案的展示,并提前体验最新技术,借此对施耐德电气的产品有全面而深入的了解。

          “在施耐德电气,一切以客户为本。施耐德电气致力于帮助客户在当今日新月异、互联互通的数字环境中取得成功。正因为此才设计打造了施耐德电气技术中心,作为面向客户的独一无二的技术展示中心。” 

          2


          高度智能化的数据中心管理

          显然,施耐德电气圣路易斯技术中心首先是作为一个数据中心存在,因此,它自然拥有现代数据中心该有的一切特征。在这里采用了施耐德电气在数据中心领域的众多最新研究成果,包括模块化、智能化,以及各种最新的制冷技术,使得整个数据中心得以高效绿色运行。

          其中很多技术在国内已经有应用,不过,相比与国内的数据中心,施耐德电气圣路易斯技术中心的管理水平明显更胜一筹。在这里,数据中心内部所有的数据都可以通过大屏幕一目了然,不仅可以看到每个机柜占地位置、机柜内部空间、供电及制冷能力等静态信息,也可以看到用电、制冷、网络(可以细到每个机柜和服务器)等动态数据。如果需要新增服务器等资源,哪里有多余的空间和制冷能力、有多少带宽资源也一目了然。不仅如此,在同一个管理平台还可以看到整个楼宇的用电、制冷情况和运营情况。所有设备信息可以以列表和分组的形式显示,不同系统之间可以分享。

          这一切得以实现要归功于施耐德电气的StruxureWare软件。StruxureWare是施耐德电气推出的一个数据中心运营管理平台。它最大化了对整个数据中心生命周期的管理效率,从设计、搭建、运行、评估到计划在整个数据中心生命周期内实现高可用性和高能效间的完美平衡。

          值得一提的是,StruxureWare采用完全模块化的设计,即使是中小型企业也可以根据自己的需求来选择其中的一些功能模块。比如,StruxureWare Building Operation和StruxureWare Data Center Expert这两个模块用户使用得最多。

          “数据中心越来越复杂,其管理则越来越依赖于软件。StruxureWare就是这样一款能降低管理复杂性,并大大改善运营效率的DCIM软件。”施耐德电气圣路易斯技术中心的高级技术经理如此表示。

          从日常管理到运营优化

          作为一款DCIM软件,StruxureWare软件的一大亮点是它不只是能管理传统的数据中心基础设施,还能实现数据中心基础设施与IT设备管理的集成,从而为云计算的落地提供充分的支持。不过,施耐德电气显然并不满足于此,正致力于实现更高的目标,这就是DCSO(Data Center Service Optimization,数据中心服务优化),这是比DCIM更高的一个境界。 

          3


          DCSO最早来自451Reaserch。根据451Reaserch的说法,DCSO由一系列集成的工具和系统组成,用以主动对数据中心内部所有关于物理的、虚拟的资源的需求和供给进行全生命周期的管理,这些资源包括关键业务系统、硬件资产、电能和IT服务等。DCSO通常会与DCIM(也可能与DCSO完全集成)、IT服务管理、VM(虚机)管理以及能源订价系统等进行交互。
          根据这一定义,DCSO不只是数据中心的日常管理了,其核心价值是根据可用性、灵活性、财务目标以及能源利用效率等目标进行优化,包括优化能源利用效率、基于服务的成本优化以及根据基于关键的业务指标对数据中心运营进行规划等。施耐德电气正在其DCIM中增加更多与服务优化相关的功能,为下一步真正迈向DCSO积极准备。

          “与DCIM主要面向数据中心的IT人员不同,除了适用IT运维人员之外,DCSO还能以业务的视角,为数据中心的高层管理和业务人员提供帮助。”

          未来之窗

          作为施耐德电气对外展示的一个窗口,圣路易斯技术中心除了提供常规的数据中心服务之外,还有技术展示和验证的功能。比如,在这里就展示了一台混合动力摩托车。如同混合动力汽车一样,这台概念摩托车有多种动力方式,包括电力、汽油以及油电混合等,非常节能和环保。与一般摩托车相比,这台车体形大了不少,而且少了一般摩托车都有的后视镜,而是通过前面的一个液晶面板来显示车后摄像头所采集的图像。骑上这台实用的环保摩托车,用户可以再次充分感受到施耐德电气所提倡的高能效理念。

          在大楼外部展示的预置模块化数据中心也同样令人关注。整个数据中心由三个独立的集装箱体构成,其中分别部署IT设备、配电和制冷设备、柴油发电设备,各自独立部署,高度模块化,部署非常方便,特别是适合临时应急使用。据悉,美国在阿富汗的驻军就采用了这种预置模块化数据中心。

          实际上,在圣路易斯技术中心还有很多这样的概念设计和前瞻性的设计,透过这样的设计可以充分感受到施耐德电气的技术积淀和远见。这可能也正是施耐德电气能够持续成功的关键。 

          4


          “在这里,不仅给客户全面展示施耐德电气适用于各种应用场合的全套产品,同时也展示了施耐德电气作为行业思想领袖的创新能力。透过这些独特的创新解决方案,客户得以实现节能增效,以事半功倍的方式提升运营业绩。”

          关于施耐德电气
          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2014财年销售额为250亿欧元,在全球100多个国家拥有17万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
          www.schneider-electric.com