在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          10/05/2016

          施耐德电气发布适用于极端工业环境UPS- Gutor PXC

          PXC

          •新Gutor PXC解决方案弥补了UPS在商业IT和工业应用的差异
          •适合在极端环境下使用,如原油和天然气开采或生产地、海洋或者沿海地区
          •提供完整的解决方案,可以在极短的时间内且以较低的成本保护关键设备和应用

          中国北京,2016年5月10日——全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气近日在汉诺威工业博览会(Hannover Messe)宣布,即将发布可在极端环境下工作的、标准化的完全的工业化不间断电源(UPS)——Gutor PXC。Gutor PXC适合各种恶劣的工业环境,如原油和天然气开采或生产地、海洋或者近海地区、以及极端温度气候。Gutor PXC能够保护关键设备和工业应用受到因为停电、电涌或者电流尖峰导致的损坏,同时在停电期间提供短期电池电力供应。其标准化且灵活的设计使包括工厂经理、工程师和承包商等在内的用户,现在可以在极短的时间内并且以较低的成本部署完整的、可信赖的解决方案。

          施耐德电气工业UPS工程及产品管理总监Bernhard Kiechl表示:“在今天的工业基础设施环境下,很多系统都需要安全可靠的电力保护来抵御极端环境对供电造成的影响,如石油钻井在任何意外发生时需要紧急关闭电源或自动打开喷水灭火系统。Gutor PXC提供了最高的可靠性、安全性和效率,在偏远和恶劣的环境下保护关键设备,而这一功能是其他UPS系统所不能提供的。”

          在此之前,当客户需要部署极端环境下的工业UPS解决方案时,需要根据基础设施需求定制解决方案,这意味着需要花费大量的开发时间和更高的成本。施耐德电气通过Gutor PXC使客户在部署工业UPS时更高效、并实现成本优化,从而弥补IT商用UPS和极端环境定制化UPS间的差异。Gutor PXC提供标准且灵活的设计,可以更改配置来适应各种恶劣运营环境,因而为用户大大缩短按单设计交付周期(从18-20周到6-8周),并降低成本支出。

          Gutor PXC的其他主要特征和优势包括:
          •最高运行温度:55°C/131°F
          •抗地震能力:全钢外壳可承受1G震荡
          •粉尘环境:嵌入式粉尘过滤加固设施抵御粉尘环境;标准防护等级IP42
          •占地面积小:10至80kVA宽度为600mm,无需变压器
          •生命周期管理:20年以上

          Gutor PXC将在今年下半年上市,并已于4月25日在汉诺威工业博览会展出。请登录
          www.schneider-electric.com/gutor或者联系当地施耐德电气销售代表了解更多信息。

          关于施耐德电气
          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com