在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          17/10/2016

          施耐德电气Mini-英飞移动机房登陆无人岛,为中国海事信息化建设保驾护航

          Mini-yingfei

          中国北京,2016年10月17日——近日,全球能效管理及自动化领域专家施耐德电气携手某海事局,为东海无人岛信号站提供以NetShelter CX机柜为载体的APC Mini-英飞移动机房解决方案,助力其打造安全可靠的船舶自动识别系统AIS基站机房神经中枢。此次合作中,施耐德电气结合丰富的机房建设行业经验,立足海岛机房的特殊条件和需求,成功实现UPS产品在海事行业的突破创新应用,展示了其在数据中心基础设施领域卓越的技术创新能力,也有力的推动了我国海事系统的信息化建设。

          当前,中国经济已发展成为高度依赖海洋的外向型经济,对海洋资源、空间的依赖程度大幅提高。中共十八大报告提出,提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,建设海洋强国的战略目标。随着我国航运业的发展,以及国家对海洋海事投入的加强,为船舶航行起到安全保障作用的海事局船舶监控系统的重要性也越来越重要,船舶自动识别系统AIS扮演着举足轻重的角色。机房作为AIS系统的神经中枢,必须稳定可靠,安全可用。

          该无人岛AIS基站机房无人值守,而且气候和环境条件非常特殊。机房面积狭小,设备众多;供电极其紧张且质量低,断电情况下空调无法工作,设备端无法散热;空气潮湿而且盐碱度极高,设备腐蚀风险高;岛上沙尘易进入机房内,易引起绝缘性降低和接触不良,严重时还会造成电路短路。总之,各种恶劣的运行环境影响着整个系统的安全、稳定运行,对机房设备的使用寿命也产生极大的影响。基于现实环境,海事局提出UPS系统必须具有卓越性能,能够在复杂的环境下稳定、安全、可靠地运行,并实现在线远程监控和管理。

          此次项目建设中,施耐德电气为该海事局提供Mini-英飞移动机房解决方案。该方案以全封闭、多功能的NetShelter CX机柜为载体,集成2套高密度在线式Smart-UPS RT系列UPS+1个PDU作为电源保障,同时采用机房监控管理整体解决方案NETBOZ监控基站环境,所有监控数据传输到中心机房的英飞管理器上实现统一集中监控。NetShelter CX机柜承重达到280KG,高度为24U,可以满足所以设备集成在机柜中。机柜集成配电系统,预留标准接口,标准化的UPS安装位置。2套冗余高效的风扇模块可将热量快速、稳定排出,保障2.4KW的负载散热,风扇自身能耗在68W可以由UPS供电,就算在断电情况下也能为机柜提供散热。同时,使用亚高效灰尘过滤器能够将机柜的进入防护(IP)等级从IP44提高到IP54,并能避免与灰尘有关的设备问题,如过热、系统故障、永久性数据丢失等。线路清晰、设备标准接口、设备标准化的布局为维护及维修工作减少了工作量,降低了系统修复时间。同时为基站的移机带来极大的方便。Smart RT系列UPS在全球范围内销售已经超过3000万台,是一款安全稳定、性能卓越的UPS产品,适用于严苛市电环境下的IT及工业关键负载的电源保护。经过近一年的运行,整套系统稳定运行,用户对APC Mini-ISX系统给予了高度评价,也希望陆续对其他基站进行改造。

          施耐德电气全球高级副总裁,IT事业部大中华区负责人丁伟庆表示:“基于NetShelter CX机柜系统的移动机房解决方案已经在我国数十个环境较差的AIS基站得到应用,大大降低了机房设备的故障率和运维成本,保障了AIS系统的安全稳定运行,从而确保来往船舶的航行安全。此次施耐德电气与海事局的合作,再次肯定了施耐德电气UPS产品的卓越性能与行业领导地位。未来,我们也将继续专注技术创新,深挖行业需求,以质量可靠、性能卓越的产品和覆盖数据中心全生命周期的服务,去满足不同客户的切实需求。”
           

          1
          (照片说明:施耐德电气NetShelter CX机柜)


          关于施耐德电气
          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com