在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          19/01/2012

          施耐德电气王斌:低压领域的风向标(中国电力报)

          《电气周刊》:施耐德电气低压电器产品主要应用在风电产业中哪些领域?

          王斌:通过不断推进可再生能源领域的创新和研发,施耐德积极参与中国风电的发展。众所周知,风电运行环境具有其特殊性,其中不免非常恶劣和苛刻的运行条件,包括陆上风电的低温、风沙和高海拔,以及海上风电的高湿、高盐雾及抗振动等,这些都对电气设备的运行可靠性和对环境的适应性提出了严格的要求。针对风电行业的应用特殊性,施耐德电气推出了一系列相应的配电产品及全套的风电解决方案,并不断地对现有产品进行升级,以便适应变化的市场需求。

          施耐德电气针对风电行业的低压配电产品主要应用在风力发电、控制、保护及风电场的电能汇集等方面。

          《电气周刊》:众所周知,施耐德电气在风电产品研发领域一直处于市场领军地位,贵公司研发生产的断路器和接触器也受到了很高的评价,请您简要介绍一下相关产品。

          王斌:在研发方面,施耐德电气一直坚持产品至上的理念,因而会根据市场的变化和风力发电的需求,不断推出新产品,提供更高性能。而断路器和接触器作为风电场不可或缺的重要组成部分,也发挥着重要作用。

          MasterpactMT系列空气断路器是施耐德电气旗舰产品,秉承着施耐德电气的一贯品质,为客户提供了完整的电气系统保护。NW系列空气断路器是施耐德电气专门为风电行业量身定制的一款产品,它不仅保持了MasterMT系列产品的品质,并且具有体积小、重量轻等特性,并集成了内置保护装置,最高可以运行在海拔5000米处,完全适应目前风电行业需求。

          此外,施耐德电气于近期推出的Acti9系列产品是公司凝聚40余年电气行业经验,运用了高达21项专利技术的全新第五代微型断路器方案。在风电领域,各大风场都位于人迹罕至的地区,主要依靠自动控制系统完成其功能。Acti9系列产品,不但能为风机的控制系统提供更加完善的保护,还能为实现远程人工控制提供精确的信息,极大地方便了各风场及时了解各个风机的状况。不仅如此,Acti9独有的Visitrip本地故障脱扣指示技术,能够在发生故障时迅速进行定位;其全新的自动重合远程控制附件,能够有效降低无人值守场合的操控成本;它创新的ReflexiC60集成控制模块,更方便地与PLC等控制系统相连接,灵活适应了各种场合需求;Acti9更小的体积,一体化的设计,以及灵活的接线方式,都为控制整个配电系统体积、减轻重量,优化客户产品提供帮助。

          作为电气行业领军企业,施耐德电气在风电领域拥有高可靠性的产品和解决方案,拥有符合欧洲、北美、印度等多国的电力系统标准,并通过了各种行业认证。同时,施耐德电气拥有完善的服务体系,能够提供贯穿整个生命周期的服务,形成良好的全球范围的品牌知名度,从而帮助客户实现风能利用的最大化。目前,施耐德电气与众多国内外知名风机整机和控制柜厂家展开了良好的合作,包括金风、华锐、东汽等风机制造商,以及禾望电气、科孚德、南瑞等控制柜厂家,产品广泛应用在吉林、内蒙、新疆、甘肃等众多风场项目。