在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          15/05/2013

          施耐德电气:引领数据中心变革(中国计算机报)

          中国经济的总量是美国的1/2,但比日本高,而中国的数据中心总容量只有日本的1/2,美国的1/4。随着云计算、“两化融合”的深入发展,产生了大量数据,数据中心的刚性需求确实存在。

          节能减排是系统工程

          现在,很多中国数据中心的PUE值在2和3之间,相对于工业和信息化部提出的云数据中心PUE值应该低于1.5这个指标还有很大差距。施耐德电气全球高级副总裁、施耐德电气旗下的APC(以下简称APC)大中华区总裁黄陈宏博士认为,1.5这个指标并不过分,在欧美许多国家以及一些中国新建的数据中心中,这个指标已经被证明是可行的,通过现有的技术手段也是可以达到的。不过,PUE值并不是衡量数据中心能效的唯一指标。用户在构建数据中心时还要综合考虑数据中心选址、自然环境、建设及维护成本等因素。黄陈宏表示:“中国数据中心的耗电量占总体耗电量的比例是国外数据中心的两倍多。中国数据中心在节能减排方面还有很多事情要做。施耐德电气在数据中心的节能减排方面拥有一整套解决方案和涵盖数据中心生命周期的服务。”
           
          为更好地实现节能减排,在数据中心使用清洁能源被提上日程。很多厂商和用户都在积极尝试采用清洁能源,但是由于稳定性、储能等问题还没得到完全解决,清洁能源还没能在数据中心领域得到大规模应用。施耐德电气也在与一些厂商合作,研究使用天然气为数据中心供电的可能性。
           
          从综合利用能源的角度考虑,黄陈宏认为,应该将数据中心的建设与城市的规划综合考虑,在保证供电的基础上,更好地收集并循环再利用数据中心产生的热能并加以利用。“我们正与一些城市商讨将数据中心建设与城市建设进行统一规划,在智慧交通、智慧水利、智慧电网等方面,可以提供完整的解决方案。”

          软硬结合 引领创新
           
          在IT圈,“软件定义”这个新概念引起了广泛热议。在数据中心市场,“软件定义”对未来数据中心的规划、建设和运维将产生什么样的影响呢?
           
          黄陈宏从三个层面来解读“软件定义的数据中心”:从应用层面看,软件的应用产生了大量数据,而数据中心的一项核心任务就是支持企业应用和各类软件的运行;从技术层面看,云计算促进了虚拟化技术的应用,如何让数据中心更好地支持虚拟化和云计算也是一个关键问题;从管理角度看,数据中心的管理和智能化主要依靠软件,数据中心基础设施管理(DCIM)软件市场的快速兴起就说明了这一点。
           
          DCIM市场才刚刚兴起。“数据中心用户早期使用的机房动力监控系统其实也属于DCIM的范畴。在机房动力监控系统市场上,我们占据了相当大的市场份额。我们推出不久的StruxureWare是一个覆盖前段供配电、楼宇和安防监控的、能够端到端监控供电、制冷、安防和电能利用的管理软件,它其实已经超越了DCIM的范畴。”黄陈宏介绍说,“无论是在中国还是世界其他国家,DCIM都是我们的业务重点。DCIM让用户看到了更高效的管理和运维能够带给他们的价值。”
           
          在推广StruxureWare软件方面,施耐德电气打出了组合拳。APC英飞集成系统是一个StruxureWare Ready的系统,它在硬件配置上完全可以满足StruxureWare运行的需求。此外,施耐德电气还找到了几家中国本地的合作伙伴,他们都拥有IT设备监控解决方案,这些解决方案正好可以与StruxureWare相结合,构成更加全面的数据中心管理方案。黄陈宏希望数据中心客户能够尽快接受DCIM的理念,在新建数据中心时,第一时间就能使用StruxureWare。
           
          APC英飞集成系统推出已经有十年时间,它引领了数据中心集成化、模块化的发展趋势。黄陈宏表示:“英飞集成系统之所以成功,关键在于它紧紧地抓住了客户的需求,其系统性集成、模块化的数据中心构建思路,可以加快数据中心解决方案的部署速度,减少人力和物力付出,实现数据中心随需扩展。”在过去十年中,APC持续地对英飞集成系统进行改进和创新,在集成化、模块化、行间制冷、PDU配置以及软件管理等方面不断优化,目前其UPS功率模块已经达到了MW级别。黄陈宏表示,施耐德电气将继续加大对英飞集成系统的研发力度,不仅针对于客户现有的问题,同时着眼于其业务未来发展,使其真正成为数据中心客户的最优选择。
           
          谈到未来数据中心技术的发展趋势,黄陈宏表示,施耐德电气正在研究数据中心微模块解决方案,以及可预制化的大型数据中心,从而进一步提升数据中心建设的标准化水平,满足快速部署和构建的需要。

          做大市场 服务本地
           
          目前,APC正处于从产品供应商向数据中心整体解决方案提供商转型的过程中。黄陈宏对于现在的转型效果感到满意。他表示,公司转型最重要的还是文化转型。以前的APC是一家技术型公司,而现在要“客户第一,业务第一”。APC要把全球内受用户欢迎的解决方案推广到中国来,实现产品和服务的本地化。在很多中国客户的印象中,APC只做高端市场。其实,APC要做更大的市场,比如西部市场和中小企业市场等。
           
          黄陈宏介绍说:“目前,我们提供给中国用户的产品中,95%是在中国本地生产的,为中国客户提供定制化的解决方案在以前是没有的。比如,我们针对中国的地铁客户的需求在现有产品的基础上进行定制使其能满足恶劣的应用环境。”
           
          黄陈宏肯定地表示,在APC转型的过程中,软件和服务将扮演极其重要的角色。“我以前在电信行业工作过,以我的观察,在电信市场上能够生存下来的厂商都是因为其软件和服务做得有声有色。。”黄陈宏表示,“我们现在大力推广数据中心整体解决方案,而整体解决方案特别需要软件和服务的支撑。”目前,APC在中国的服务网络已覆盖了200多个城市。除了自己的服务团队以外,APC还借助合作伙伴的力量,不断拓展服务的覆盖范围,为客户提供更好的应用体验。
           
          近两年,制造业企业向电商转型是一个热点话题。黄陈宏向记者透露:“今年第一季度,我们电商渠道的销售业绩比去年同期增长了数倍。我们的产品有些适合通过电商渠道销售,但像大型数据中心解决方案就不适合通过电商渠道销售。从公司层面,我们正密切关注和积极推进电商业务的发展。在数据中心领域,施耐德电气是电商业务的先锋,也是发展速度最快的。”