在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          15/05/2013

          数据中心变革 “软”实力渐显(通信世界)

          当海量数据流量如洪水猛兽般铺面而来时,数据中心作为流量汇聚之地,面临着基础设施、网络架构等多方面的挑战。在新形势下,数据中心应需而变已成既定事实。

          问题重重 能耗引忧

          有数据显示,目前我国各类数据中心总量约43万个,可容纳服务器约500万台,经营性数据中心机房921个,面积约88万平方米。但在这其中,90%为小于100平米的微型数据中心,超过2000平米的大型数据中心仅有50个。数据中心分散、单个规模容量小的粗放式发展,使得基础设施资源利用率较低。在这样的背景下,中兴通讯数据中心产品经理翁建刚表示,全国数据中心资源的整合将成为业界面临的一大难题,在布局方面,“需要整合数据中心数量,扩大数据中心规模,并提升单个服务器的容量等”。

          同时,在一些现有数据中心项目中,数据中心可用性、灵活性、可扩展不尽如人意。这在鹏博士电信传媒集团副总裁张光剑看来,与目前我国数据中心监管薄弱有一定关系。“现在我国仍缺少专业机构对数据中心项目运营标准进行界定,无论是电力、网络设备等基础设施,还是人员管理、虚拟化调用、ERP软件等,对其可靠性界定存在局限,同时在数据中心设计观念及标准执行上参照的仍是多年前标准,或一些业界最佳实践,仍缺乏国家规范出台。”

          在第三方规范缺失的环境下,加之“客户在初期过分追求投资成本最优化,忽略了整体拥有成本”,施耐德电气IT事业部数据中心解决方案业务拓展经理金东认为,这常常导致数据中心可用性较低,运维成本大幅度提升,“如果出现宕机等损失就更大了!”

          除了上述问题外,数据中心日益引人诟病的便是高能耗。已有数据显示,2011年我国数据中心总耗电量达到700亿千瓦时,占全社会用电量1.5%,相当于2011年天津市全年用电量。数据中心的高能耗,不仅给企业带来了沉重的负担,也造成了全社会能源的巨大浪费。为推动数据中心的节能减排,工信部在今年2月发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》,指出重点推广绿色数据中心和绿色电源,明确要求新建大型云计算数据中心的能耗效率(PUE)值达到1.5以下,已建的数据中心通过整合、改造和升级,PUE值应降到2.0以下。

          技术普及 由硬及软

          随着问题的凸显,传统数据中心已步履沉重,难以应对海量数据流量的冲击,而随着新一代技术如虚拟化、云计算、SDN、大数据等技术普及,数据中心在挑战与机遇中已开始迈出转型步伐。

          目前越来越多的数据中心已开始采用虚拟化、云计算等技术实现资源调度及分布式建设,使得企业和个人可随时获得技术资源和能力。SDN技术则将底层服务器、存储、网络设备的逻辑和策略实现分离,实现软硬件可共用一套管理系统,“特别是云计算与SDN的结合,将重塑数据中心的网络。” 翁建刚表示。同时借助大数据技术,在应用层面,使得实时抓取数据及数据分析成为可能。

          “随着这些技术的应用,迫使未来数据中心功率密度趋向更高,而且可能的结果是,在业务的连续性上,可以用业务端或者应用端的冗余,取代基础设施的冗余,这样成本会更低,也使得标准化、模块化的构建成为可能。”金东表示。同时,在各界对节能减排的关注之下,借助新技术的数据中心在提升资源利用效率的同时,也能进一步降低能耗,化解现有数据中心产业所面临的困境。