在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          19/06/2013

          施耐德电气构建绿色智能“泽”时代数据中心(通信产业网)

          时间是个很有趣的东西,它包容着一切,同时也默默的改变着一切。2013年的今天大数据、云计算的概念已经充斥了每一个通信人的脑海,同时也吹响了通信行业新时代变革的号角。在变革的路上,大数据和云计算到底给我们带来了怎样的变化?

          让我们来看一组数据,2012年全球通过移动终端、移动互联网以及智能接入设施所产生的数据量为2.4ZB,相当于3Trillion(万亿)的DVD,到2020年,数据还将增加14倍,达到40ZB。而未来几年网络带宽的大幅提升以及以平板电脑和智能手机为代表的移动设备的大规模普及,网民对网络存储的需求也将呈现出爆炸式的增长,在云计算技术中,云存储设备作为网络存储的重要组成部分,需求量也在不断上升。

          施耐德电气全球高级副总裁、APC大中华区总裁黄陈宏博士表示:“我们正处在一个‘大数据’引领的智慧科技时代。‘快速化’、‘大量化’和‘多样化’作为‘大数据’的显著特征,从部署速度的实时性,部署量级的规模化和全方位的智能化管理对数据中心提出了新的要求。”

          资源整合、模块化建设

          “如果说过去的十年是IT的时代,那么,在全球信息技术高速发展的同时,伴随着能源压力到来,未来将是绿色IT节能增效的时代。”施耐德电气IT事业部大中华区副总裁、数据中心业务总经理曲颖,在接受《通信产业报》(网)记者采访时表示。

          目前,可以看到云计算集中式的数据管理已经初见端倪,而数据中心作为网络管理的神经中枢,必须有效地支撑云时代技术的发展。然而,从配电、电源,到温控、服务、装修、建设以及数据中心的监控和管理诸多方面,如何有效地实现全方位、专业化、可持续发展的数据中心建设,已是目前运营商以及企业值得关注的问题。考虑到未来数据中心的发展,曲颖表示:“如何做到数据中心满足未来15至20年运营周期的需求,同时可以将未来新技术的更新纳入到数据中心的建设中?这就需要通过更为标准化的设计及优秀的运维服务来建造和管理一个密集的、灵活的、自动化的数据中心。同时在数据中心建设的初始阶段,需要以全局的视角来审视数据中心的设计。以业务需求为引领,站在全局的角度将土建、运维和IT部门进行前所未有的资源整合,以实现数据中心前期资本支出到后期运营成本的均衡发展。”

          然而高度关注资源整合、最优成本利用的同时,在云计算的时代里,数据中心的创新设计也尤为重要。“在未来,单体化的数据中心将不复存在,模块化的建设将是未来的重点。”曲颖表示。

          所谓的模块化,类似于积木的组合,积木诸多模块的颜色、大小和形状各不相同,但连接方式和尺寸均采用标准形式,以便可以将积木(模块)组装成一个集成系统。这套理论在数据中心机房建设中同样适用,目前单体化的数据中心,对于来自不同供应商、类型迥异的组件进行定制设计时,往往出现惊人的复杂性和不一致性。这也直接导致了数据中心需要独特的诊断和维护,既耗时,又耗力。然而最早由施耐德提出的模块化建设方案,将电力、机械、机房空间有效地模块化整合,从根本上解决了单体机房存在的困扰。“以数据中心全生命周期模块化的解决方案,确保数据中心效率的提升及更为流畅的运营,是施耐德多年的责任。”曲颖一再强调。

          着眼软件价值

          如果说在一个IT需求多变的环境中实现标准化的关键在于模块化,即预先设计标准的构造模块,可根据用户需求进行快速灵活的配置,是未来云计算数据中心建设的趋势。然而,在大趋势的背后,软件的驱动起到了至关重要的作用。

          施耐德电气近日发布的StruxureWare 2.0版本数据中心管理平台,很好地印证了这一点。相比于传统单体化的数据中心,电力、温控、制冷、电源等基础设施仅限于硬件层面,灵活和快速的部署存在着不足。而施耐德电气推出的StructureWare2.0数据中心管理平台突破了传统数据中心迟钝、耗时、难部署的瓶颈,将数据中心基础设施硬件推向了“云端”,同时软件得到了有力的下沉,是智能化管理在数据中心的最佳实践。

          曲颖在接受《通信产业报》(网)记者采访时,举了一个很好的例子。如果数据中心近1万个刀片服务器要快速地部署在现有的数据中心里。而在场地正在运行的情况下,虽然总电量满足需求,但要快速的实现部署,一方面后期制冷等装运时间非常紧促,另外现有机柜的功率密度,在加装刀片服务器后,很可能导致每个机柜负载电量直线上升。数据中心能否承载,则需要逐一测量线缆配电量。这样对于超大型机房要实现快速部署是根本无法实现的。而施耐德提供的托管型数据中心,则可以通过软件直接模拟包括刀片服务器、配电、制冷、线缆等位置信息和数据信息,这种虚拟智能化的实现,使数据中心的快速部署变为了可能。曲颖同时表示,“现如今这个以‘泽’(Zettabytes)为衡量数据量的年代,数据中心对于信息的快速处理已成为企业制胜的关键。”

          然而,把握云计算时代数据中心建设的商机,同时需要管理软件很好的开放性和可扩展性。施耐德电气数据中心管理平台StructureWare2.0版提供了针对于通信、金融等不同行业的软件应用,在一定程度上极大地延伸了软件平台管理的价值。曲颖表示“施耐德电气数据中心管理平台充分考虑了企业与管理平台相结合,管理平台与IT系统相融合,甚至已经做好了大数据时代与云计算系统相融合的准备。”

          同时,施耐德电气作为一家拥有177年历史的企业,不仅具有着稳定可靠的成熟度,还拥有全球范围内的合作伙伴。其中,微软与施耐德电气合作多年,在望京微软技术中心已经搭建了非常成熟的应用系统。在节能方面,施耐德电气还帮助IBM成功实现了传统数据中心PUE值从1.7降到1.5以下的节能减排需求。再有,思科也是施耐德电气重要的合作伙伴之一。

          “25年扎根中国,以绿色IT的实践来应对未来能源压力的挑战,将集成的、标准化的、可扩展的、模块化的全方位数据中心解决方案带给更多的客户,是施耐德电气多年来的追求。”曲颖表示。