在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          25/06/2014

          瞄准智慧节能 施耐德电气推出全新配电系统(机电商报)

          近日,凭借敏锐的市场眼光和雄厚的技术实力,施耐德电气在低压智能配电领域再次占得先机。

          6月25日,施耐德电气在南京召开了以“睿联无限,智领非凡”为主题的“Smart”系列新品发布会。在会上,施耐德电气隆重推出了其精心打造的业内首个集一系列智能组件和通信设备,兼具能效与设备管理功能,依托远程能源管理服务而形成的一体化系统解决方案——Smart Panel低压配电智能系统方案(以下简称“Smart Panel”)。

          化繁为简  智慧节能

          “Smart Panel是施耐德电气众多优秀产品的大集成,通过采集测量、智能互联、节能增效等简单的三步骤,凭借灵活构建、快速连接和简单控制的特性,Smart Panel在建筑能耗管理、优化设备管理和提升楼宇运营具有独特价值应用。”施耐德电气(中国)高级副总裁、合作伙伴事业部负责人司徒达言在接受《机电商报》记者采访时表示。

          据悉,Smart Panel可按客户需求进行不同的配置,可以构建从采集端到节能增效端完整的系统架构。“通过这样的架构就能完全实现能效和设备的综合管理。”司徒达言讲道。同时他指出,传统配电柜如果实现这样的功能,需要大量的通信辅件和各种各样的仪表,接线繁杂程度甚至还需要专业的系统集成商来完成。而Smart Panel则能化繁为简,通过具有内嵌测量功能的各类开关和独立的多功能表计,高效精准收集能源使用和设备信息,通过开放且快速的以太网络通信互联,将数字化和可视化的能源数据上传至能源管理平台上储存,经过分析数据,最终能够采取有针对性的优化举措来实现节能增效。

          “采用Smart Panel改造后的低压配电系统,可节能5%~30%。”司徒达言告诉记者。

          不仅如此,Smart Panel还能实现设备的预诊断管理,为预防性维护提供有效指导,降低风险隐患,保证供电持续畅通。更为值得关注的是,作为楼宇的智慧解决方案,Smart Panel还具备“前期投入少、投资回报快、提供绿色价值、降低设备风险”等特点。目前,施耐德电气在全球已同步推出Smart Panel,并在意大利和美国有了一定的应用。“尤其在意大利,Smart Panel已替换了15%的传统配电柜。”司徒达言如是说。

          创新不断  市场领先

          相关数据显示,楼宇消耗着全球40%的能源,并占据了全球二氧化碳排放总量的21%,节能已成为必然的发展趋势。近年来,中国出台了一系列发展和推广绿色建筑的政策法规;与此同时,楼宇业主和运营商也亟需相关解决方案与服务,以帮助他们的建筑符合行业标准与国家法规。这些无疑使得楼宇节能领域存在着巨大的市场空间,发展潜力很大。

          “从市场来看,目前还没有一款与Smart Panel类似的产品。”施耐德电气中国区高级副总裁、全国销售部总裁曹玮这样告诉记者。他认为,很难估算未来市场上智能配电柜的市场需求,正如智能手机不可能百分之百替代传统手机一样,传统配电柜有着自己的市场定位和市场群体。“当更多用户有智能需求时,那么Smart Panel就会迎来更大的发展,但这需要一个过程。”曹玮如是说。

          一直以来,施耐德电气始终秉承“善用其效、尽享其能”的公司理念,以最佳解决方案为目标市场的最终用户提供服务,以数字化技术,提升合作伙伴、客户的使用体验。Smart Panel为终端客户提供智能选择的同时,也为施耐德电气的合作伙伴(如成套厂)提供了更多的市场机会。

          “这也为成套厂商的产业升级提供了一定的方向。”曹玮讲道,“智能化已成为低压配电领域未来发展的趋势。未来,低压配电系统仅仅满足供电的连续性、安全性和可靠性等是不够的,其还需适应绿色建设的新形势,并满足客户透明化管理以及预诊断、现场解决问题等多种需求。”因此,在他看来,施耐德电气需要在把握市场脉搏的同时,抓住进入市场的时机,只有了解市场需求,并生产出超前市场需求的产品,才能引领市场的发展潮流。

          目前,施耐德电气有三类销售模式:一是直接将解决方案提供给战略合作伙伴,二是联合成套厂、集成商等合作伙伴,共同开拓、服务终端客户,三是发展零售市场的分销商。“未来,我们会发展更多电商。”在曹玮看来,大客户、合作伙伴、零售商还不能做到全覆盖,电子商务的优势未来会更加凸显。

          面对中国经济发展速度放缓的大背景,曹玮表示,施耐德电气依然会坚守自己的发展理念:一是继续创新,引领高端市场,增强客户对施耐德电气的信心;二是继续加大对中端和中低端市场的覆盖,由现在的300个城市销售覆盖向更多的城市拓展;三是做大客户,发展战略合作伙伴,提高直销业务量。“总之,产品创新、业务模式创新,强大的覆盖,再加上对大客户的深度开发,是我们未来保持业务发展的重要引擎。”曹玮讲道。