在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          18/09/2014

          施耐德电气推出全新Lexium MDrive一体化电机-可节省50%成本的精悍电机来袭,你心动吗?(控制工程网)

          您是否曾为选择步进电机还是伺服电机感到困扰?是否正在为居高不下的成本大伤脑筋?是否还在为寻找一款经济实用、又性能出色的电机左右权衡?施耐德电气已经为您找到了解决方案,一款全新的Lexium MDrive一体化电机将解决上述所有的烦恼。

          施耐德电气全新推出的Lexium MDrive一体化电机创新地将步进电机和伺服电机的优势有机结合在一起,小巧精悍,性能稳定,安装简便,最高可节约50%的总支出。

          这一创新归功于采用了施耐德电气旗下IMS品牌的hMT专利技术——以微秒级的增量监测电机轴位置。Lexium MDrive一体化电机有效解决了步进电机存在的弊端,做到实时闭环控制不失步,在速度范围内优化力矩输出,高动态响应,真正实现了低发热高能效;另一方面,不同于伺服电机,Lexium MDrive一体化电机无需PID调节,还可以达到静止时不扰动,高速停止时不抖动的准确效果。

          当然,除了上述功能特色的介绍,你可能还有很多的一些疑问,以下让我们为您一一解答。     

          问:为什么Lexium MDrive一体化电机在机器整个生命周期内可以节约最高达50%的成本?


           答:通过运用全新的hMT技术,Lexium MDrive一体化电机成本的节约主要来自于全生命周期内电控柜支出,线缆消耗和安装、以及维护三大方面总开支的减少:

          首先,它改变了原来伺服驱动搭配伺服电机使用的方式,一体式电机和电路构成了一个独立紧凑的运动控制单元,机身小巧,整体占用空间减少,所需电控柜的支出成本就相应减少。

          其次,由于一体化设计,运动控制系统中无需过多元器件,也无需各种繁复的接线,人工进行接线和安装的时间成本和人力成本就会降低,同时也改善了系统的电磁兼容性。

           另外,Lexium MDrive电机采用闭环控制,稳定性高,运行温度低,因而更加高效节能。施耐德还为其提供四年的质保期,降低用户的维护成本。

          问:除了节约成本,Lexium MDrive一体化电机在行业实际应用中能为用户带来哪些应用价值?

          答:
          Lexium MDrive一体化电机可以广泛应用于电子制造、医疗器械、印刷包装、物料搬运、实验室设备更多个行业,不仅节约成本,而且在性能上更加全面准确地符合实际应用要求。

           比如,在医疗中使用的CT机,医生需要控制机器设备上下移动进行X光检测。如果采用伺服电机,往往体积较大,当遇到高速运动中突然停止的情况,设备仍会存在抖动现象,检查结果难免存在误差;如果采用步进电机,尽管体积小节省空间,但是精度往往不够,无法满足医疗检测中的准确性要求。而Lexium MDrive一体化电机取伺服电机与步进电机两者所长结合,有效解决了上述问题,提升了机器的价值和效率,具有广泛的应用性和实用价值。

           问:用户若要将现有的“伺服驱动+伺服电机”使用方式转换为使用Lexium MDrive一体化电机,需要哪些更换?

          答:用户无需额外安装设备即可在现有基础上完成Lexium MDrive一体化电机的更换安装。此外,Lexium MDrive电机提供常用灵活的控制方式,比如CANopen、Ethernet、Motion Control和Pulse/Direction,与原有方式均可兼容。

           问: Lexium MDrive 一体化电机和2013年推出的Lexium 32i一体化伺服产品有什么区别?

           答:
          Lexium MDrive一体化电机尤其适用于需要低速高转矩,短距离快速响应的应用领域;而Lexium 32i一体化伺服更加符合对于速度和精度有严格要求,需要更高功率和更大扭矩的一体化应用市场。  

           两款产品的相继面市,使施耐德电气运动控制产品家族的结构更加完整,可以为用户多样化的需求提供更广泛更灵活的选择,进一步加强了施耐德电气在一体化驱动领域的竞争优势。
                 

           

          有关Lexium 32i的更多信息,请查阅以下链接:

          http://www.schneider-electric.cn/china/cn/company/news/business_news/news-viewer.page?c_filepath=/templatedata/Content/News/data/cn/local/automation_control/general_information/2013/12/20131219.xml