在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          13/10/2014

          能尽其效 让布线解决方案更绿色更节能(千家网)

          随着智能化楼宇的兴起,其能效管理问题也日益突出,同时大规模数据中心更是能耗巨大。在全社会倡导节能减排和企业需要控制成本的背景下,如何节约能耗和建设绿色的智能楼宇,成为更多运营和管理者关注的焦点。本期专访就邀请施耐德电气巢骏一起探讨如何在智能楼宇布线解决方案中做到节能降耗的。

          问:作为施耐德电气能效楼宇事业部的核心业务之一,VDI综合布线的市场定位前景如何?有哪些新品上市,简单介绍一下?

          答:在2008年,施耐德电气在整合了旗下品牌及研发资源后,针对综合布线市场推出了全新产品系列—Actassi。该系列将施耐德电气旗下梅兰日兰品牌Infra+系列、奇胜品牌Titanium系列和Connect系列进行了整合和产品优化,作为第一款冠以"施耐德电气"品牌的综合布线产品,Actassi秉承施耐德电气"善用其效,尽享其能"的品牌愿景,矢志领驭布线市场,并力求令每位使用者感受产品以人为本的理念,享受智能科技赋予的无穷乐趣。

          经过几年的不断努力和创新,Actassi系列综合布线产品不断完善,发展至今已经包含了非常完整的,并拥有自己特色的全系列产品。2014年,针对日益增长的数据中心市场和商业建筑市场,Actassi系列以为客户提供更优秀的产品及价值属为目标,做出更多创新。

          在数据中心行业,施耐德电气Actassi布线系统在原有超六类铜缆系统提供万兆应用解决方案的同时,推出了完整的预端接光纤布线系统支持10G/40G/100G的网络传输协议,满足数据中心从EDA的设备间连线到HAD,MDA之间高速高带宽传输主干的应用要求。同时推出的高密度光缆配线箱方案针对数据中心的高密度需求进一步完善了方案,不仅仅解决了高密度配置需求,还针对高密度应用下的线缆管理,跳线插拔等各方面作出了改进,深得用户好评。

          在楼宇行业,施耐德电气在已有的ID-Tracer智能布线方案基础上又发布了全新的IIMS和IIMS-Lite系统。新的IIMS和IIMS-Lite系统采用9针跳线技术能够自动侦测链路状态,软件附带的图形化管理界面让IT管理人员在办公室里就能获得如同站在机柜面前的身临其境的感受,所有的管理操作更为直接简便。

          问:随着现在政府政策的调整对高耗能行业的影响很大,未来可能更多地淘汰高耗能行业,那么施耐德电气作为"全球能效管理专家",在智能楼宇布线解决方案中是如何做到节能降耗的?

          答:施耐德电气作为"全球能效管理专家"一直以来都专注于给用户带来提高系统能效的产品和解决方案。在布线产品中,我们已经对线缆和跳线做出了调整,在保证优于国际标准性能的前提下减小线径,以提高线槽的利用率,同时节省出空间便于机房中的气流组织。另外,不仅仅针对水平线缆部分做了相应的调整,我们针对机柜内的设备间跳线也做出了减小线径的调整,一方面方便高密度应用下的管理工作,另一方面也是减少布线在机柜内占用的空间,给气流组织流出宽敞的通道。这些调整与改变都是为了提高制冷系统运行效率从而提高能效。

          在智能楼宇布线解决方案中,我们还在进一步探索如何将楼宇控制系统很好的结合到综合布线平台上,使得楼宇各系统总体使用的布线系统得以优化,从而减少整体对线缆的需求。这样用于楼宇的线缆总量将会得到减少,也是绿色节能的一个体现。

          另外,施耐德电气不仅仅从提供给最终用户的产品和解决方案上体现对能效的关注,我们也要求我们的产品从原材料到加工工艺都体现对能效的考虑。举例来说,施耐德电气对外部供应商的考核内容中包含大量同环境相关的考核评审内容,比如对于废水的回收利用,对于生产余热的回收利用,工厂使用再生能源的比例等等,对于这方面的关注使得我们的产品能够从生产环节就关注到能效问题,也保证了我们的产品从整个产品生命周期来说都可以做到能尽其效。

          问:随着综合布线行业发展,项目应用形势也在不断调整,政府项目相对递减,那么,施耐德电气作为一家外资企业,针对这种形势有什么应对策略吗?在中国布线市场发展状况如何?

          答:政府项目一直是施耐德电气布线业务的传统强项,过去不乏动则几万点的超大项目,今年还中标了江西省委整体搬迁项目。尽管接下来政府项目会出现递减的形势,但是国家对信息化建设的投入只会增加不会减少。信息高速公路、智慧城市、大数据这些概念在中国方兴未艾,布线市场的整体量增是不容置疑的事实。近年来数据中心行业的增长迅猛,我们也早已把数据中心行业作为布线业务的主力增长点,而且依托施耐德电气全球500强的庞大平台,我们的布线业务一直有着非常广泛的行业分布,因此某一行业的项目体量缩减并不会对我们整体业务造成太大影响。伴随着中国的布线市场在过去几年一直稳健增长,施耐德电气抓住机遇在这段时间获得了连续多年的大幅高于市场水平的增长。

          问:目前布线有人说"发展平稳无新意",针对这种说法,您是怎么看待的?您认为在综合布线方面还有哪些发展契机?

          答:从中国布线市场整体走势来看确实近几年的市场整体增幅已经接近GDP增幅,算是步入一个平稳发展的平台。但是在这份平稳的局面下,我们看到的更多是新的机遇与挑战。大数据时代的到来使得数据传输需求飞速增长,很难想象现在还有什么事情能够同数据分析划清界限的,因此布线行业其实是迎来了新的春天。

          早在布线标准从3类到超五类到六类乃至到超六类的发展之迅猛,就可以算是布线行业的第一个春天,但在这之后用户的需求出现了一个瓶颈期,七类和超七类的标准提出由于没有相应的应用需求支持(七类和超七类在当时也只能和超六类一起支持10G的应用),并没有在市场上引起什么波澜。不过看看现在,40G/100G的标准发展之快,在大家还在观望是否要将现有的10G主干升级到40/10G时,400G的应用都已经提上了议事日程。因此,在新的一轮标准飞速发展的时代,谁能跟得上应用标准发展的脚步,谁就能挖到市场上的一处新的宝藏。


          问:在目前机遇与挑战并存引发竞争激烈的大环境下,请你分享下施耐德电气2014年的总体目标及其战略计划。

          答:施耐德电气在2014年仍然以增长为主要目标,在稳固传统商业楼宇项目强势的前提下,大力投入数据中心行业,利用施耐德电气大平台的整体解决方案优势为布线业务开拓更加广阔的空间。同时,施耐德电气会继续增强渠道建设,吸引更多的战略合作伙伴参与到施耐德电气的大平台来,一起开创更加美好的明天。