在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          17/10/2014

          施耐德电气推出符合世界级核应用质量标准的不间断电源(中国通信网)

          中国北京,2014年10月17日——全球能效管理专家施耐德电气宣布成为欧洲首个也是唯一能够提供完全符合美国质量标准NQA-1(核质量保证规格)高质量、专业化的工业级UPS技术的公司。NQA-1由美国机械工程协会(ASME)制定,旨在进一步落实美国政府对核利用方面的法规,达到国际社会对于质量方面的严格标准。ASMENQA-1制定是为了确保核能和放射性物质的安全、可靠和有效使用制定的必要质量保障标准。

          专为美国爱达荷国家实验室(INL)生产的施耐德电气旗下1E级UPS-Gutor工业级UPS设备于2014年8月中旬成功交付INL,并且顺利通过美国外部检测实验室的样机测试。设备测试严格遵循NQA-1质量标准及电气与电子工程师协会标准(IEEEStd 650-2006),通过测试和技术检测等途径来检验设备是否能够在特定环境、电气及地震等突发情况下可以正常运行。得到客户的积极反馈后该设备(dual Gutor PDW 400 kVA)获准可以交付,目前这套15米长的系统的现场调试正在进行中。
          news
          位于爱达荷国家实验室的GutorUPS 

          INL项目经理WilliamSteele表示:“从项目伊始,我们就清楚的意识到拥有符合核反应行业IEEE1E级的严格要求的800千伏安UPS会是一个巨大的挑战。通过全面评估,我们最终在2013年4月与拥有Gutor工业级UPS技术的施耐德电气签订合同。在过去的16个月里,我们与Gutor的专家们通力合作,共同解决了各类技术和工程进程等方面的难题。”
          news
          爱达荷国家实验室 

          此外,只有通过NQA-1质量保证体系认证的公司,才能够成为核级产品的合格供应商,而在欧洲能够达到这一标准的供应商少之又少,所有个体元器件都需要经过内部重新检查及测试来将它们从商用级别认证到可以通过审核的基本元器件,这需要我们额外付出巨大的努力。为此,16位施耐德电气员工花费了超过两个多月的时间对所有的机械和电子方面组件经进行内部的检验和测试,做到专机专用,从而来保证组件达到品质良好的核级基本组件要求标准。

          施耐德电气拥有先进的Gutor工业级UPS技术,是全球领先的工业级UPS系统制造商之一,可提供基于高技术标准从安装、维护到培训等服务的解决方案。于瑞士开发的GutorUPS系统和服务体系已广泛应用于能源再生、石油天然气、化学化工等领域,以及核电站和传统能源电站。施耐德电气旗下Gutor工业级UPS作为欧洲唯一一个拥有NQA-1质量认证的公司,因而能够成为全球核级产品的合格供应商。

          施耐德电气旗下 Gutor 大中华区总经理王晓军表示“此次施耐德电气旗下Gutor工业级UPS获得了业界最为严苛的ASME NQA-1认证,并获得美国爱达荷实验室(INL)的认可,这次爱达荷实验室(INL)项目完整的体现了施耐德电气 GUTOR 工业级 UPS 的高品质和高可靠性,以及满足美国核电技术质量保证方面的能力,中国的核电市场未来主流将是采用美国技术的AP1000,必将进一步提升客户对施耐德电气的信任,为进一步扩大中国未来核电市场份额奠定了坚实的基础。”

          携手战略合作伙伴,施耐德电气提供全球商务及服务体系。GutorUPS的子公司覆盖巴西、中国、德国、印度、意大利、马来西亚、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、韩国、阿联酋和美国等国家。