在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          12/01/2016

          施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案

          fangan

          应用案例
          中国人民银行数据中心、昆山万国数据中心、北京联通、广东移动、山西移动、上海工商银行数据中心、国家电网容灾中心等。

          电源作为通信及数据中心系统的“心脏”,具有无可比拟的重要地位。 电子信息系统机房担负着为各类国家机关和企业的信息传输与存储的重任。因此保证关键电力的安全、稳定、可靠是保证正常通信必不可少的坚实基础。

          客户关注
          如何建立优化的电力监控系统,保证关键电力供应的安全、稳定、可靠
          采用一切有效措施保证电能质量的高品质,从而保证通信设备稳定工作
          对内部电能消耗进行深入监视和全面管理,节能增效

          PowerStruxure解决方案

          电力监控系统方案
          电信综合建筑中通信设备、数据机房设备、专用机房空调设备对供电连续性要求非常高,对电压波动非常敏感,频率突变和各种电磁干扰均会对数据交换设备造成影响,因此需要着重监视电能质量,提早发现潜在的故障隐患。
           

          1


          低压进线配置
          ION7650电能质量监测装置,全面监视并详细记录系统侧电能质量情况,具备故障波形捕捉和事件记录功能。

          一级负荷配置
          PM810电力参数测量仪,全面监视电力参数,测量谐波含量,监视断路器分合和故障状态。

          二级负荷配置
          PM5000系列电力参数测量仪,监视包括电能质量参数在内的多电力参数,也可以配置MC系列多回路监测单元,仅测量回路电压、电流并监视断路器状态。

          基站节能管理
          iEM3250电能表+多功能表,尺寸小巧,导轨安装,带通讯接口,尤其适用于基站的节能改造。

          StruxureWare电力监控系统
          通过电能质量监视、波形捕捉、事件记录等功能对供电可靠性进行高级分析,制定针对性维护计划。系统具有良好的开放性,能够与其他监控系统兼容组网。

          客户收益

          全面监测系统运行,及时发现隐患故障,提高系统安全可靠性
          高级电能质量分析,觉察设备的缺陷,保障配电设备可靠运行
          提高系统的功率因数,提高系统容量的使用率,降低能耗
          有效消除系统谐波,保证重要设备安全
          使电力系统管理简单易行

          无功功率补偿和谐波治理推荐方案:
          谐型无功功率补偿+有源滤波器负载侧滤波方案
          调谐型的无功功率补偿
          总补偿。补偿功率因数的同时,可以有效抑制系统中谐波对电容器的影响,保护电容器。

          有源滤波器负载侧滤波

          每套AccuSine就地补偿同一系统的多台UPS或开关电源,实时响应,全面消除谐波电流,避免谐波对重要设备的损坏和干扰,提高系统容量和使用效率,还可以避免油机运行时的过载风险,提高系统安全可靠性。

          2


          非线性负载分析
          电信建筑中存在典型的谐波源负载,而且数量很大。
          UPS电源,单套容量较大,6脉冲和12脉冲UPS的谐波发射量差别大
          开关电源,数量众多,不同品牌的谐波发射量差别很大
          变频空调和泵类,大量使用,其变频部件是严重的谐波污染源

          3