在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          20/01/2016

          重新定义传统路由器,施耐德电气「酷由」插线板轻体验

          chongxin

          在如今的家庭生活中,有两样对于尾巴们可能最为重要,其中一个是电力,另一个则是网络。作为一名爱搞机的人士,家中的排插和路由器肯定不会少,但一旦线材多了,家里的环境就会显得特别杂乱。试想一下,假如有一个排插既可以满足普通的插座需求,又可以提供无线网络,那会不会给家里的搞机环境带来一些简化呢?
           

          1


          现在法国品牌施耐德电气就推出了一款 WiFi 无线路由插座 — 「酷由」插线板。这款插线板即可以当做插座使用,也可以当成路由器使用,施耐德电气官方也称其会重新定义传统路由器。
           

          2


          这款插线板的的外形十分简洁,白色和绿色的外壳相结合显得有些小清新。插口方面,施耐德电气「酷由」插线板提供了 3 个新国标五口电源插口和 3 个 USB 口,其中 USB 接口支持单口最大输出 2.1A。

          3

          4

          5 


          既然是一款 WiFi 无线路由插座,那网络接口也是并不可少的。施耐德电气将网络接口设计在了插座电源线的位置,同时还提供了一个线材固定器,这样在插网线时就可以轻松和电源线整理在一起,避免了线材的杂乱

          6
          7 


          初次使用施耐德电气「酷由」插线板时需要手动下载一款手机应用软件 — WiFi 无线路由管家,通过该款应用我们可以轻松管理插线板的网络设置与功能选项。

          8


          其中的家长控制这项功能,用户可以自定义 WiFi 时间,对于很好的杜绝想蹭无线网络的人,而且对于家中的孩子也可以做到限时上网,防止网络沉迷。不过小淼想想突然就被断网了,那种心情还是有些复杂啊,尤其是在看电影的时候没网了,那种纠结应该不少尾巴体会过。

          9


           
          由于数字尾巴办公室太过先进,小淼愣是没找到网线,所以只能通过一台使用 2.4GHz 频段的小型中继器来接施耐德电气「酷由」插线板了,速度上也有所下降。

          除了这款智能插线板外,施耐德电气还为其配置了一款中继器,搭配使用可以解决 WiFi 信号覆盖的问题。实际使用中,该款中继器也确实可以实现较广的信号范围,网络稳定性也有一定的提升。介于尾巴总部广阔的办公室面积,小淼也走到 10 米开外测试了一下有中继器和没中继器的网速数据,由于可变因素较大,尾巴们仅供参考。

          10
          11 


          从左到右分别为:正常距离下测速、接中继器 10 米外测速、没有中继器 10 米外测速

          虽然施耐德电气「酷由」插线板是一款新兴路由器,但本质上还是一款插线板。这里小淼也使用红米 Note 3 和 HTC One A9 作为测试对象,看看施耐德电气「酷由」插线板的 USB 口输出电流的稳定性如何。

          12


          在实测中可以看出,红米 Note 3 实时电流为 0.81A,电压为 4.97V,而 HTC One A9 实时电流为 1.33A,电压为 4.98V。就输出电流的表现上,施耐德电气「酷由」插线板还是中规中矩,满足日常基本也足够了。

          13


          至于售价方面,施耐德电气「酷由」插线板目前并没有正式上市,正在京东众筹中。施耐德电气「酷由」插线板和中继器的套装众筹价格为 214 元,想想如果单单去购买插座、路由器和中继器的话或许不止这个价格。

          14


          现在的智能硬件产品越来越多,各类的传统硬件也走向了智能化和功能化。虽然对于施耐德电气「酷由」插线板这样的新兴产品,我们还不太确定其前景是否鲜明,但这样的智能硬件确实值得我们去推崇,毕竟谁都希望自己的生活变得更好,对吧。

          15