在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          29/01/2016

          身兼两职 极简易用 施耐德电气WiserExtend酷由无线路由排插评测

          pingce

          虽然路由器的重要性毋容置疑,但很多用户都嫌弃路由不太好看,而且也没有什么其他物理用途。但它毕竟是家庭网络真正的中心,所以很多厂商都尝试在路由上做新的尝试。在这几年好几拨智能路由产品之后,施耐德电气推出了融合排插和路由器功能的WiserExtend酷由无线路由排插,希望同时帮用户解决路由和排插两个问题,但这两个功能混搭在一起之后会有怎样的表现呢?

          规格参数

          320*60*30mm·250V~50/60Hz·10A总控开关,带过载保护·3个新国标五孔插座,带安全防护门·3USB口,单口最大2.1A,三口总和最大3.1A·10/100M网络接口·2.4GHzwifi,150Mbps速度

          外观与做工

          施耐德电气WiFi无线路由排插和它附属的信号中继器(右下角),都采用绿白相间的砂面纸盒包装,包装上面介绍了产品参数和功能。除了排插和中继器本体外,配件中有说明书和保修单。

          排插、中继器与iPhone6s的大小对比

          排插为磨砂的聚碳酸酯材质,用料较好,手感不错,但比较容易被USB接口/插头等金属刮花。上有3个USB接口和3个带安全防护门的新国标的五孔插座,USB口单个最高输出2.1A,总输出最高3.1A。背面配合很年轻化,铭牌有电气规格参数和wifi的初始密码。其顶部有RJ45网线接口,侧边有reset重置接口。AP中继器体型和普通U盘相近,顶部只有一个配对按钮,使用要求最低的5V0.5A供电,随便找一个USB接口都能为它供电。

          使用与操作

          WiserExtend路由排插本体是一个非常地道的插板。750度阻燃的聚碳酸酯外壳手感和用量都挺好,体重和同体型的6孔排插相若。排插电源线1.8m左右,自带了线材卡扣。顶部没有插孔的地方是路由部分,开关有防误触处理,手感比较特殊。

          3个新国标五孔插孔距离为45mm,比常见的排插稍宽,插入多个设备时会轻松一点。内有3根1mm2导线,整体铜芯,国内最高可用功率2200W,接地电阻仅有25mΩ(标准高于国标4倍),带有过载断电和断电一键复位功能。当然,最大的安全保障其实是施耐德电气的logo所代表的品质标准。

          智能路由器与APP部分

          WiserExtend路由排插最特殊的地方在于它同时也是个无线路由器,而且它的使用方法甚至比同类产品还要简单一些:接通电源,插上网线,打开APPwifi无线智能管家就会提示进行路由器管理员和wifi的名称和密码更改,也可跳过此步骤,一路跟着改就搞定了

          排插本身也有独立销售的用于增加WiFi信号覆盖范围的AP中继器,其使用方法也简单得“令人发指”。插在排插USB口上,双击排插的reset键就会自动完成配对,之后把中继器插到任意的USB口上就能进行信号扩展,轻松解决家中卫生间、厨房和阳台等wifi信号无法覆盖无法上网的问题,实现家中信号均匀覆盖。

          官方app功能比较简单,除了“网络信息查询、wifi和连接方式设定”这三大件外,加入了可以控制设备上网时段的家长控制、wifi定时开关、黑名单等比较常见的高级功能。

          距离排插0m、5m和10m处的wifi强度

          对于wifi来说,最重要的还是信号强度,在相隔5m的地方放置排插和AP中继,可以发现拓展出来的信号不但名字和密码和原wifi一样,它甚至连信道都是一样的。这样可以减轻用户的认知负担,大家只要知道把AP中继插到排插信号覆盖不好的地方就可以让信号跑得更远,完全不用管其他东西。

          WiserExtend路由排插搭载的是高通的芯片,最高支持150Mbps。另外,排插路由最高可以支持8个中继器,可以满足家中基本路由信号的需求。AP中继的信号强弱取决于和路由排插的距离,所以如果两者距离较为合适,那么信号衰减得也少。

          使用体验

          施耐德电气WiserExtend路由排插是个比较少见的跨界设备,它把本来要分开购买和使用的排插和路由器合二为一,可以省下一个设备的麻烦,这个设定估计会很对科技爱好者,白领,时尚人士的口味。作为施耐德电气的作品,大家第一印象肯定是把它当做是加入路由功能的智能插座。但实际上它更像是个加入了排插的智能路由,虽然排插的基础功能都很到位,但它并未在排插上加入远程/定时开关等智能功能,这确实是个小遗憾,如果以后加上此功能那就更完美了。

          虽然智能路由方面的功能偏基础,但机器的使用体验确实非常省心,无论是连上wifi直接更改的网络设定、插入排插自动连接的AP中继,还是功能极简的app,估计它都是现在市面上用起来最简单的智能产品之一,即便是没有任何电子设备基础的用户都应该可以轻松使用。

          极简使用也是要有取舍的,例如很多传统路由的高级功能都被取消了,改wifi密码后中继会掉线,需要再走一次配对流程等。当然,比起功能易用度和实现度,毕竟改wifi密码、锁定IP、地址映射之类的高级功能,都是普通用户基本用不上的,加上去只会增加多余负担罢了。对于施耐德电气的这个取舍,笔者也是非常理解和同意的。

          目前此款产品正在京东众筹,排插AP拓展段加智能路由排插一套共219元,其中排插AP段和路由排插均可以单独售卖。性价比表现已经可以接受了,毕竟路由部分用了高通芯片,而排插又来自于有品质保障的施耐德电气。