在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          17/03/2016

          奥斯卡和环保 没有哪个是理所当然的

          huanbao

          美国当地时间2月28日举行的第88届奥斯卡颁奖典礼上,小李子(莱昂纳多·迪卡普里奥)终于不负众望,凭借《荒野猎人》斩获奥斯卡最佳男主角奖,结束22年的陪跑生涯。当全世界的激情都被小李子申奥成功的消息点燃了,当事人反而异常平静,在获奖感言中淡定地聊起了环保话题。“气候变化切实存在并正在发生着,所有物种正在面临最紧迫的威胁,我们需要一起努力,停止拖延,立即行动。”

          为环保发声引来无数盛赞,而结合小李的一贯表现,这也非常合乎情理。众所周知,莱昂纳多本身是一个坚定的“环保控”,他的人生经历中,有太多的故事都和环保有关,就连让他远离段子手界的《荒野猎人》,在拍摄期间也能与环保发生了那么一丝关联。

          不能承受1℃的焦灼

          去年西伯利亚的霸王级寒流过境令草木皆 ”冰”,那种寒冷至今难忘。但总体数据来看,全球的气温确实在逐步上升。据NASA戈达德太空研究所的数据显示,2015年是人类历史记录上最热的一年,全球平均气温升高了0.13,因此2015年拍摄中的《荒野猎人》制片团队为找到合适的雪景,不得不远赴地球最南端的小镇。而美国海洋与大气管理局(NOAA)的记录则表明,2015年同样受到厄尔尼诺现象的影响,全球升温幅度与工业化前(1850年左右)相比已超过1℃。

          仅仅1℃,意味着什么呢?

          据科学家估算,如果全球升温幅度达到2°C,海平面会上升4.7米,炙烤的热浪,肆虐的风暴和洪水将让2.8亿人失去家园。1℃的升温带来的影响远不止倍增关系,它会让全球气候发生一系列严重且不可逆转的变化。全球气候问题确实已经成为人类最为严峻紧迫的威胁。在不可遏止的全球变暖趋势下,我们赖以生存的母星会像一个不断加热的烤鸡蛋,如果不采取积极的行动,那只有坐等被烤熟这一种结局。

          COP21气候的誓师和博弈

          IIAnews.com 2015年11月30日,被很多人视为“拯救地球最后、最佳的机会”的第21届联合国气候变化大会(COP21)在巴黎召开,140多个国家领导人出席,共同商讨2020年后国际应对气候变化机制。2009年在哥本哈根举行的COP15,由于各方意识形态和利益角逐始终不能平衡,导致《哥本哈根议定书》并没有得到通过。而在COP21上再次面对共同的气候问题,各国领导人纷纷做出积极的表率。法国总统奥朗德指出,将反恐和抵制气候变暖作为当代的使命。习大大明确表示支持法国立场,中国作为最大的发展中国家和世界上最大的排放国,很有诚意的发表了两个主要目标: 2030年中国碳排放有望达到峰值,并将于2030年将非化石能源在一次能源中的比重提升到20%。美国总统奥巴马也非常帅气地承诺,2025年温室气体排放较2005年整体下降26%~28%(虽然美国共和党表示并不买账)。

          在达成的《巴黎协定》中,参会各国承诺采取积极有效的行动,协力应对气候变化的威胁,把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2℃之内,并为把升温控制在1.5℃之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达标,本世纪下半叶实现温室气体净零排放。

          除了政府,COP21还有城市、地区、企业、协会等众多参与方,他们也为应对气候变化发挥着不同的作用。例如,法国企业施耐德电气作为全球能效管理和自动化领域的著名厂商,在COP21上就其产品、解决方案、研发和供应链做出了10项新的承诺,承诺在未来15年内保持公司及其生态系统的中立性。施耐德电气集团主席兼首席执行官赵国华表示:“我们坚信,气候条件的改善能够为经济发展带来活力,应对气候变化与实现发展应当共同考虑。借助新科技,我们可以反思目前能源的利用方式,并思考如何使之更可持续和更加高效。”

          那么有哪些所谓的新科技或技术手段,能在应对气候变化过程中发挥着切实的作用?
          环保问题还需对症

          在讨论解决气候变化问题之初,我们必须先弄清问题的病症所在。

          数据显示,导致全球气候变化的温室气体中,化石燃料燃烧产生的二氧化碳占总排放量的56.6%,而能源供应、工业、交通等主要行业,贡献了二氧化碳总排放量的近60%,而提到工业的排放,不得不提及水泥。水泥行业是世界第三大能源消耗工业,占全球能耗的2%,CO2排放量占工业领域第二位,CO2量占全球碳排量的5%,是导致气候问题的一个重要源头。

          近年来,水泥等行业已经成为治理的重点,中央和地方政府不断加强对水泥这一能源密集型行业的管控,要求其提高生态效益和可持续发展能力。在残酷的市场和严格的法规面前,水泥企业感受到的是生死存亡的考验。即使对于中国最大的综合性建材产业集团中建材,这种降低能耗、提高生产效率、减少环境污染的挑战和压力同样存在。
            
          怎么破?向高能效和高生产力企业转型。

          针对转型需求,施耐德电气为中建材提供了整体能效管理解决方案。其EMS能源管理系统应用于中建材旗下沂南中联水泥有限公司,通过监测能源消耗、识别生产过程中可以节能的契机,减少能源用量、成本,减少氮氧化物排放的同时,确保各环节的生产效率。

          1


          中建材旗下另一家企业——徐州中联水泥有限公司,则采用了施耐德电气的窑专家控制系统和设备管理解决方案。窑专家控制系统利用人工智能控制技术,代替人工更合理的操控设备,使生产线运行在最佳能耗状态,降低人员劳动强度60%,有效减少NOx排放,单位产品能源节省达3%~5%,面对市场的剧烈波动和影响,企业仍能保持高效生产和优化运营。
           

          2


          目前,中建材是水泥行业第一家部署全能效管理系统的企业,这对于水泥产能和人均占有水泥量均占全球首位的中国来说意义重大,但明显还不够。

          小李子说,“我们不要认为这颗行星上的一切都是理所当然的,我获得奥斯卡的奖项也不是理所当然的。”同样,节能减排的目标不是理所当然会实现的,要治好雾霾带来的心肺之痛,要兑现COP21的承诺,我们还要付出更多的努力。