在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          22/03/2016

          安全、绿色、高性能,全新锂电池数据中心时代即将到来!施耐德电气为三相UPS解决方案推出锂电池储能选择

          anquan

          CNII报道 近日,全球能效管理和自动化领域专家施耐德电气宣布,将为其多款三相不间断电源(UPS)提供用锂离子(Li -ion)电池替换阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)的支持。锂离子电池将在2016年下半年广泛应用于支持Symmetra MW,Galaxy 7000和Galaxy VM的项目中,其他三相产品线的支持将于2017年实现。
           

          1


          用仅有20年历史的锂电池来替换已有百年历史的铅电池,施耐德电气出于何种考虑?锂电池解决方案未来在数据中心和工业行业广泛运用会存在哪些可预见性的问题?对于未来几年,施耐德电气在储能解决方案方面会将重点放在哪里?CNII记者采访了施耐德电气IT事业部高级产品经理张学文,就锂离子电池相关问题进行了交流探讨。

          “总体来看铅电池革命性的创造是不多的,但是锂电池这块虽然起步比较晚,但在最近的十年之间,实际上技术有很多突破。”张学文提到的技术的突破正是施耐德电气在帮助客户解决使用UPS时面临重要挑战时替换使用锂离子电池的原因。他总结了以下几点:

          1.锂电池可以做到十年质保,远高于传统铅电池三年的质保期,并且十年后其性能甚至比新的铅电池都要好,这就使得UPS可终生享用;

          2.不同于铅电池需要外加电池检测系统(BMS),且上涨30%的成本。锂电池的BMS是自带的,属于标准配置。另外,锂电池还做了很多安全设计,包括熔丝保护、过压保护、短路保护等。它可以保证每个电芯一旦发生电压过高或者温度过高等情况时,就可以把这一模组电池安全脱开,达到最重要的安全效果。由于BMS的管理作用,锂电池可以实现成千上万组的电池串并联,而依然做到电芯的充放电一致性。这种自我管理的能力是铅电池完全做不到的;

          3.锂电池具有更高的能量存储密度,只占用同功率铅酸电池大约三分之一(或更小)的空间,同时其重量比铅电池低60%。这将有助于客户改变数据中心灰区和白区的规划设计,可以将更多的空间用于安装服务器机柜,从而更有效地利用宝贵的机房空间,增加可用于IT设备的占地面积。锂电池还具有极宽的温度适应范围,可以在0~40摄氏度间正常工作,这可以大大降低对于电池的制冷需求,从而节省投资成本和持续的运营成本;

          4.锂电池相对铅电池来说,其100%循环充放电次数是铅酸电池的10倍,长寿命的设计将大大降低更换电池的成本和维护的负担。
           

          2
          施耐德电气IT事业部高级产品经理张学文

          虽然锂电池呈现出了超强的优势,然而张学文告诉记者,到目前为止在中国UPS行业所配的锂电池,应该不到1%,更多的锂电池还是用在电动汽车以及手机、IPAD、笔记本电脑等民用设备。他表示,现阶段锂电池在中国UPS行业的应用才刚刚起步,还不能够完全取代铅电池,但未来其发展趋势是非常快的。谈到目前制约的原因,张学文认为价格依然是一个最重要的因素。

          “按照整个生命周期来看,锂电池解决方案可提供的预计总成本(TCO)在保证其设计寿命的基础上节约了10%至40%。但是,如果单纯看价格的话,今天的锂电池采购成本还是比铅电池贵两倍,甚至2.5倍左右。”张学文说,施耐德电气是在全球第一个提出用UPS全面兼容锂电池的厂家,市场认知度的不足及初始的购置成本都会在一定程度上影响锂电池的推广运用。

          另外,锂电池自带BMS一方面增强了安全性,另一方面也增加了兼容性的协调难度。不同与铅酸电池的通用性,每种品牌的锂电池在与UPS配合时都需要进行专门的严格的匹配性兼容测试,以确保锂电池BMS与UPS充放电系统的协调一致,确保整个电池系统的高度可靠性。

          正如施耐德电气关键电源事业部副总裁Pedro Robredo所说:“虽然得益于其低成本和高可靠性,当前铅酸电池在UPS储能技术中仍占主导地位,但锂电池在越来越多客户中逐渐成为更有吸引力的选择。同时,尽管锂离子电池初始成本仍然比铅酸电池高,但这一价格差距在过去几年已显著缩小。”张学文同样对锂电池未来在数据中心和工业行业的大规模运用充满信心,“尽管施耐德首先发布兼容锂电池的是Galaxy 7000和Symmetra MW这种大容量UPS,但未来将会全面拓宽到全系列UPS产品,从几KVA到几MVA,都会充分兼容锂电池储能方式。相信这将是UPS行业不可阻挡的潮流。”

          最后当谈到锂电池的绿色环保,张学文说:“过去的数据中心是千瓦级数据中心,未来将是兆瓦级数据中心、是绿色无铅的锂电池数据中心。”绿色节能是整个系统、每个环节共同努力的成果,全新的绿色锂电池数据中心的时代何时到来?就让我们拭目以待吧!