在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          30/03/2016

          构建高能效数据中心 施耐德DCIM平台助力金融信息化

          goujian

          【通信产业网讯】在信息化浪潮席卷全球的今天,随着金融行业对信息技术的依赖性越来越高,数据中心在金融行业的位置显得极为重要。与其他类型的设施相比,数据中心的复杂性要高得多,变更的节奏要快得多。日见增多的软件定义的数据中心加上IT更新周期短带来的负载迁移,使管理环境愈发具有挑战性。
           

          1


          在此背景下,为了应对数据中心基础设施管理现状及诸多挑战,3月16日——3月18日期间,由“中国金融学会金融信息化专业委员会”指导, 《金融电子化》杂志社主办,施耐德电气信息技术(中国)有限公司协办的“2016金融业数据中心研讨及业务知识培训会”在厦门召开。 会后,来自相关领域的金融企业、行业专家、设备厂商一同参观了施耐德电气位于福建省厦门市的工厂。

          作为DCIM(Data Center Infrastructure Management,即数据中心基础设施管理)领域的国际领先企业,施耐德电气提供的StruxureWare解决方案可实现从机柜到楼宇的整个端对端可视化功能,使数据中心简化运营效率,实现智能能源管理,从而节省运营成本。目前,中国工商银行、中国建设银行、中国银行以及中国农村信用合作社已选择了施耐德电气的StruxureWare解决方案。

          2


          根据对美国584位数据中心专业人士的调研数据显示, 91% 的数据中心在过去的 2年内遭遇计划外宕机。而平均每分钟计划外宕机的损失为7900美元. 平均每次宕机时长为86 分钟 ,损失高达 679500美元。

          对此,施耐德电气张永萍在本次“金融业数据中心运营维护专场”上发表演讲,总结了对数据中心运营维护的几点重要性:1、大多数(73%)设施运行中断可归咎于人为(即操作人员)的失误,而这其中的大部分又要归咎于不恰当的运行和维护的实践;2、数据中心总体拥有成本中的大部分是运营成本而不是建设成本,因此,运营也是节省成本的最有潜力之处;3、能源成本占了运营运行成本的大头,且还在不断攀升;4、对能效的追求正在降低系统容量和冗余度的安全裕量,从而不断提升主动维护和数据中心基础设施管理 (DCIM)系统的重要性;5、高度的设施自动化和设备的性能数据,只有管理得当,已经产生了在降低成本的同时提高可靠性的机会。

          张永萍强调,一个设计合理、执行有力、得到强力支持的数据中心基础设施运维方案,会将风险降到最低、节省运营成本、并且甚至可以为数据中心所支持的业务创造竞争优势。然而,一个组织无序的方案能够迅速地破坏基础设施的设计意图,将人员、IT系统、乃至业务本身置于风险或者危害或者中断之中。在这样的背景下,DCIM应运而生.
           

          3


          DCIM可以说是近两年在数据中心管理领域兴起的“明日之星”, DCIM可以提供对数据中心电力、冷却和物理空间使用的持续重新优化,这可以帮助节省资金用于扩大现有数据中心或构建新的数据中心。还以整合IT与数据中心设施管理,,并通过数据的分析和聚合,最大化数据中心的运营效率,提高可靠性。

          4


          “作为一款DCIM软件,施耐德StruxureWare方案能够为提升数据中心运行效率提供至关重要的决策信息。该平台具备降低成本、优化数据中心容量、信息透明及预测能力、提升运营效率、提高可用性等优势,可让数据中心管理人员全面运营、监控、分析和优化数据中心的能效——上至整个数据中心,下至每台服务器和每个CPU,从而大幅节约资本支出和运营支出,延长数据中心的使用寿命。该软件平台还提供最大能耗设备的即时报告,为数据中心经理提供可能需要升级、负载共享或淘汰的服务器清单,以及服务器利用率报告,从而避免服务器的盲目扩增,提高投资回报率。”施耐德电气DCIM支持专家以及产品经理王小娟在会议上为大家阐述了StruxureWare的管理优势。

          StruxureWare-数据中心管理平台的优点
          > 追踪碳足迹和资源使用情况,提高能效并节省开支;
          > 优化现有数据中心基础设施,降低运营成本并减少再投资支出;
          > 显示、监控并管理整个设施/IT的电源使用效率(PUE);
          > 通过动态虚拟机管理最大限度地提升系统利用率;
          > 自动化监控设备,保证关键设施安全并实现最高可用性;
          > 提供系统图形化显示与多平台支持,使重要信息的沟通直观、实时、透明;
          > 自动化分析并建议IT设备部署,提高灵活性;
          > 支持适用于多租户的空间及机笼管理业务,优化托管业务效率。

          目前,DCIM作为数据中心热点话题,势必有不少厂家推出同类型产片,但是施耐德致力于提供业界最完整的解决方案,其DCIM系统涵盖了BMS,配电,以及白区的监控和管理,是唯一一家可以提供完整解决方案的厂家,占据此领域中无可争议的领导者地位

          5


          在本次金融业数据中心研讨会结束后,主办方特意组织来自相关领域的金融企业、行业专家、设备厂商一同参观了施耐德电气位于福建省厦门市的工厂。这家工厂每天都在制造高质量的UPS和数据中心空调,以全力满足中国市场的需求,并积极参与全球供应。立志成为成为中国电源制造的生产技术中心。

          StruxureWare软件备受行业好评

          从2013年到2015年,施耐德StruxureWare软件的高可用性和高效率一直广受行业内的好评,全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司Gartner在2014年9月发布的《数据中心基础设施管理工具魔力象限》报告中将StruxureWare列为领导者象限,在前瞻性和执行能力上都以绝对的优势获得了高评分。除此之外,StruxureWare数据中心管理平台还被中国电源学会、中国电子节能技术协会评为2013—2014年度数据中心优秀解决方案奖,被中国计算机用户协会UPS分会评为2014年用户信赖产品。在2014年及2015年连续两年获得数据中心解决方案奖(DCS Award)中的数据中心基础管理(DCIM)年度产品称号。在国际数据公司IDC发布的全球DCIM供应商分析报告中,基于IDC的分析以及客户的反馈,施耐德电气被评为全球DCIM领域的领导者。

          由此看来,StruxureWare的优秀表现已经得到行业专家、合作伙伴及客户的肯定。施耐德电气将一直致力于构建新一代互联、智能、绿色的能效数据中心。继续完善以StruxureWare为核心的数据中心管理平台,并从软硬件和全生命周期服务等多维度帮助客户践行能效经济,巩固施耐德电气在DCIM领域的技术和市场领导地位。