在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          12/04/2016

          楼宇自控:施耐德电气与霍尼韦尔谁更胜一筹?

          louyu

          在智能楼宇系统集成领域,施耐德电气与霍尼韦尔这两大工业巨头展开搏杀,这场持久大战,谁将更胜一筹?

          工业巨头“蚕食”智能建筑领域

          在世界能源危机大背景下,绿色节能成为各国的重要方向,楼宇建筑是全球公认的耗能“大户”,在供暖、制冷、照明等高能耗需求的驱使下,其能耗已经超过工业和交通行业,占全球总能耗的41%。我国是建筑集群耗能大国,单位建筑能耗是发达国家的2-3倍,目前我国智能建筑工程量相当于欧洲智能建筑工作量的总和。据霍尼韦尔自动化控制系统集团安防与消防部大中华区副总裁兼总经理李群告诉a&s记者:“现在中国即有库存建筑面积约400多亿平方米,而真正做到安全/安防、高效/便捷、绿色/节能的可能不足10%,可见即有建筑需要升级改造的智能化建筑市场存量十分庞大”。

          随着中国城镇化的迅猛发展,新建商用、住宅、政府办公、城市综合体等建筑集群将迅速扩张,资料显示,2014年中国智能建筑系统集成市场规模达到4000元,因此,业界人士认为,在未来几年,智能建筑在未来几年将迎来爆炸式增长。

          施耐德电气与霍尼韦尔这两大工业巨头,正是瞄推了中国智能建筑领域的庞大市场规模,凭借自身的技术优势,迅速渗透到中国智能建筑领域市场。据了解,施耐德电气近年来所持续推出的智能楼宇产品与解决方案已在酒店、医院、机场、城市综合体和数据中心等领域得到广泛应用,并获得包括上海万达万豪酒店、广州白云机场等知名客户的一致肯定。在中国,霍尼韦尔在过去的十余年里也已经向超过5,000多幢商业和工业设施提供定制化智能系统解决方案,帮助提升运营效率,并减少能源消耗和排放。

          楼宇平台大比拼谁功力更强?

          霍尼韦尔去年推出智能建筑集成平台即“霍尼韦尔指挥控制平台”,该平台集楼宇自控与企业管理功能于一体,融合了智能自动化技术、先进的分析方法、可视化技术以及应用于当今智能家电及移动设备的优化客户体验。施耐德也不甘弱,于近日推出被称为智能绿色建筑的“神经中枢”的新一代智能化楼宇平台,主要通过业界独有的“强弱电一体化”技术,实现监测、控制和管理能源、照明、暖通、第三方设备等的高度集成,帮助用户有效改善整体楼宇能效。那么两巨头的楼宇平台谁功力更强?

          “霍尼韦尔指挥控制平台”将楼宇管理的各个业务应用智联起来,提供包括视频监控、门禁管理、火灾报警、环境控制等的综合信息,并能从资源库中调用人员信息。运营人员可以使用从不同系统中得出的整合数据追踪出入大楼的人员,在紧急疏散的情况下确保他们迅速撤离建筑,保障员工和访客的安全。

          “霍尼韦尔指挥墙”是该平台的核心,它提供一个直观的触摸屏界面,集成了所有工作流和不同系统,可进行基于地图的可视化操作和导航。“指挥墙”可以显示整个设施的多个系统数据,例如电表和温度传感器,帮助用户做出更周全的决定。用户可通过逐级信息呈现的方式获取建筑的完整信息,当发现问题时,在屏幕上放大特定区域以便及时了解突发状况并采取应对措施。

          “事件处理工作流”与”指挥墙”相辅相成。通过“事件处理工作流“,用户可以根据预案按部就班地处理安全事故和其它紧急事件,这将有助于降低风险和提高解决问题的效率。此外,”企业级仪表盘“提供的详细能源数据和可操作建议进一步提升实时可视化性能,帮助企业控制能耗并提高效率。“事件处理工作流”和”企业级仪表盘“均支持智能手机、平板电脑等移动设备访问。

          另外,霍尼韦尔指挥控制平台”能够与霍尼韦尔旗舰产品--企业楼宇集成系统(EBI)联动,可轻松将安全性、舒适性、生命安全和能源系统以及其他功能互联互通,帮助用户监控、管理和保护单一建筑体、一个园区或是分布多地的建筑体。

          施耐德电气最近推出新一代智能化楼宇管理平台SmartStruxureTM,被称为智能绿色建筑的“神经中枢”,本平台通过业界独有的“强弱电一体化”技术,实现监测、控制和管理能源、照明、暖通、第三方设备等的高度集成,帮助用户有效改善整体楼宇能效。随着楼宇内部用电设备的不断叠加,用电差异大,楼宇中强电、弱电设计在整个行业中的地位日益重要。施耐德电气主打的“强弱电一体化”这一业界独有技术,合理配置与布局各功能单元,在多功能、高质量、高可靠性、低能耗意义上实现特定功能价值,达到楼宇整体能效的平衡和最优化。

          据了解,施耐德电气近日在2016年中国制冷展亮相的“PowerManager配电与能耗管理模块”以及“SpaceLYnk楼宇集成应用方案”,正是基于“强弱电一体化”技术,为智能楼宇用户所量身定制的。PowerManager配电与能耗管理模块完全内嵌在SmartStruxureTM智能化楼宇管理平台中,通过“强弱电一体化”实现终端采集和控制,按需深度集成建筑各类信息平台及终端设备,配合使用施耐德电气智能表计或第三方表计最大限度发挥出电能质量的优势,便于用户及时了解真实的能耗情况,并在此基础上采取节能降耗及运维管理增效的技术和管理措施SpaceLYnk具备强大的通讯能力,完美对接SmartStruxure?智能化楼宇管理平台,通过创新的硬件连接技术,实现楼控与灯控系统高度集成,从而在设备级就实现强弱电一体化,帮助用户按需进行电能管理、能耗监测、用能统计等工作,为楼宇运营者提供能效管理便利。

          另外,用于打造工业级暖通空调系统解决方案的核心ModiconM172系列专用控制器还能有效对接SmartStruxure?智能化楼宇管理平台并应用于楼宇建筑中,ModiconM172暖通空调专用控制器拥有强大的通讯能力。完美支持BACnet、LONworks、Konnex保证了与各类BMS(楼宇管理系统)进行智能通讯对接,其嵌入式WebVisu功能还可以支持从任何智能终端对其进行无缝的远程控制;在楼宇暖通空调系统解决方案中,也包含了集以太网、BMS、VPN等网络通讯和监控技术于一体的远程监控系统;用户还可以借助于暖通空调云监控平台,远程实现设备的状态监控和数据分析。

          由上看来,霍尼韦尔控制平台即CCS,更强调楼宇用户的体验感,可视化及快速响应是其重要的一个亮点。CCS的各个组件设计得犹如平板电脑和智能手机一样直观、人性化和简单易懂,无论是设施管理经理还是首席运营官都能理解其中的技术深意。而施耐德电气SmartStruxureTM则更强调其技术上的优势,通过强化技术来满足用户的现实需求。另外,霍尼韦尔CCS强调的楼宇自控与企业管理的融合,与施耐德的“强弱电一体化”智能楼宇概念异曲同工,至于谁更能抢占更多的市场份额,还待中国智能建筑领域市场实检。(黄文凤)