在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          16/05/2016

          智慧后勤管理让绿色智能医院实现落地

          zhihui

          医院能耗消耗一直都远远高于商业、酒店等其他类型的建筑,电、水、气用量居高不下。伴随着医疗需求的不断扩大,医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断更新,功能科室的不断增多,以及患者对就医环境要求越来越高,医院工作环境日益人性化,客观上导致了医院能源消耗量的不断上升、运行成本逐渐增大等一系列问题。

          现代医院建筑是功能最为复杂、使用频率极高、影响范围极广的综合性建筑群,然而,由于在医院建筑设计过程中往往重建设轻管理,采取减少建筑运营能耗的主动节能降耗措施较少,或对运营能耗缺乏有效的持续跟踪和改进,造成医院建筑整体能耗居高不下。如何采取有效措施降低医院建筑能耗与运行成本不合理部分,有效利用能源,节约医院能耗开支已成为现代医院建设绿色医院的发展过程中必须要解决的问题。

          推进绿色医院的建设

          为响应国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》,卫生系统将选择一些基础条件好、节能潜力大的医院,科学分析用能现状和发展需求,加快推进节能技术应用,建成一批管理科学、用能高效、绿色环保的节约型医院示范单位。

          国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部、国家中医药管理局联合发布的关于加强公立医疗卫生机构绩效评价的指导意见中将节能降耗等规范化管理情况列为公立医院绩效评价指标,推进节约型医院试点建设工作,基于医院的日常用能采集、耗能分项计量、节能技术尝试,积极推进无成本、低成本节能,推动科学化、精细化、规范化管理,以改革促发展,向管理要效益,通过节约运行成本促进医院收支结构改善,为实现医改目标奠定坚实基础。

          2014年,全国建筑能耗监管系统建设试点启动,在全国范围内挑选44家医院作为第一批试点。2015年11月份,国家卫生计生委统计信息中心就“国家卫生计生委本级节能监管平台项目”项目组织采购,近期目标是建设针对44家委属(管)医院的综合能耗数据监管平台,长期目标是建设完善覆盖全国医疗卫生机构的节能管理信息平台。

          科学的能源管理是提高医院能源利用效率、节约资源和降低排放的重要保证:推进既有和新建建筑的能耗监控与节能改造;加快信息化能耗计量,提升管理精细化、规范化;建设节约型示范医院,大力促进绿色医院的全面展开。

          研究数据显示,国内大型医院三年能耗成本中电力占约60%,医院能消耗第一位是制冷制热,第三位是IT弱电系统耗能,三个部分占总电能消耗的79-90%。楼控设备和IT设备两方面协作推进医院能耗计量、节能管理的工作是较为清晰有效的安全方案。

          实际执行不容乐观

          面对环境污染严重的实际情况,政府法规的强制要求,绿色医院的建设要求,设备和仪器稳定运行,医疗工作人员办公生产的安全要求,患者就医环境、医院管理成本控制、医院后勤保障业务以及医疗临床、科研、教学的业务需求都需要医院重视智能楼宇建设。

          可以说,医院每时每刻都承载着每一位病患的健康与生命,需要应对严厉苛刻的法规和日新月异的技术变革和持续上升的健康安全需求,医院管理者担负改善中国的医疗环境和医院整体运营绩效的使命。

          然而,少数医院管理者会有侥幸的心理,甚至要求“只要不出事就行”。此外,虽然很多的检测都有标准,但是并不是每家医院都在按照标准执行。施耐德电气(中国)有限公司(Schneider Electric)(以下简称:施耐德电气)能效及楼宇事业部中国区能效中心总监孙靖举例:“比如某医院在建的时候,国外专家对电力安全要求非常严格,所以建议在电力进线与配电之间采用动力储能设备。一旦发生断电,整个系统会利用储能继续延续运转,给整个医院电力系统启动应急发电的缓冲时间。当然这种方案会增加一定的投资,同时形成电力损耗。就电力系统来说,在新加坡等东南亚地区都有每年检测次数及检测报告等强制规范,在国内这方面的类似法规及执行尚待完善。”

          创建智慧后勤的神经中枢

          设计和建造一所智能化的绿色医院绝非易事,同样的空间在不同行业的要求是不一样的,比如医院VIP房间的需求就明显有别于酒店客房。例如,病房的电源分生活用电和医用用电,所有面板插座必须便于清洁等。 “病人不同于酒店住客,他们24小时都呆在病房里且往往情绪不佳、行动不便,此时有效的环境控制(如噪音、温度等)、便于病人自行操作的灯光、窗帘等控制都能够帮助病人感觉对周围环境的控制力,以增强心理自信,加快康复速度。”孙靖指出。

          施耐德电气在中国医疗行业已经扎根20多年,孙靖介绍:“在全球领域有40%的医疗机构都使用了施耐德电气的产品,五六年前,施耐德电气就在中国成立面向医疗行业的销售团队和市场团队,从去年开始把医疗行业的发展提到了一个战略的层面。”
           

          1
          记者在施耐德电气新落成的行业解决方案展示中心医疗板块中,看到了满足不同类型医疗用户的智慧后勤解决方案。

          “手术室准备中的温度为22.4℃,湿度48%,换气次数12次每小时;影像室通风量为231m3/hr,电压谐波畸变4.1%(接近国家标准预警值)……”在施耐德医疗行业解决方案展示中心,施耐德电气模拟医院各科室的环境情况以及各种能耗数据,十分清晰、方便。与此同时,施耐德电气还将智慧后勤所需的各种智能产品和系统一一展示出来,体现了施耐德的软硬件实力。

          不同于以往的胶片、截图等静态化的展示方式,此次施耐德电气耗时一年,最大程度地还原医院的医务流程以及智能化系统,打造出具有真实体验感的展示中心,让人们“零距离”感受到智慧后勤的运行状况。展厅所有东西全部是按照原型搭建,可以直接在医院里运行使用。

          智慧后勤是运用互联网、物联网、云计算、大数据、空间地理信息等新一代信息技术,促进后勤保障业务的运营、服务和管理的新理念和新模式。为了帮助医院打造智慧后勤的神经中枢,施耐德电气为医疗机构提供涵盖控制级、运营级、企业级三个层面的整体解决方案。施耐德电气拥有丰富的产品线,无论是三甲医院还是基层医院,都有相应的配套产品和方案。针对每家医院的不同情况都会有个性的定制化,整个系统也都是开放的,具有很强的兼容性。

          目前,我国大多数医疗机构都已经具备相对完善的电力、空调、安防等单个管理系统,而很多三级医院也开始探索如何将医务流程整合到这些管理系统中,并进行集成管理。“从施耐德电气的角度来说,这也就是集成OT运营技术,融合IT信息技术,形成以区域为导向的物联(IOT)应用,打造医疗能效与建筑解决方案。”孙靖说道:“为了实现这个方案,我们必须走在最前期的方案设计阶段,同时关注后期的运维和调优,实现全生命周期的可持续发展。”