在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          16/06/2016

          网络智能电子产品的绝佳拍档 施耐德无线路由排插

          wangluo

          1

          现代人每到一个地方,总会习惯性地拿出手机找WiFi。随着智能手机、iPad、笔记本电脑、网络智能电视的普及,WiFi已经成为日常生活中必不可少的一部分。但是家里的WiFi信号要是不能覆盖到阁楼、复式楼层、冬日躺在藤椅上玩着手机晒太阳的阳台、内急蹲马桶不想误看NBA直播的卫生间,等等那可都是一件很让人不爽的事。今天有幸测试的WiserExtend无线路由排插绝对是一款应时的好产品,由施耐德电气专业国际设计团队研发,采用备信信号更优效的PCB电路板内置高增益天线,为现代居家生活度身定制,创新地将路由器集成到传统插排上,把USB、排插与智能路由器、中继器完美地结合起来,既减少了纷乱繁杂电线的缠绕,使得家庭布局和谐一致,又能为居家生活提供强劲的WiFi信号扩展,让WiFi信号自由畅快地延展到家庭的每个角落,爽歪歪啊!下面就和大家一起体验这款时尚前卫的网络智能电子产品绝佳拍档的性能

          【外观——时尚简约 炫彩靓丽】

          自打收到雷锋网的短信,告诉我申请中了WiserExtend无线路由排插,等了一个多月才拿到这款产品,那真可谓可是满满的期待!和生活中平常用的插排相比,施耐德WiFi无线路由排插采用磨砂的优质聚碳酸酯PC材料,亲肤的手感那是相当的好!排插主体和中继分开单独包装,外包装设计延续施耐德一贯的包装理念,绿色包装时尚简约,炫彩外壳,大气灵动,绿色代表着安全让人感觉用着放心,也为平淡的生活带来一抹色彩。

          2


          施耐德WiFi无线路由排插包装盒采用纸盒包装,正面印有产品的实物图和雷锋网贴的试用标签(现为爱搞机),怀着满满的期待激动地拆开包装,这就是宝贝的全家福了:无线路由排插一个,中继器一个,两份说明书针对插排和中继器。

          3


          插排规格参数:320*60*30mm----250V~50/60Hz----10A总控开关,带过载保护----3个新国标五孔插座,带安全防护门----3USB口,单口最大2.1A,三口总和最大3.1A----高通QCA9331芯片----10/100M网络接口----2.4GHz 高增益天线,150Mbps速度。 中继器规格参数:94*26*8mm----5V/0.5A----重量33g----SWN1010-AP。可以看出,总控开关集成10A断路保护,功率支持高达2500W过硬的可复位过载保护功能,确保了大功率电器的用电安全。内置的2.4GHz 高增益天线,足以满足手机、Pad、机顶盒、笔记本电脑等多终端的同时流程接入。

          4


          插排规格参数:320*60*30mm----250V~50/60Hz----10A总控开关,带过载保护----3个新国标五孔插座,带安全防护门----3USB口,单口最大2.1A,三口总和最大3.1A----高通QCA9331芯片----10/100M网络接口----2.4GHz 高增益天线,150Mbps速度。 中继器规格参数:94*26*8mm----5V/0.5A----重量33g----SWN1010-AP。可以看出,总控开关集成10A断路保护,功率支持高达2500W过硬的可复位过载保护功能,确保了大功率电器的用电安全。内置的2.4GHz 高增益天线,足以满足手机、Pad、机顶盒、笔记本电脑等多终端的同时流程接入。

          4


          施耐德WiFi无线路由排插和附带的信号中继器,都采用绿白相间的砂面纸盒包装,包装上面介绍了产品参数和功能、使用方法一目了然。 施耐德WiFi无线路由排插和附带的信号中继器,都采用绿白相间的砂面纸盒包装,包装上面介绍了产品参数和功能、使用方法一目了然。

          5


          施耐德WiFi无线路由排插配置的中继器就盛放在这个小盒子里,并对中继器采用了托盘加固包装
           

          6


          中继器体型比普通U盘略大,以上是中继器的尺寸以及和5.5英寸手机的对比。
           

          7


          施耐德WiFi无线路由排插的侧面带有一个RESET的重置按键,按下5秒将恢复到出厂设置;单击开启/断开Wifi;双击与中继器进行快捷配对。但这个按键设计在洼槽出按起来不舒服,有时按几次都按不下去,希望将来能有所改进。
           

          8


          中继器体型顶部有一个重置按钮,长按5秒以上可将其恢复到出厂设置。中继器使用要求最低的5V/0.5A供电,随便找一个USB接口都能为其供电。

          9


          施耐德WiFi无线路由排插外壳采用抗750℃高温不燃烧的磨砂聚碳酸酯材质,用料考究,手感不错,插排上有3个USB接口和3个带安全防护门的新国标的五孔插座。USB口单个最高输出2.1A,总输出最高3.1A。
           

          10


          排插的电源线长1.5米左右,采用优质铜线材质,最高可用功率2200W,接地电阻仅有25mΩ(标准高于国标4倍),加上集成块有过载断电和断电一键复位功能,以及线的外层为防阻燃橡胶皮质耐高温,总之安全性非常可靠。这些都来自施耐德电气所给予的品质保障,基于施耐德电气百年专业供电设备设计制造技术和名气,产品质量应该错不了。

          11


          施耐德WiFi无线路由插排的背面沿用了施耐德一贯的设计理念,纯正的白和明快的绿搭配,时尚靓丽,简约大气,使得产品感觉非常炫彩。
           

          12


          背面标有产品参数和使用注意事项以及产品二维码,特别是WiFi路由器的用户名和初始密码大家一定要注意看喏

          13


          施耐德WiFi无线路由排插和中继器的包装盒背面都详细的介绍了产品的使用方法和操作步骤,让你简单的设置只需要3步就可以轻松的开启智能生活。包装盒内也配备了施耐德无线路由排插和中继器的两份说明书,不要因为是两份说明书就觉着是不是操作繁琐,其实非常简单。
           

          14


          施耐德WiFi无线路由排插的USB充电快充口,每个插孔单独工作时可支持2.1A,三口共支持3.1A多设备同时充电,按说明有智能快充功能,就是自动分配电子设备所需电流,合理有效的节省充电时间,节约能源。随着科技的发展,大家现在都拥有众多移动设备需要USB接口,施耐德无线路由排插提供了3个USB充电快充口,可以说对人们生活将带来了极大的方便。
           

          15


          排插的最上边正面标有施耐德电气的产品的英文Logo,下方是一个独立的电源开关按钮,可以打开关闭产品的供电源和无线路由,中间部分集成了无线路由功能,也是无线路由的核心部位。最下方为3组5孔插座,插座之间采用了45mm大间距,保证了多插头同时插入而互不干扰,且能满足普通的两厢和三厢电源插入,让你生活、办公毫无顾虑。

          在每组电源插孔里可以看到有白色小挡片,别小看这块塑料片,关键时候有大用,家里有小孩子好奇心强,可能会把导电物品轻易塞进电源插孔引起触电,这时候小挡片就发挥它的作用了,那是一道防止意外触电的安全防护门。有孩子的想想是不是都后怕,安全无小事,所以买插座必须买带安全门的!

          【功能——极简易用 一专多能】

          对施耐德WiFi无线路由排插有了初步认识,又详细地了解了它的使用功能说明,下面我们就一起看看如何操作使用它,看看它能否给我们的生活带来方便和帮助。

          16


          把施耐德WiFi无线路由插排通上电,连接好网线,当看到插排绿色灯亮工作正常,然后在手机设置网络中找到“WiserExtend”信号,加密过的填写当初设置的网络密码,连接成功后,插排就自己形成一个Wifi的热点(中继器分享的无线信号加密设置会在手机智能管家APP打开时有提示)。双击图中的Reset键,等待插排指示灯进入闪烁配对状态。

          17


          当看到插排信号指示灯闪烁后,将中继器插入插排USB插孔,大约等待1分钟左右,看到中继器上方指示灯由红变成绿色,即表示配对成功。

          18


          配对成功后,将中继器拔下,插到Wifi信号较弱房间的普通USB充电插孔上。这样中继器就把收到的WIFI信号再此发射出去,相当于无线信号接力,增大了无线信号的覆盖范围。对于大套房型或复式房、阁楼房型来说, WiFi信号弱时经常掉线或无信号是多么恼人的一件事,中继器很好地解决无线WiFi全覆盖的问题,让用户高速上网不掉线。

          19


          插入USB插孔后会看到红色指示灯亮,表示重新启动,约50秒后红灯变绿,表示启动完成并正常工作。中继器的使用配置,极简易用,就这么简单!真的这么简单!!在原先信号比较弱的房间,手机设置中WLAN菜单里会搜索到一个英文“WiserExtend”的Wifi信号,那就是中继器延展的Wifi信号,连上它你就可以高速上网,畅想互联了。

          20


          中继器的信号强弱取决于和路由排插的距离以及中间有没有过多的隔墙。以上是把中继器放在客厅,去到阳台和到邻居家对中继器延展的Wifi信号进行的测试,每隔一堵墙做一次测速记录,第四堵墙以后衰减厉害。再者,经测试就是不隔墙,客厅中继器的信号比原来书房原信号也有所衰减。排插和中继相隔5M,拓展出来的信号名字和密码和原wifi一样,这个就不需要有所顾忌啦!

          21


          既然是路由排插,网线接入插孔少不了,在施耐德WiFi无线路由排插在顶部设计了一个10/100M自适应RJ45网线接口,可以满足电信、移动、联通等多家网络运营商的宽带网络接入。网线接口凹陷式设计较深,试用中需大拇指配合食指伸进拿捏插头,感觉拔插过程中不便,但考虑插入网线插头后一般不大需要经常拔插,故对平时使用影响也不算不大。随产品没有配送双向接头网线,对接墙体布线接口,需找专业人士带专用工具现做网线接头,使用有些不便。

          22


          插排线端还配有理线器,用来理线很方便,也防止插头拉扯中掰坏。网络接口插孔的位置和开槽设计相对合理,大小正好是日常网线插头的长度和厚度,网线插入后外侧只能看见网线,符合插排美观要求。
           
          【智能——操作便捷 易于上手】

          现在的电子产品不和智能搭边那就不显得高级,施耐德WiFi无线路由排插也为此专门制作了一款WIFI无线路由管家APP,扫描说明书上提供的二维码或者包装盒上的二维码去下载,下载好后安装。安装好打开之前需要先把网线插上和接通供电,在设置里,连接上“WiserExtend”信号,配对无线中继器,默认密码1234567890,连接成功后就可以打开WIFI无线路由管家的APP软件,点击就可以进行管理了。

          23


          进入设置界面,首先就是提示修改Wifi连接密码。因为默认密码过于简单,要修改为难度高一点密码。设置后进入下一步设置APP的登录密码,即路由软件管理密码,默认的用户名为admin,当设置好登录密码后,即表示已完成基础的设置。WIFI无线路由管家的主界面简单和清爽,一看就懂的如何操作,在主界面的设置页面下方有两排设置栏分别是“家长控制”“wifi管理”“安全设置”“系统设置”系列功能,点开还有它的子功能。

          24


          操作快捷简便是无线智能管家APP的特点,点击页面下方的4个圆盘图标,可设置其中包含的多个子选项,全部是图标操作,点击图标即可出现功能设置,简单明了。

          25


          子选项功能强大、实用便利,如远程控制上网功能,多路径修改网络密码,修改管理员用户和密码;实时监控网络,智能防蹭网,发现蹭网毫不留情加入黑名单;家长控制和定时功能,轻松设定控制设备列表和上网时间段,让宝贝适度上网、健康上网,防止儿童沉迷于网络;一键重启和恢复出厂设置让你遇到问题沉着不心慌。

          26

           
          【总结——无线智能电子产品的绝佳拍档】

          施耐德电气有限公司是世界500强企业之一,为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,如此知名品牌公司生产的产品质量应该是有保证的。WiserExtend无线 路由排插将路由器和中继器扩展功能有机地结合,特别是大户型或复式套房、阁楼型家庭户,让无线网络覆盖真正做到无死角,满足无线高速上网冲浪的需求。无线智能数码产品早已成为人们的生活娱乐必需品,但大大小小的插座、充电器不仅使桌面凌乱,且存在不少的隐患。施耐德无线路由排插创新地将路由器集成到插排上,把USB、排插与智能路由器、中继器完美地结合起来,减少了纷乱繁杂电线的缠绕。在电气化普及的今天,提供的三个USB插口和三个国标的五孔插口,不仅可以方便家用,也方便日常工作使用需求。不论是排插做工,还是路由器和中继器的信号扩展功能,以及施耐德的知名度给予的质量保证,WiserExtend无线路由排插堪称一款无线智能电子产品的绝佳拍档,是一款值得入手的好产品。

          【建议——好上更好 只为完美】

          1、插排Reset重置按键,设计在相对白板低洼处下,每次按下着实有些困难,有时按几次都不一定按下去,特别是双击时更是不便,希望能有所改进。

          2、随产品没有配送双向接头网线,对接家装后留有的墙体布线接口,需找专业人士用专用工具现做接头,对于使用中有些不便,为了方便客户使用希望产品能附带。

          3、插排白色盖板和绿色对接处边角锐利,拿在手里感觉不舒服。
           
          4、网络接口设计于内槽,试用中感觉太深,大拇指伸进去配合食指去拿捏网线插头困难,拔插不方便,希望能改进。