在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          21/06/2016

          Life is ON 施耐德酷由系列路由排插套装体验

          Life

          一个手机充电器,一个pad充电器,一个台灯插头,笔记本插头,再加上一个路由器插头,一个六位排插就只剩一个空余插孔供你使用了。如果你是双持党,用的还是台式机,那这六位的排插显然就不够用了。其实我们移动设备的充电器基本都是通用的,所以越来越多的排插开始自带USB直充口,不仅方便了移动设备的充电,更是出现了很多USB口直接供电的小设备,比如led灯、wifi中继和小风扇等,最具有代表性的就是小米了。小米进入排插市场后,感觉国内领头羊公牛还真是慌了一下,先是推出类似产品,然后就是降价,好在供货更充足,算是留住了老牌厂商的面子。作为国际知名的老牌电气公司施耐德,却是在排插上走在了前列,接下来咱们就一起看看这排插+路由器+无线中继的酷由组合,能不能满足你的需求。

          1
          2 


          施耐德的排插产品无需多言,排插本体有塑料袋包覆,插头也有塑料罩,细微之处体现大厂风范。

          3


          正面很简洁,一个开关,三个USB直充插口,还有三位共六个插座。最高支持250V×10A。

          4


          开关下有wifi的图案,标示着酷由可不是普通的排插,是可以当路由器的排插,这里要吐槽一下这个开关,手感有点松散,一点都不清脆,总给我一种开关用久了接触不良的感觉。自带理线器,除了可以整理排插的电线,还可以整理网线,细节处真的是很用心。

          5


           酷由作为一款2016年的路由器产品,自然是可以用app控制的,除了可以在包装盒上找到app的下载二维码,在酷由背面也可以找到;除了app,路由器的初始设置值也都可以在这找到,用起来很方便。黄绿色+白色的配色很耐看,可以让你大大方方地放在桌子上。

          6


          当然,与传统排插不同的就是,酷由多了一个WAN口,可以连接网线。比较可惜的是,酷由并没有提供LAN口,所以它只能提供无线网络,想玩游戏的话酷由可能不是你的菜。 

          7


          在排插的右侧是“Reset”开关,虽然标注的是reset,但是它除了担负重置路由器的功能,同时还是wifi的开关和路由中继的自动配对开关,开关位于内凹的底座上,按动的手感挺好,但是个人感觉太靠内,像我这种需要经常开关路由的用户来说不是很方便,好在绝大多数用户用这按键的情况不多,所以这算是个好设计。

          8


          这次咱们用的是套装,除了路由排插,还有一个wifi中继器。中继器整体配色和做工与排插一致性保持得很好,年前买过一个小米的wifi中继,那手感那包装,只能说值那个价,跟施耐德这个相比差距还是很明显。

          外观咱先看到这,接下来咱们看看酷由的app做的怎么样。智能手机的飞速发展带动了智能硬件的发展,路由器也不例外。作为2016年的路由器,你要是每个app控制,你都不好意思跟人说话,想想去年40块不到买的水星路由都可以用app远程开关,真心感受到了科技发展的迅速和由此带来的便利。App做的好不好用,易不易用,咱接着往下看。

          9


          初次使用酷由的时候,它是带密码的,所以要手动输入密码后app才能搜索到,这点相比其它品牌略微繁琐,但是相对安全一些,是否方便看各位,我是觉着有点麻烦。

          10


          初次进入app,会提示更改wifi连接密码和app登录密码,这点还是很有必要的。

          11


          设置完密码后进入app主界面,点击设置后会自动检测当前上网方式,不需要再去手动选择,在酷由检测完毕后会弹出登录界面,这时候只要输入帐号密码就可以上网了,很简单。整个app的功能也很简洁,各个功能区域也很清晰。

          12


          在设置界面的右上角还有帮助按钮,点一下就有当前界面的解释,很是直观方便,所以用户很容易就能上手。

          13


          我们常调侃要看一个手机良心与否,就看其对老机型系统升级支持的好不好,苹果除外。确实,一个负责任的厂商肯定是要不断升级完善自家产品的系统,以给用户提供更好的体验。酷由支持自动下载并升级系统,操作也是很简单。

          14


          我觉着wifi定时这功能现在挺实用的,治疗晚上不睡、早上不起的毛病相当有效啊。

          15


          家长控制就是给特定的设备设置上网时间,但是黑名单这个子选项我觉着并入安全设置里更好一些。在安全设置里,密码一览这地方我觉着不太好,因为在这里不仅能看到wifi密码和app密码,甚至可以看到你的上网帐号密码,这要是被人家登录了app,那可不只是改个wifi密码就能解决的了,毕竟上网帐号密码更改很麻烦,所以我觉着这个地方的设置还需斟酌。

          16


          无线中继器使用方法很简单,按两下路由排插的reset键,待排插指示灯闪烁时插入中继器,这时候会进行自动配对,待中继器绿灯常量时便适配成功,这时候只要将其插在一个有USB充电口的地方就好了。整个配对过程相当的简单,这才真的是能让用户感受到方便快捷。

          17


          不过话又说回来,酷由只支持2.4G频段的wifi,最大的传输速率也只有150M,放在今天这显然不是一个主路由器应有的参数,就算没有5Gwifi,那也好歹上300M啊,但是受限于外观设计,没有外置天线的酷由也只能牺牲速度,对现在动辄50M起步的家庭宽带,酷由显然有点吃力。所以,我觉着没LAN口的酷由路由排插,其定位更应该是一个wifi中继,高性能的主路由器在书房,酷由在卧室或者客厅充当中继的角色。
           

          18


          其次,对比公牛的传统排插,酷由的体积可不只是大了一圈,这俩排插一个有棱有角,一个圆润光滑,单从握持手感上我更喜欢公牛。其次,就USB直充口的设计来看,显然其设计在远离电线的一端更合适,我们家用电气的插头一般都是不拔的,但是手机、平板的数据线经常插拔,因为它们不仅是充电线,更是数据线,所以USB口在外面会更合适一些。酷由大概是因为wifi中继的自动配对才将USB口设计在里面。

          再者,在快充迅速普及的现在,三个定压5V、单口2A、三口最大支持3.1A输出的USB真的是不够看了,只要两台5V×2A的设备接入,酷由的充电效率就低下来了,更别说那些支持12V/1.8A输入的设备。所以在USB直充上酷由只能说解决了有没有的问题,够用不够用的话,我只能说现在勉强能看,作为一个一用就是十年八年的家用电器,酷由显然是不合格的。

          作为一个乐金粉,说起我最喜欢乐金的一点,大概就是她那句slogan——“Life’s Good”。所以我觉着施耐德的酷由有异曲同工之妙,但是,要想承担得起智能家居或者说现代家居的这个“On”,凭现有的产品是远远不够的。也正因为此,我更期待下一代的酷由产品。