在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          11/04/2013

          您终于能够更加轻松地判断安防投资的价值所在--如何证明您的安防管理解决方案有助于整个企业的成功

          news

          当今灵活多变的经济环境要求每项企业投资都要有强有力的商业案例作为支撑。在判断安防管理解决方案是否可行时也不例外,尤其是当高层管理人员希望安防专家证明安防投资回报(ROSI) 时,就更是如此。
          news

          衡量安防投资的新参数
          计算安防投资回报(ROSI) 的旧法较为复杂,而且依靠软指标来推算数据。现在,我们有了更为切实可行的判断安防投资的方法,即通过三个层面来衡量ROSI:安防效果、风险降低和企业效率。

          1 安防效果:
               保护人员与资产
          作为第一层面,安防效果体现了高层管理人员投资于安防管理解决方案的基本原因:保护人员与资产安全。这一层面主要使用安防摄像头和门禁控制设备等常用系统和视觉系统。通过将这些不同技术集成到一个IT 网络,企业能够降低资本支出(CapEx)和运营支出(OpEx)。安防效果的价值证明本身是比较棘手的,因为企业无法确定安全事件是否没有发生,或安防解决方案是否避免了潜在安全事件的发生。安防效果只是在基本层面保证企业环境的安全。

          2 风险降低:
               优化业务连续性
          第二个层面是风险降低,这与高层管理人员的管理目标相一致。安全负责人通过提出以下问题“企业通过防御这些风险,将得到怎样的经济优势?”,来确定企业内外部的风险。这类解决方案能够帮助更好地了解所处环境、提高业务连续性,并帮助企业避免意外安全事件对财务状况造成的不良影响。
          施耐德电气曾帮助某全球医疗研究领域知名企业降低安全风险,因为当时政府出台的新规可能破坏该企业现有的流程。管理层根据新法规整理物资库存,设计了有针对性的新安全流程,为企业提供保护,并有效遵从法规规定。30 个月后,该团队实现:

          > 事件响应速度加快30%
          > 问题报警率减少430%
          > 保安人员成本降低
          > 生成合规报告的管理成本降低

          由于大多数管理人员已经量化过企业每小时或每日的停工成本,所以确定风险降低的财务价值也是可行的。他们还能估算出如果发生安全事件,将承担的潜在财务责任。

          3 企业效率:
               提高业务绩效
          如果说安全是保证企业成功、盈利和持续发展的必备因素,那么企业效率则是ROSI 三个层面中最具影响力的一个层面,其重要性已超越安全本身。这可通过确定安全技术如何借助提高核心业务流程效率来实现增值加以衡量。举例来说,施耐德电气曾帮助一家知名汽车制造商实现了工厂业务增值。在每条装配线,光学转门与门禁设备相结合,在每日工作开始时统计员工数量,确保员工持有合格证件。如果合格员工并未到齐,生产线不会运行,从而降低了产生重大错误和质量问题的风险,确保平稳运营。

          为实现最大化的安防投资回报,关键是要使安全成为公司文化的一个重要组成部分。当员工、流程和技术在精心设计下相互配合,企业就能获得跨运营领域优势。

          施耐德电气拥有丰富的全球安防部署专业技术与经验,已有一系列成功案例,完美体现了ROSI 的这三个层面。我们的安防解决方案可将众多不同的安全规制集成到单一系统中,用户可从单一地点全盘了解整个安全域,获取实时、可行信息,更好地作出决策,在发生安全事件时更快地作出响应。为提供更高价值,安防设施还能轻松、经济高效地与照明、能源管理、物业管理、电力管理和IT 管理等楼宇的其它系统相集成。