在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          11/04/2013

          创新安防技术亮相繁忙的拉斯维加斯机场--强大安防系统为麦卡伦国际机场三号航站楼提供全方位安保保护

          news

          过去几年,麦卡伦国际机场的客流量迅速增长,因此机场需要扩建。这个位于内华达州拉斯维加斯的机场每年要迎送超过4100万乘客,如此庞大的客流规模需要先进安防系统的有力支持。
          news
          该机场的三号航站楼最近刚刚开放,这个占地190万平方英尺的全新综合楼设施运用了航空业的部分最新技术。自助登机口、自助行李检查、自动飞机对接,以及施耐德电气旗下PelcoTM领先的视频安防解决方案,都在全新三号航站楼大放异彩。

          作为美国第一座9/11事件后建设的航站楼,三号航站楼的安全问题至关重要。麦卡伦国际机场选择在已有Pelco EnduraTM IP视频管理系统(VMS)基础上扩展,添加了960多个SpectraTM 和SarixTM摄像头。

          “我们已使用Pelco产品十多年,对其效果非常满意,”机场IT服务部经理David Bourgon表示,“Pelco一直是我们出色的合作伙伴,因此选择在三号航站楼中部署其Endura系统是顺理成章的事。”

          简单灵活的机场安防管理
          施耐德电气旗下Pelco的安防摄像头能够拍摄到所有公共区和员工区、安检处、跑道、行李系统和停车场。这其中包括14个登机口、1个大型售票厅、2个美国交通安全管理局检查站、美国海关和边境保护区、1个能够停放近6000辆汽车的八层车库,以及几十个商店与餐馆。

          作为全美第七大繁忙机场,麦卡伦国际机场利用Endura准入设置和系统支持无限多用户资料的能力,为多个机构和部门提供视频访问功能。摄像头、网络摄像机和存储设备相结合,为三号航站楼提供了所需安全水平。

          “并非所有部门都可有权查看所有摄像头拍摄内容,因此我们的安保部门利用准入设置,建立了多个不同访问级别,”Bourgon表示。

          三号航站楼建设完毕后,整个机场的摄像头数目增加了一倍以上,要想确定单个摄像头的具体位置变得更加困难。但使用Endura 地图应用,麦卡伦国际机场能够将该系统与各种提供位置信息的系统地图相集成,为定位摄像头创建了简单参考点。

          “这大大改进了我们的系统”,Bourgon表示,“用户可以调取机场某一区域的地图,看到该区域中的所有摄像头,通过点击摄像头,即可立即观看安保摄像。”

          可扩展解决方案支持低成本机场扩建
          麦卡伦国际机场安装的Endura系统能够扩展到数千摄像头,因此为三号航站楼增加摄像头变得简单易行。高清IP摄像头的添加,使麦卡伦机场能够确保图像清晰,提供所需细节。Endura系统还能集成在航站楼和卫星楼登机口间运行的自动电车系统,同时也集成物理门禁系统。

          航空部使用现有的Endura设备完成了三号航站楼扩建的配置与集成,同时多个机构安装了全新Spectra和Sarix摄像头。Bourgon表示:“这为机场节约了大量资金并带来巨大优势。”

          Bourgon称他们一直希望扩展和提升机场的视频安防系统,计划在不久的将来再增加150个摄像头。他们还计划系统化地更换过时的模拟摄像头,更好地发挥Sarix和Spectra IP摄像头的出色质量和优势。