在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          03/06/2013

          施耐德电气推出Xightor Pro可视对讲系统

          news

          中国(北京),2013年6月3日 - 全球能效管理专家施耐德电气今天宣布推出Xightor Pro可视对讲系统,将传统门禁系统提升到一个新的档次。可视对讲系统配置了室内触摸屏,可以无缝融入家居的内部装饰,同时,门禁和呼叫管理软件为住户提供全天候的安全保护。
          news 
           
          快速简单的安装

          Xightor Pro室内机采用齐平嵌入式安装设计和标准的86型底盒,使安装变得更简单。不需要突出式的安装架,就可以将触摸屏安装到墙壁上。此外,Xightor Pro使用基于IP传输协议的超五类或六类电缆连接,速度更快,可以提供更稳定的视频和音频信号,并且减少布线成本和时间。IP自动匹配技术还支持更快的编程和设置,同时,即插即用的连接方法让任何人都可以使用凤凰端子快速完成系统安装。
          这些功能有助于降低住宅和商业建筑的建设成本,并加快完工时间。
          news 
           
          可升级和可扩展

          Xightor Pro也能够集成其他系统,例如施耐德电气的C-BUS、KNX和ULTI EZinstall3,从而可以通过Xightor Pro可视对讲触摸屏实现一键式场景控制。 Xightor Pro还可以连接到人体存在感应器或入侵检测系统,以增强住宅和楼宇的安全性。

          整个系统支持多达20,000台IP设备,因此Xightor Pro可以使用在大型住宅及商业建筑之中,而且容易进行未来的升级和扩展,进一步提升住宅的价值。可通过IP连接或内置的SD卡插槽完成系统的升级。

          外形和功能

          Xightor Pro的触摸屏设计灵感来自于备受赞誉的ZENcelo开关。Xightor Pro 的纯平表面设计让它能够无缝融入任何现代家居的室内设计。此外,触摸屏的外框可以定制,适合搭配任何墙面颜色、图案或设计以及任何开关或墙面装饰。
          news

          与此同时,物业管理软件允许用户通过视频监控访客,保存未接呼叫访录和访客照片。为了增强便利性,Xightor Pro加入了一项控制功能,预先将电梯传唤到住户楼层,从而减少等待时间。用户还可以个性化设置室内机铃声和屏幕保护程序,体现个人品味和风格。

          这些功能将显著提高所有住户的生活质量,为住宅和商业建筑塑造一个更优质,更宜居的形象,增加它们的吸引力。

          “施耐德电气的Xightor Pro可视对讲系统提供了一系列有价值的功能,例如管理软件、IP连接、集成其他系统等,提高了住宅的价值和吸引力。” 施耐德电气合作业务事业部产品经理李敏表示。“我们在产品设计中融了很多思想,确保它符合现代家庭的室内设计, 为安装了 Xightor Pro 的楼宇打造高品质的形象。”


          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2012年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过140,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
          www.schneiderelectric.com