在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          07/04/2016

          集智效能,慧领未来

          施耐德电气携智能楼宇管理解决方案及Eliwell品牌亮相2016中国制冷展
          jizhi

          北京,2016年4月7日——今日,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气亮相2016年中国制冷展。在本届展会上,施耐德电气基于在“强弱电一体化”这一领域的独特优势,展出一系列智能楼宇管理的产品和解决方案,一同亮相的还有其旗下制冷行业知名品牌Eliwell专为工业级制冷行业打造的新品和解决方案。另外,施耐德电气在此次展会中展出的SmartX AS-P还获得了本届中国制冷展“最佳创新产品奖”。

          楼宇建筑作为全球公认的用电“大户”,在供暖、制冷、照明等高能耗需求的驱使下,其能耗已超过工业和交通行业,占全球总能源消耗的41%。因此楼宇行业用户都在积极寻求有效实现能源管理、提升综合效率的产品及解决方案,并将目光转向智能楼宇技术,希望能够提高从发电端到用电端整体环节的能源效率,还可对楼宇设备用能情况进行“监、管、控”一体化管理。

          施耐德电气高级市场经理周洪睿表示:“作为全球能效管理和自动化领域的专家,施耐德电气密切关注用户对楼宇能效管理的需求,凭借创新投入和多年积累的技术优势,打造众多智能楼宇管理产品及解决方案。我们最近推出被称为智能绿色建筑的“神经中枢”的新一代智能化楼宇管理平台SmartStruxureTM,是通过业界独有的”强弱电一体化“技术,实现监测、控制和管理能源、照明、暖通、第三方设备等的高度集成,帮助用户有效改善整体楼宇能效。本届展会所展出的一系列智能楼宇管理产品和解决方案将进一步优化楼宇的能效管理和商业价值。”

          “强弱电一体化”——智能楼宇新概念

          随着楼宇内部用电设备的不断叠加,用电差异大,楼宇中强电、弱电设计在整个行业中的地位日益重要。施耐德电气主打的“强弱电一体化”这一业界独有技术,合理配置与布局各功能单元,在多功能、高质量、高可靠性、低能耗意义上实现特定功能价值,达到楼宇整体能效的平衡和最优化。最具代表性的应用便是施耐德电气在武汉建立的中国区域总部大楼,凭借“强弱电一体化”技术,提升绿色建筑及能效管理,降低企业维护及能源使用成本支出约41%。本次施耐德电气展出的“Power Manager 配电与能耗管理模块”以及“SpaceLYnk 楼宇集成应用方案“正是基于这项技术,为智能楼宇用户所量身定制的。

          Power Manager 配电与能耗管理模块完全内嵌在SmartStruxureTM智能化楼宇管理平台中,通过“强弱电一体化”实现终端采集和控制,按需深度集成建筑各类信息平台及终端设备,配合使用施耐德电气智能表计或第三方表计最大限度发挥出电能质量的优势,便于用户及时了解真实的能耗情况,并在此基础上采取节能降耗及运维管理增效的技术和管理措施。

          SpaceLYnk具备强大的通讯能力,完美对接SmartStruxure™智能化楼宇管理平台,通过创新的硬件连接技术,实现楼控与灯控系统高度集成,从而在设备级就实现强弱电一体化,帮助用户按需进行电能管理、能耗监测、用能统计等工作,为楼宇运营者提供能效管理便利。

          同台展出的还有施耐德电气新推的一系列具备强大通讯能力和配置灵活性的末端控制产品。包括可直接集成BACnet和Modbus的SE8000系列室内控制器,采用创新卧式接线端子连接技术的TC500 FCU温控器等。通过智能楼宇管理平台和末端控制产品的完美结合,不仅有效提升楼宇综合能效,还实现对电网健康的自行诊断和保护。

          工业级暖通空调的“智慧大脑”

          针对广大暖通空调行业用户在节能增效方面的巨大需求,施耐德电气依托高效灵活的MachineStruxure™机器自动化平台架构以及为该行业定制的Modicon M172 系列专用控制器为核心,为工业行业打造专属的暖通空调系统解决方案,帮助用户缩短机器上市时间、增加盈利、提升机器效率并简化安装维护;同时Modicon M172还能有效对接SmartStruxure™智能化楼宇管理平台并应用于楼宇建筑中。

          Modicon M172暖通空调专用控制器拥有强大的通讯能力,完美支持BACnet、LONworks、Konnex保证了与各类BMS(楼宇管理系统)进行智能通讯对接,其嵌入式WebVisu功能还可以支持从任何智能终端对其进行无缝的远程控制;在楼宇暖通空调系统解决方案中,也包含了集以太网、BMS、VPN等网络通讯和监控技术于一体的远程监控系统;用户还可以借助于暖通空调云监控平台,远程实现设备的状态监控和数据分析。

          针对制冷领域,施耐德电气旗下多年专注制冷行业的Eliwell品牌也借本次契机展示了其制冷解决方案,以覆盖用户多样化的行业制冷需求,同样彰显出了提升能效、连接能力及降低运营成本的显著趋势。

          智慧价值

          施耐德电气为楼宇行业打造智能楼宇产品与解决方案,旨在给行业用户提供智慧价值,进而帮助广大用户实现工程增效,管理和维护效率最优化。

          施耐德电气所提供的智能楼宇管理和工业级暖通空调解决方案,通过硬件连接,无线连接及卧式接线端子等多种创新连接方式,辅以末端控制产品所具备的强大通信能力和配置灵活性,最大限度简化前期和现场安装调试过程,大幅提升前期工程效率;同时,实现能耗管理与室内控制系统的完美集成,及时为用户显示真实的能耗情况,并提供节能降耗及运维管理增效的技术和管理措施,进而优化楼宇整体能效管理;另外,通过开放的功能模块、强大的通信技术以及成熟的能效管理平台,实现楼宇设备的状态监控、数据分析和能效管理功能的完美整合,借此优化维修人员效率,预防电力故障,提高楼宇维护服务效率。

          在研发方面,施耐德电气也彰显出在智能楼宇管理技术上的专注与创新。施耐德电气在中国现已拥有3个主要研发中心及1个研修学院,具备全球领先级的研发能力。本次推出的产品均为原装进口 ,这为楼宇运营及管理者提供了安全可靠的保障。另外,施耐德电气近年来所持续推出的智能楼宇产品与解决方案已在酒店、医院、机场、城市综合体和数据中心等领域得到广泛应用,并获得包括上海万达万豪酒店、广州白云机场等知名客户的一致肯定。

          欲了解施耐德电气参加2016年中国制冷展的相关信息,请扫描以下二维码:

          1

          关于施耐德电气

          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。

          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com