在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          27/05/2016

          智享安全 传承经典

          施耐德电气全新发布I-LINE T 母线产品
          zhixiang

          中国云南,2016年5月27日—全球能效管理及自动化领域的专家施耐德电气在昆明举办了“聚发现,创无限” 合作伙伴峰会,并在会上正式发布了I-LINE T 母线产品。会上,施耐德电气总结了2015年取得的成绩,充分肯定了分销商的支持与合作,同时展望了2016年的市场挑战与对策,并希望能与分销商伙伴一起重点推广I-LINE T 母线产品。

          施耐德电气拥有近50年的母线槽系统设计经验,通过完善的OCP的流程进行产品研发,以安全、节能、高效的设计理念引领母线槽技术的发展方向。I-LINE T 母线产品是施耐德电气历时两年推出的一款针对中国本土需求而研发的新品,根据住宅建筑行业的特点量身定制,与传统的电缆、全行业通用型母线产品相比更加满足客户对于安全性、便利性、智能性、经济性的配电需求。

          施耐德电气合作业务中国事业部合作系统业务副总裁姜亚军表示:“施耐德电气将会在国内重点城市举行I-LINE T母线产品的推广会,并邀请部分分销商和行业专家参与,将施耐德电气卓越的品质,全面的产品,周到的服务带给更多的客户。依托施耐德电气全球先进工业平台,专业的项目管理,完善的售后服务,我们将为客户带来始终如一的配电质量,稳定可靠的电力供应。”

          随着城镇化进程不断推进,新的人口政策逐渐宽松,住宅形态将更加多样,向着超高层、产业化、智能化、生态宜居等方向发展,作为住宅生态系统“主动脉”的配电干线系统,在新形势下,安全可靠性、简便性、经济性和智能化等方面需求变得更加突出。I-LINE T 母线传承I-LINE系列高品质特征,搭载了分子渗透技术、组合接头技术和无线测温技术三大核心技术,完美满足了这些配电系统的新需求。

          其中,施耐德电气独有的分子渗透技术,使铝、铜、银之间的过渡区域形成合金结构,完全消除了不同金属之间的电位差,成功突破了母线电气连接瓶颈,将电气传输性能提升到新的高度;插接口与连接头结合,集合插接和连接功能,通过增大接触面积,电气连接性能更加出色;取电方便可靠,且直身无需任何焊接,减少了故障点,保证更高品质;三种连接头可供选择,可灵活更换,提高扩展性;通过在智能化测温装置实时监控母线槽实际运行温升,该装置采用基于Zigbee协议的物联网技术,可在一个母线槽的供电主干线上,同时监测上千个温升点;采用智能插接箱搭建的母线监控系统,可实时监控母线槽连接点的温度,并可同时整合施耐德电气能效管理设备,向客户提供一个绿色透明的电力系统。

          LINE T 母线产品遵循施耐德的质量控制体系,采用最优质的材料和元器件,引进欧洲原厂的技术和工艺,结合SAP资源管理系统,形成高效、柔性、可控的MES生产系统,确保每一段母线均具有国际一流品质。同时,以完备的测试手段为依托,按照6d质量要求,严格过程控制和全程检验,每一条母线在出厂前均经过交流3750V高压测试,保证产品出厂零缺陷。同时,该产品等级齐全,性能优越,可广泛应用于变压器与配电设备或配电柜间的连接,从配电设备向高层建筑各个楼层供电的上行配电,以及停车厂、超市、会展中心、地铁等照明线路的主干线场合。

          此外,施耐德电气还可为客户提供从母线的设计咨询到现场测量、安装指导、产品维护等方面的整体解决方案,大大节省了客户的时间、资金和项目运营成本。

          1

          关于施耐德电气

          施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。

          在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com