在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          08/08/2016

          我们的能源新世界

          nengyuan

          施耐德电气的使命是开发创新的产品和解决方案,让每一个人随时随地均能享受技术带来的便利;结合专业洞察与解决方案,发现节能增效的新可能。

          作为全球能效管理和自动化领域的专家,施耐德电气致力于在全球范围内帮助五大领域实现互联互通、可持续、高效、可靠和安全:家庭、城市、工业、楼宇和云。

          Life Is On!

          我们的世界正经历着日新月异的变化。新技术首次使分布式、互联互通的能源成为可能,这对我们而言意味着一种挑战,让我们开始重新定义我们的生活方式。

          为了应对这些变化,施耐德电气发明了一系列的新技术,它们可以改变我们生活、工作和娱乐的场所。以施耐德电气独创性的设计理念开发的解决方案,可以与环境保护无缝对接,与我们的生活节奏保持同步,并让我们在消耗更少能源的同时,获取更多。

          施耐德电气所做的一切都是为了确保Life Is On的品牌愿景能够实现。

          1

          施耐德电气的品牌愿景Life Is On是以能源启动为前提的。施耐德电气相信,随着能源的使用更加可靠和高效,我们的生活也会变得更加丰富多彩和可持续。当能源开启时,每一个人都能以极大热情去造就非同凡响;我们通过能源应对最艰难的挑战;通过能源实现技术创新;通过能源为客户带来最优价值。

          能源使用权

          施耐德电气认为,能源使用权是一项基本人权。施耐德电气希望地球上的每一个人都能够使用安全、可靠、高效、可持续的能源。

          但是,约11亿人无法获取现代化的能源。发达国家的人们理所当然地认为,一按按钮就可使用的能源,对于地球上约计五分之一的人口而言却是遥不可及的。还有十亿人只享有不可靠的间歇性能源供应。无法使用现代能源的人们几乎都是贫穷的,每天收入不到两美元。

          2

          能源使用权是不断演变的。享有电力可以减轻贫困,增进健康(尤其是妇女和儿童的健康),提高生产力,增加教育机会,提升生活水准及环境可持续性。

          “ 能源是联系经济增长、社会公平和环境的纽带。”
          ——联合国秘书长潘基文

          席卷全球的三大趋势

          我们都知道,能源需求日益增长,事实上,在未来40年里,能源需求将会翻番。三大全球化趋势正在推动能源需求不断上涨:城镇化、数字化和工业化。但与此同时,这些趋势也为施耐德电气提供了提升能源效率的新机会。

          城镇化到2050年,世界城市地区将新增25亿人口,66%的全球人口将居住在城市。对基础设施、交通和公共服务造成的压力可想而知。人口超过1000万的城市数量已经从1990年的10个增加到了目前的28个,并且将在2030年达到41个。各城市需要研究实现效率——尤其是能源效率的新方式。要想成为宜居城市,必须确保能效。

          数字化无处不在——在家里、在楼宇里、在云端、在业内。未来5年内,500亿新的设备和“物件”将实现互联。根据互联网数据中心(IDC)的数据,我们在2011年产生了大概1.8泽字节(1.8万亿千兆字节)的数据——足以耗尽575亿个32GB苹果iPad内存的数据。

          3


          据预计,到2020年,我们将产生20倍都不止的数据。这意味着,对能源的需求将持续上升,让我们面临把握能效机会这一前所未有的义务。

          工业化工业占世界能源消耗总量的三分之一。到2050年,倘若未出台任何新的政策措施,则该全球工业能源使用量预计将会翻番。即便实施了雄心勃勃的减排政策,国际能源署预计,到2050年,使用量仍将至少增加50%。

          4

          能源困境

          这么一来,我们就陷入了能源困境。一方面,在未来40年里,能源需求差不多将会增加1.5倍——源自能源使用权以及城镇化、数字化和工业化三大趋势这两项双重挑战。不过,与此同时,我们必须将二氧化碳排放量减少一半,以保证全球气温上升在可控范围内,以免对地球环境产生影响。我们目前管理能源的方式是不可持续的。所有政府和科研机构均同意:我们今天所做的能源相关选择将影响我们的气候,并且将对未来几代人产生影响。

          为满足能源需求增加1.5倍,同时二氧化碳排放减半的双重需求,我们的能源使用效率必须提高3倍。

          5

          新兴的能效潜能

          我们的世界正在变得越来越电气化。基本上我们与之互动的一切,要么已经电气化,要么正在电气化。从早晨我们开始一天的生活,到晚上结束一天的活动,几乎一切与电气化密切相关——例如家、汽车、工作、设备、娱乐。对电力与日俱增的需求——尤其是对楼宇、工业、智能设备甚至是交通的需求——要求配备久经考验的能源管理方案。

          此外,我们的生活也正在变得更加互联互通。互联网已经改变了我们生活、工作和娱乐的方式。现在,物联网将使一切上升到全新的高度:在未来5年内将有500亿物件互联。连通性正在改变我们的世界。连通性指机对机(M2M)、人对人(P2P),以及人对机(P2M)。机器中的传感器和嵌入式电子使已挖掘数据的新运营智能成为可能。这将反过来对效率的提升提供巨大的机会。

          鉴于如此广泛的电气化以及连通性,能源模式也需要进行反思。这就是为什么发电需要更加分散化,更加贴近用户。分散化能源正在全球快速演变。对本地能源的需求是一个驱动因素,尤其是提供可再生能源以及微型电网。

          6

          当我们的世界变得更加电气化,更加互联,更加分散化时,就会出现让我们实现更高效率的新机会——在城市、在业内、在建筑内、在云端,甚至是在家里。

          但是,三分之二的能源效率潜能尚未得到开发。

          挖掘能源效率

          施耐德电气具有得天独厚的优势,让能源需求和消耗更加高效。这是我们能源管理和自动化创新的基础。尤其,两种转型正在驱动能效方面的新机遇:

          • 物联网驱动运营技术(OT)和信息技术(IT)的融合
          • 在当今智能电网技术的推动下朝着更为分散化的能源模型发展

          传统上,IT负责管理人相关的信息,OT则负责管理机器数据。但由于OT系统现在和IT资源连至同样的网络,这一模式正在发生巨变。运营智能使物联网设备能够双向交流,从而使“主动式能源效率”成为了可能。主动式能源效率利用互联“智能”技术来自动衡量、监测和控制能源消耗和需求。(这与“被动式”能源效率方面的举措不同——LED灯泡、建筑隔热层、低能耗家电等——这些举措基本上是减少能源损失的对策。)这方面的自动控制恰恰是实现效率最大化的关键所在。

          7

          实现最佳效率的前提条件是,能源、自动化以及软件和分析必须结合起来。这使得能源价值链更为智能——更具可预测性。自动化以及软件和分析学加上物联网连通性,就在更大程度上驱动了能源和过程优化。

          EcoStruxure™:整合智能能源管理平台

          施耐德电气的主动式能源管理平台EcoStruxure——整合能源、自动化和软件,在更大程度上驱动从发电厂到开关的能源和过程优化。

          EcoStruxure并非一个产品,而是一个创建智能能源管理系统的方案。通过合并管理电力、过程和机器、IT、楼宇和安全,它扮演着解决方案生态系统的角色,使多个独立系统融入整合解决方案。EcoStruxure是一种全新设计,帮助客户以有保障的兼容性,在整个企业范围内——数据中心、工业厂房、楼宇——衡量、控制和管理能源使用。

          利用施耐德电气和第三方产品的开放标准,EcoStruxure整合系统体系结构可扩展,改型和新建皆可适用。客户称,已经节省了多达30%的资本支出(CapEx)和运营支出(OpEx)。

          实现能源分散化

          我们一直都习惯从供应侧看待能源——调整发电量以确保供需平衡。但仅仅依靠供应侧解决方案,我们是无法履行减少二氧化碳排放量以及降低能源消耗这一义务的。在我们的能源新世界中,我们能够更好地从另一侧——需求侧,从能源用户的角度——解决这个问题。

          旧的能源世界正在发生巨大转变:从旨在满足峰值需求的、以供应侧为导向的单向电网,向分散化的、以需求侧为导向的双向模型转变,从而帮助消费者在其能源决定中发挥更为主动的角色。

          随着能源生产和消费方式的转变,电力越来越分散化,越来越互联,智能化供应与需求之间是双向流动的。

          在智能电网技术的推动下,分散化能源的新世界充满了提高能效、减少二氧化碳排放的无限可能。电网自动化以及更加灵活的配电模式成就了更具响应性的网络,从而使消费者能够主动节省能效。

          8

          微型电网以及分散化能源——小型可再生能源以及能源储存——帮助消费者自己生产能源,并转向更为环保的能源组合。太阳能和储存成本在过去几年里下降了5个系数。分析家预计,到2030年,可再生能源行业将占新增生产力的50%。

          StruxureWare™:

          StruxureWare是施耐德电气的整合软件应用程序和程序组平台,帮助客户实现经营绩效最大化。它是EcoStruxure不可分割的一部分,为建筑、工厂和数据中心等提供解决方案。
          StruxureWare给客户带来——更好地控制其设施和流程;优化运营和资产,从而提高运营效率;节约资源,从而更好地管理其企业。

          我们是运营技术方面的专家。我们打造了一整个平台提供运营智能,为企业信息系统提供实时的洞见。我们也利用此项整合,从而为整个垂直部门驱动特定应用程序和端到端解决方案。我们有一个巨大的软件程序组,称为StruxureWare。

          IT和OT一起发挥作用之后,用户的效率能得到很大提高。

          施耐德电气:从工厂到开关全面实现互联互通

          在全新的能源价值链条中,我们看到了IT与OT融合、物联网以及运营智能化与日俱增的重要性。正是智能电网、分布式发电和有效需求的整合,驱动了从工厂到开关分散化而又互联互通的新生态系统。

          施耐德电气共享自身在能源管理、工业自动化和过程效率方面的专业知识,从而帮助客户与世界互联互通。软件和物联网技术的不断演进,带来了能源供应链更为高效的新机遇。通过运用互联智能增强现有运营技术,施耐德电气的解决方案利用新生态系统,实现经营绩效的改进:系统运行更加高效;流程更精简、安全;业务更可靠、可预测。

          毫无疑问,城镇化、数字化和工业化丰富了我们的生活。但每个趋势都在全球范围内加剧能源和资源的消耗。从能源价值链的延伸,到工业技术的现代化,必须在业务增长与减少二氧化碳排放之间进行平衡。施耐德电气用“Green Premium”绿色标准设计产品,以帮助客户计算碳足迹,确保合规,并通过再循环降低成本。

          9

          从最简单的开关到最复杂的运营系统,施耐德电气互联互通的产品和解决方案的核心在于品质、可靠、安全和高效。通过专业行业洞察,施耐德电气开发出超越行业标准的产品组合。

          10

          在提供能源和自动化相关产品、解决方案的同时,施耐德电气加强了软件和互联互通,以帮助各个行业、企业和城市优化运营。

          效率是施耐德电气的精髓。凭借在可持续能源管理、工业自动化以及软件与服务方面的专业知识,施耐德电气能够以几年前还不可能的方式,融合新兴的运营技术,为城市、工业、楼宇、云,以及家庭优化能源和流程效率。