在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          28/04/2012

          智慧城市更加宜居(经济日报)

          在此次汉诺威工业博览会期间,施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁朱海就智慧城市整体化解决方案接受了记者的采访。

          记者:世界各地尤其是在亚洲,城市的规模不断扩大,甚至出现了一些“超级城市”,如何看待这种变化?

          朱海:随着世界经济发展步伐的加速,人口爆炸式增长导致城市不断扩张。到2030年,中国和印度将分别需要新建50个城市,才能满足人口增长的需要。城市二氧化碳排放量占全球总量的80%,2050年之前,城市人口占全球人口的比例也将从50%上升到70%。随着越来越多超级城市在中国、印度及日本等国家的形成,超级城市将是亚洲城市发展的方向。

          记者:城市规模的扩大也给城市管理带来巨大挑战。您认为解决的途径在哪里?

          朱海:城市化进程带来了巨大的能源挑战——工业及生活急剧增加的电力需求、水资源短缺、空气质量严重下降、交通堵塞。在这样的背景下,必须使城市本身变得更加高效,更加智能,更宜居,并可持续发展,即朝着智慧城市的方向转变,才能赢得更大的生存和发展空间。此外,由于城市存在着复杂的价值链,存在着投资者、工业供应商、市民、事业单位以及房地产开发商等不同的利益相关者。要应对未来城市发展过程中将面临的重重严峻挑战,打造智慧城市是一条重要的道路。

          记者:施耐德电气有什么建议?

          朱海:无论是绿色建筑或者是绿色低碳城市,实际上都是通过技术使其变得更加节能,更宜居,并可持续发展。目前,施德耐电气积极在智能电网、智能交通、智能水务、智能公共服务、智能楼宇和住宅等五大关键领域内不断实践,为我们的行业客户,政府部门,公共服务提供更加智能、灵活、绿色、低碳的解决方案。在全球范围内,施耐德电气在智慧城市的各个领域也已成功实践了多个样板工程。例如,施耐德电气在法国的总部大楼,是全球首家通过ISO50001(能源管理体系)认证的建筑。每平方米每年的终端能源消耗仅为80千瓦时,而且电动汽车充电站和屋顶的太阳能电池板也都和整栋建筑相连,为智能电网的实施做好了准备。

          总之,目前施耐德电气所参与的这些项目,在地理区域上覆盖了中国、印度、欧洲、美国、南美等;每个项目的范围小到法国的一个行政区,大到中国某个拥有几千万人口的城市;项目的目标从打造更加智能的公共楼宇,到一个整合了智能电网、智能交通、智能公共服务、智能楼宇与住宅的整体智慧城市。此外,这些项目也分属市政府或某一私人投资商等。

          事实上,打造智慧城市并非只是施耐德电气对未来的美好构想,施耐德电气已成功参与了几十项智慧城市相关领域的项目。比如,在中国,丽思卡尔顿酒店项目是施耐德电气在智能楼宇与住宅领域的成功典范。项目中施耐德电气通过为客户提供的客房智能控制系统,客房灯光、窗帘的集中和就地控制,通过与室内感应器的联动,降低能源消耗,减少营运支出。还有一个例子是在北京交管局项目中,在200个交通路口实施施耐德电气旗下Telvent技术帮助缩短出行时间,减轻交通堵塞,降低温室气体排放,减少噪音污染,成就了施耐德电气在智能交通领域的典型。