在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          29/03/2013

          可持续的能效管理实践助力降低成本,增加竞争优势

          进行能效投资的理由
          news


          任何包含有成本削减战略的企业商务计划都应涵盖如何降低能耗方面的内容。这不仅有益于企业的盈利,同时鉴于可用资源减少及温室气体排放增加方面的考虑,对我们居住的地球也极具环保效益。

          数据可量化的优势,令您可以迅速找到进行能效项目投资的理由,因为您会: 
          > 通过提高效率和实施环保措施,实现运行和维护成本的大幅节省。
          > 对于波动的能源价格具有更强的适应性。
          > 减少排放调控和排污权交易体系中的财务风险。
          > 通过节能增效实践锁定自己的竞争优势,从而增强客户忠诚度、吸引人才并建立良好信誉。
          > 通过展示节能环保责任提高股东价值。

          先进的能源管理智能技术来助益
          每家企业都能在减少能耗的同时提高生产效率,实现10%-30%的节能目标。这要如何做到?通过在能源管理上的洞察力以及覆盖整个企业的集成化控制网络来实现。这种集成化控制网络由先进的软件和仪表构成,它们可以管理您的全部耗能资产。类型多样、布置灵活的端口、仪表盘和报告可帮您发现节能机会、避免风险、追踪过程以及核实节能效果,从而获得最大能源效益。

          这些最佳实践方案将有助于您:
          > 根据投资的经济收益、运营收益和环保收益对机遇与风险形成整体认识,帮助决策者基于这种整体认识做出明智决策。全面的信息反馈将促进提出更具针对性的节能措施。
          > 在关键指标上保持领先地位,并对潜在问题迅速作出反应。
          > 从经济和环保效益角度分析能耗,帮您建立清晰的度量体系并看到每项决定对您的成本和碳足迹在当前和未来产生怎样的影响。
          > 采纳一体化的方案:减少与耗能相关的排放,使能效最大化,确保电源的可靠性和可用性,并且削减能耗成本。