在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
新闻中心

          业务资讯

          26/12/2014

          2014年施耐德电气工业自动化创新产品盘点

          ——创新不断 施耐德电气新产品闪耀全年
          news

          上海,2014年12月26日——2014年,全球能效管理专家施耐德电气以其创新步伐大力拓展工业应用市场,相继向中国市场推出了一系列革新的产品,为广大用户描绘的先进工业图景正日渐清晰完整。
          近年来,中国的机器设备生产商和工业最终用户正面临着生产效率、能源成本、工业安全、信息化升级等多重因素带来的挑战。而不断发展创新的自动化产品,正是引导用户向先进工业模式稳步迈进的一条重要途径。在这方面,施耐德电气结合了中国工业用户的切身需求与业界的领先趋势,不断扩充及完善自身的产品路线图,为广大工业用户带来了日益丰富的自动化能效利器。

          下面,我们就来为大家盘点一下施耐德电气在2014年为中国市场带来的众多创新产品。

          “能”“效”并重的控制大师:PlantStruxure™ PES过程专家系统
          PlantStruxure™ PES(Process Expert System)这款创新型DCS集PLC/SCADA的特性、DCS的优势以及能源管理的功能,是一款具备过程控制优化和能源管理的强大工具,帮助用户以最小的能源成本达到最大化的生产目标,真正实现“能”与“效”的并行管理。
          PlantStruxure™PES将PLC/SCADA、DCS与全生命周期服务相结合,有助于提高运营效率;它还集成了StruxureWare™ Process Expert,是一个统一软件环境,内嵌了逻辑控制、监控系统和网络架构管理,能够配置整个控制系统。

          news


           
          E网到底的跨时代精英:全球首款ePAC——Modicon M580
          作为一款跨时代的产品,Modicon M580的最大特点是完全基于工业以太网实现连接和通讯,能够使工厂的设计、实施以及运行达到前所未有的灵活性、透明化和安全性。通过最先进的ARM架构微处理器,将标准的以太网嵌入自动化控制器,从而形成一个完整的、真正意义上的开放网络,实现无缝的连接和通讯的优化。
          此外,Modicon M580还提供了一个开放并且安全的系统,先进的网络安全功能能够最大限度减少病毒攻击事件的发生,有效增强网络信息安全防护能力,满足中国用户提升工业系统信息安全的迫切需要。

          news


           
          首款以服务为导向的变频器系列:ATV御程系列变频器
          ATV御程是施耐德电气推出的另一个“业界首创”,它是全球第一款以服务为导向的变频器系列。由于内置了网页服务器,ATV御程可实现能源管理、资产管理以及工艺性能优化等嵌入式服务功能,帮助企业实现对核心过程的监控及优化,并优化总体系统性能和能耗水平。
          此外,工厂操作人员即可本地或远程通过智能手机、平板电脑或其它无线设备访问设备信息,获取实时在线数据,从而实现多种内置的服务功能。

          news


           
          中小型PLC“三剑客”:M221、M241、M251
          这三款PLC新产品可谓专门征战OEM中小型市场的“三剑客”,它们的多项性能设计领跑业界水平,能够有效帮助工业OEM客户实现机器性能和业务绩效的最大化。同时,三款机型各具特色,这使其适合在不同的应用中大显身手。
          M221 系列PLC专为简单机器设备设计,外形精巧,优化安装空间,是包装机械、纺织机械等重复型工艺设备的理想之选;M241系列PLC则适用于具有运动控制功能的高性能机器控制,其高速双核CPU处理器性能强劲,并且所有CPU都支持PTO功能,有助实现绝对定位控制;而M251系列PLC则是一款提供模块化和分布式构架的产品,它内置超强的通讯能力,可轻松实现分布式架构,尤其适用于较远距离的分布式控制应用。

          news



          暖通空调的行业专家:HVAC专用PLC Modicon M171
          全新发布的Modicon M171系列可编程控制器,是一款符合HVAC(暖通空调)行业需求的专用PLC,拥有成熟的软硬件和行业瞩目的性价比,将多模拟量应用、无线连接、节能、灵活等功能配置融合在小巧的体积中,与传统通用型PLC相比更具行业针对性。
          基于对未来PLC应用趋势的判断和HVAC行业的要求,Modicon M171相较通用型PLC内置了更多的模拟量输入输出,还能支持BACnet、LONWorks等HVAC行业专用通讯总线和楼宇控制总线,更加有针对性地解决了行业客户目前面临的困难。

          news



          便捷全能的机器规划师:通用开发软件平台SoMachine V4
          MachineStruxure™机器自动化平台的全新通用开发软件平台SoMachine V4,为工业OEM用户提供了一个更加直观、便捷的编程环境。由于延续了SoMachine Central概念,SoMachine V4软件平台支持所有的控制器使用统一的界面和软件环境,利用“一个软件”、“一根电缆”、“一次下载”即可便捷实现所有的操作。
          同时,SoMachine V4还进一步细分工业OEM市场,并针对不同类别细分市场的特定需求定制化多种应用软件,分别满足工业复杂机器、简单机器、对运动控制高要求的机器等各类机器设备的使用要求,具有高度的灵活性和扩展空间。

          news



          严苛环境中的节能专家:ATV610通用型变频器
          作为对原有ATV61F变频器的全面升级产品,ATV610变频器在中文面板标配、7种应用宏设置以及I/O数量配置上更加贴近了中国工业用户的需求,在保证国际品质的同时降低了用户成本。这款为中国市场量身打造的产品,实现了在可靠性、易用性、适应性等方面的综合提升,尤其能够胜任电厂、水与废水处理、楼宇、石化、热力等恶劣的应用环境,并在一些系统复杂度低或者设备集中、周期短的项目中实现高效节能。

          news


          多点触摸的工业“尝鲜”者:MagelisTM GTU高级图形触摸屏
          MagelisTM GTU高级图形触摸屏是施耐德电气将最新的IT技术与工控技术有机结合,为工业HMI领域带来智能化创新体验的一个典型例子。它同时具备灵活、集成、互联、安全等特点,多项性能设计领跑业界水平。尤其是MagelisTM GTU在电阻屏上采用业界领先的多点触摸技术,将消费领域的趋势引入工业HMI,颠覆了HMI复杂的传统使用习惯;同时还可以实现设备的远程移动控制,满足了工业物联网趋势下对于广泛互联的要求。

          news


          鱼与熊掌轻松兼得:Lexium MDrive一体化电机
          一款全新的Lexium MDrive一体化电机,可以完全打消您在电机成本与性能之间所有的犹豫不决。这款一体化电机创新地将步进电机和伺服电机的优势有机结合在了一起,它小巧精悍,性能稳定,安装简便,最高还可以节约50%的总支出。
          凭借施耐德电气旗下IMS品牌的hMT专利技术,即以微秒级的增量监测电机轴位置。Lexium MDrive一体化电机有效解决了步进电机存在的弊端,做到实时闭环控制不失步,在速度范围内优化力矩输出,高动态响应,真正实现了低发热高能效。

          news


           

          关于施耐德电气
          全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、多产、绿色的能源,施耐德电气2011年的销售额为224亿欧元,拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!www.schneider-electric.com

          关于施耐德电气工业自动化与控制业务
          作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。 www.schneider-electric.cn